Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

用于安全着陆的热涂层

Medicoat 是医疗技术和飞机起落架涂料的专家,完全依赖西门子的控制和驱动技术。

一条运送给巨头的小鱼:这可以描述Medicoat的客户关系。这家来自 Mägenwil 的中小企业是热喷涂领域的专家,为医疗技术、航空航天和能源生产领域的世界领先公司提供服务。由于其在为医疗技术开发涂层和定制设备方面的专业知识,Medicoat 在复杂的涂层工艺及其所需设备方面拥有丰富的专业知识。这就是该公司冒险进入新领域,将其现有知识应用于飞机起落架涂层的原因。为此,他们使用各种 Siemens 组件实现了系统的整个控制和驱动技术。

从植入物到飞机起落架

涂层赋予表面特定特性,这是基础材料所不具备的。Medicoat 依赖热喷涂,医疗技术中的表面永久涂有钛和羟基磷灰石。为此,使用真空等离子喷涂 (VPS) 或大气等离子喷涂 (APS) 来涂覆医用植入物,使其具有生物相容性并允许它们与骨结合。

与植入物一样,飞机起落架承受日常压力并随着时间的推移保持耐磨性和耐腐蚀性同样重要。最初,这里之所以使用铬,是因为这种金属可提供出色的耐磨和腐蚀保护。但是,由于镀铬过程中会产生剧毒的铬,因此自2001年以来,Medicoat一直在该工业领域使用热喷涂,为大型航空公司供货。

这些系统采用 高速氧气燃料 (HVOF) 喷涂工艺,其中长达两米、重达150 kg的起落架部件在陶瓷层中涂有金属陶瓷材料和镍铬。

DSC04408

Medicoat 根据航空航天公司的特定要求定制了该系统,以便使用 HVOF 工艺在飞机起落架上涂覆陶瓷。

Siemens 提供种类繁多的产品。
罗尔夫·库恩, 工厂工程主管, Medicoat AG

全自动涂层工艺

Medicoat 完全依赖西门子的控制和驱动技术来构建其涂层系统,从而创建了完全集成的自动化解决方案。对于该系统的多功能任务,例如压力和真空调节、喷雾粉剂量分配或容器冷却,Medicoat 使用了来自 Simatic、Sinamics、Sirius、Sidoor 和 Sentron 系列的各种组件。Medicoat工厂工程主管罗尔夫·库恩在谈到所选西门子组件的多样性时解释说:“西门子提供种类繁多的产品,为我们和客户提供了高水平的可靠性。”尽管Medicoat在瑞士制造,但它为国际客户提供服务。因此,确保问题可以快速解决是客户满意度的重要组成部分。得益于 Siemens Digital Industries 的全球网络,几乎随处可见备件和服务人员,随时准备在现场出现复杂情况时迅速做出响应。

DSC04343

Medicoat 系统的控制柜包含 Simatic、Sirius 和 Sinamics 系列的组件。

Medicoat 的集成西门子技术

除其他外,Medicoat使用了Simatic S7 CPU 1513F-1 PN和Simatic ET200SP,由于其坚固性和灵活性,它们在控制和自动化工业流程方面起着核心作用。为了实现精确的运动控制,两个驱动器 Sinamics S210 和 G120C 已集成到系统中。为了系统安全,Medicoat 依赖 Sidoor 门驱动和 Sirius 开关技术,并使用 Sentron PAC3200T 设备进行能量测量。主要组件之一是用于过程监控的 Simatic WinCC SCADA V8.0,它允许实时分析控制和驱动数据,并在 SIMATIC Industrial Flat Panel 2200 上进行可视化。再加上 IPC847E 工业 PC 的高计算能力,可以快速检测和解决任何问题。此外,Medicoat使用pmQuality软件来记录单个组件的生产日志。

《工厂工程时报》十期

尽管植入物和飞机起落架乍一看并不十分相似,但Medicoat还是能够完美地利用其现有的专业知识来实现这一新的专业领域。在这两个领域,涂层必须保持数十年的耐磨性和耐腐蚀性。因此,Medicoat 必须仔细记录这两个领域的整个工厂工程过程,以追踪任何潜在的错误。此外,Medicoat与医疗和航空航天领域的跨国公司合作,这些公司的工作流程、职责和期望与中小企业有很大不同。“这是两个不同的世界。虽然我们的客户对每个流程都有不同的负责人,但我们的项目经理 Peter Moser 对一切负责,” 罗尔夫·库恩说。这些差异并不总是使工作变得更容易。

DSC04317

散热涂层在 Roboter 中间,通过 Profinet 控制并超越预警的 Simatic CPU。

与植入物不同,该专业化在尺寸方面也带来了新的挑战:“到目前为止,我们生产的组件最大可达10厘米;现在我们谈论的是该尺寸的十倍,” 项目经理彼得·莫泽解释说。结果,必须购买新工具和更大的叉车,并在仓库中安装新的梯子。彼得·莫泽说:“系统交付时我们非常高兴,因为它为新项目腾出了大厅的空间。”新项目已经在计划中。通过将复杂的涂层工艺与西门子自动化技术相结合,Medicoat 正在设定新的标准。该参考文献展示了西门子全集成自动化解决方案的优势,并展示了企业如何加强其国际地位。

技术一览

起落架的涂层系统由各种 Siemens 组件提供动力。由于热涂层工艺的高速和高温,所使用的组件必须坚固、可靠和模块化。总体上使用了以下组件:

  • Simatic S7 CPU 1513F-1 PN
  • Simatic ET200SP
  • Sinamics S210 和 G120C
  • SENTRON 测量设备 PAC3200T
  • SIMATIC 工业液晶显示器 2200
  • WinCC Scada,V8.0
  • Sidoor Turantrieb
  • Sirius Schalttechnik
  • Simatic IPC847E
  • PM 质量

Medicoat AG

总部位于梅根维尔的Medicoat是一家专门从事热喷涂的创新公司,专注于等离子和超高频喷涂。在工厂工程领域,Medicoat 开发了完整的涂层系统,并针对所有工艺变体调整了必要的组件。它的优势之一在于为复杂过程及其可视化开发控制和调节技术。