Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
为可持续的未来而创新

利用数据推动能源转型

监控能耗并优化工业厂房效率。AB集团与西门子合作,将能源数据转化为具体行动,以减少环境影响和运营成本。

彻底改变工业能源管理

AB 集团是可持续发展解决方案的领导者,需要对全球各地的消费有一个全面的看法。主要挑战是从电力、天然气和水中收集各种数据,以实时识别废物。该公司使用西门子技术实施了一个可扩展的系统,该系统能够将运营复杂性转化为可持续且可衡量的竞争优势。

Digital Solutions 实现卓越性能

直观的图标

集成复杂系统

通过西门子 Siemens SCADA 和 PLC 系统的互操作性连接第三方硬件和软件。

图标安装

优化资源使用

监控水、气体和压缩空气,以高效、全面地管理所有能量载体。

271d3fcf-6952-4da2-867f-cb8feea37b53-swing-icon-高灵活性原装

在全球范围内扩展

部署与公司共同成长的灵活解决方案,从单一工厂到遍布全球的工厂。

AB 集团:集成和可扩展监控

AB Group - image 2

实现能源数据的全面可见性

采用 SIMATIC Energy Manager 专业版 允许 AB 集团集中进行能源数据分析。使用 SENTRON PAC 设备和Siemens PLC,该公司获得了生产所吸收和光伏系统产生的能量的精确测绘。这种透明度对于及早发现异常情况和确保对浪费做出即时反应至关重要,从而显著提高了集团的运营弹性。

通过有针对性的行动减少消费

精确的监测帮助AB记录了喷漆隧道的消耗量减少了54%。这是通过分析负荷分布和优化通风系统来实现的。现在,能够比较每周数据并激活自动警报,从而实现主动管理,从而确保稳定的效率标准并显著降低维护成本。

AB Group - image 1
AB Group - Image 3

实现 Sustanitary 目标

AB 集团的脱碳战略在 Siemens 中找到了理想的合作伙伴。监测的光伏产量防止了837.4吨二氧化碳的排放。整合先进技术不仅可以优化经济表现,还可以加快实现净零的进程,这证明数字化是现代、负责任和面向未来的行业的基本支柱。

得益于与 Siemens 的合作,我们得以通过采用先进的技术解决方案实现可持续发展愿景。
朱利奥·贝尔图齐, 研发工程师, AB 集团

开启您的旅程