Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

使用 SENTRON 进行低压状态监测

使用 SENTRON 软件及早确定维护需求,避免代价高昂的停电和停机时间。我们的系统采集和分析来自关键部件的状态数据。这使您可以有效地规划维护措施,而无需作为预防措施更换功能齐全的组件。

为什么要监控低压配电?

现代建筑和设施依赖于可靠的电力供应——从建筑物接入和办公信息技术到工业设备。电源故障不仅会中断操作,还可能造成严重损坏。如果断路器发生故障,则下游电源的保护和可靠性将受到威胁。在数据中心,即使停机一分钟也可能造成高达9,000美元的损失。

SENTRON 软件组合,包括 SENTRON Powercenter 3000 和 SENTRON Powermanager,用于监控低压系统的配电。分析收集的数据可以发现表明设备出现故障或即将出现故障的模式。这使操作员能够尽早采取纠正措施,例如调整维护间隔。基于状态的维护可以将维护成本降低多达25%,将生产时间延长多达15%,并将计划外技术故障减少多达70%。

采用 SENTRON Digital 配置的数字化低压开关设备图

关键优势

眼睛图标代表数据洞察力

提高透明度并发现数据的力量

Condition monitoring 解决方案记录、收集和分析来自低压配电系统中关键组件的数据。有了这些见解,操作员可以做出明智的预测性维护决策。

带有能效和状态监测功能图标的手钳图样。

规划高效维护

借助 Siemens 状态监测,操作员可以获得自动状态更新和及时的警告消息。这样,只有在绝对必要的情况下,在损坏发生之前,才能进行有针对性的高效维护干预。

24 小时时钟图标代表持续运行

提高系统可用性

状态数据可提前识别需求,从而能预先规划维护措施,并与正在进行的运营进行协调。这有助于防止意外停机,从而实现安全、平稳的运行。

特色功能

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

完美协调的 SENTRON 硬件、软件和应用程序

协调的数字化生态系统由具有测量和通信功能的硬件、智能软件解决方案和云应用程序组成。这为集成到现有系统、可扩展性和特定的故障检测算法提供了广泛的选项。

您需要帮助寻找合适的低压状态监测解决方案吗?

我们为您提供从规划到实施的全程支持,帮助您找到理想的设置并实现这一目标。

支持通信的硬件组件

具有通信功能的组件可以集成到整个低压配电系统中。SENTRON的产品组合包括SENTRON 3WA空气断路器、通常用作出馈线断路器的模制外壳断路器以及模块化安装设备,例如SENTRON 3NA COM NH系列保险丝。例如,SENTRON 3VA2 模制外壳断路器可提供健康指示和预计剩余寿命。每个组件都对综合状态监测概念做出了具体的贡献。

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

状态数据的Visualization和评估

提高电厂可用性、更可靠的运行和更高效的维护:运营商从配电状态监控中受益匪浅。来自具有通信功能的 SENTRON 保护、开关和测量设备的状态数据被转发到 SENTRON 低压配电软件解决方案。在那里,它被可视化和评估。这有助于及早发现即将发生的故障,在许多情况下,可以在故障发生之前将其预防。

常见问题解答

浏览相关资源和产品

白皮书和文章

白皮书 | Intelligent 维护概念

白皮书 | 通过状态监控提高系统可用性

文章 | 基于状态监测的预测性维护

传单

两页纸 | 使用 SENTRON 3WA 和 3VA 断路器进行状态监测

传单 | 基于状态的维护提高了系统可用性

视频

视频 | 配电的可靠性第 1 部分

视频 | 配电的可靠性第 2 部分

视频 | 配电的可靠性第 3 部分

视频 | 使用 SENTRON Powercenter 3000 进行警报管理

开启您的旅程