Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
强生创新医学的尼尔斯·范德沃特和西门子的 Nicolas Catrysse

Digital Process Twin 缩短了强生的生产时间和成本

当你进入制药行业时,短暂的上市时间可以挽救生命。这就是强生创新医疗使用西门子的 Digital Process Twin 来提高生产效率的原因。

强生的 Digital Twin:加速创新

尽快将新产品推向市场 强生创新医学 在比利时 这不仅仅是经济学问题;这通常是生死攸关的问题。为了优化其生产流程,该公司使用西门子的 Digital Process Twin 建立了一个试点项目。强生创新医学试点工厂数据与系统高级经理尼尔斯·范德沃特说:“结果令人印象深刻。”“试点项目帮助我们大幅缩短了处理时间、化学产品消耗和成本。”

Laboratory technician in protective gear examining vials in a pharmaceutical manufacturing facility

用药物原料烹饪

强生创新医学的药物是如何诞生的?该实验室制定了逐步制备新活性成分的化学计划(一种过程)。实验室阶段完成后,将分几个阶段加大制造力度,从 一升到几万升 就商业生产而言。开发工作在比利时的两个设施进行,即化学品开发小型工厂(位于比尔的CDMP)和化学品开发试点工厂(位于盖尔的CDPP)。

尼尔斯解释说:“制造化学产品有点像做饭。”“你在反应容器中混合原料,就会产生新的东西。在 “烹饪” 过程中,你必须将注意力集中在温度、压力和混合速度等重要参数上,以确保始终获得安全和质量可靠的正确产品。我们观察这些参数 不断地。”

在强生,我们努力将生产过程对环境的影响降至最低。这就是我们使用西门子的 Digital Process Twin 建立试点项目的原因。
尼尔斯·范德沃特, 试点工厂数据与系统高级经理, 强生创新医学

从溶解到结晶

“反应器容器含有一种溶剂,其中化学产品在适当的条件下溶解,以最佳方式共同反应。然后,你必须将新形成的化学产品从容器中取出来才能制成最终的药物,” 尼尔斯说。“为此,重要的是防止新的化学产品溶解,改为使它们重新固化或结晶。为了实现这一目标, 溶解溶剂被结晶溶剂所取代: 溶剂开关。切换通常通过蒸馏或煮沸来完成。对于一千升的水箱来说,这会占用很多时间。例如,如果合成总共需要80个小时,那么光是溶剂开关就可以用掉其中20个小时。”

“如果我们优化溶剂开关,我们 节省大量时间,全面提高效率。任何企业都希望尽可能高效地生产,但是如果涉及到人的生命,事情就变得更加紧迫了。优化的开关还有助于我们减少化学产品的使用。这很重要,因为在强生,我们努力将生产过程对环境的影响降至最低。这就是我们使用西门子的 Digital Process Digital Twin 建立试点项目的原因——首先优化一台溶剂开关,最终目标是优化所有开关。”

该模型不断进行预测,然后将其与实际数据进行比较。这使我们能够不断改进流程。
尼古拉斯·卡特里斯, BD 数字化解决方案, Siemens

虚拟溶剂开关

“首先,我们创建了一个 过程模型 gPROMS FormulatedProducts,一个先进的过程建模平台。这是一款革命性的软件,可以让我们收集机械知识——你应该如何期望这样的反应在(生物)科学的基础上进行。因此,流程模型实际上是生产过程的虚拟副本,也是Digital Twin的基本组成部分之一。这意味着在这个层面上,我们的方法不同于更注重数据的模型。这为我们提供了很多优势——它使我们能够进行更大规模的优化,我们需要的数据大大减少(减少五倍),而且我们不仅可以更快地将变更付诸实施,而且更易于维护,” 西门子业务开发数字化解决方案的Nicolas Catrysse解释说。

“在我们建立模型后,我们使用从过程中得出的数据(即来自现实生活)对其进行了校准。利用这些数据,我们构建了一个数字应用程序 GPROMS 数字应用平台, 或 GdaP。该过程是在开环中进行的。然后我们研究了模型如何响应过程控制系统的输入,最后形成了一个闭环。Gdap 不断做出预测 一路走来,然后将其与实际数据进行比较。这使我们能够不断改进流程。”

尼尔斯补充说:“我经常将其与全球定位系统进行比较。”“我们正在从某种成分的溶剂——位置A——转移到另一种成分——位置B。 该模型将指导我们 从 A 到 B 实时 选择最短的路线,或最快的路线,或最生态的路线。它会输出理想的路线,并根据实际情况不断对其进行优化——是绕道还是发生事故?”

总成本下降了35%

该试点项目的结果令人印象深刻。Digital Process Twin使溶剂消耗量减少30%成为可能。 切换时间缩短了35%,总成本也减少了35%。 尼尔斯解释说:“结果超出了我们的预期。”

“效率不仅在经济上值得,而且更可靠。今天,我们已将试点项目扩展到另外四种溶剂开关,我们希望在其中获得类似的结果,因为这些经济不仅限于这种特定的用例。”

“最重要的是,在建立新流程时还有很大的优势。仅仅优化现有的溶剂开关本身就非常有利可图。而且,如果我们能在扩大产量之前应用该模型(即在实验室),我们将节省更多的时间和资源。 毕竟,在实验室进行实验比在工业规模上进行实验便宜得多。 因此,现在我们正在研究如何使用实验室数据来制作模型,以便日后应用于更大规模的生产。”

运行测试实际上为我们节省了大量的时间和资源。
尼尔斯·范德沃特, 试点工厂数据与系统高级经理, 强生创新医学

在 GMP 环境中应用模型

在良好生产规范 (GMP) 环境中使用这些模型可以 相当大的挑战。一切都必须符合美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲欧洲药品管理局(EMA)制定的GMP标准。这意味着要处理审计跟踪、版本控制、数据完整性、安全性等等。Nicolas:“当我们在商业生产规模上应用模型时,我们会通过我们的SIPAT软件平台满足所有额外要求。我们之所以能够做到这一点,要归功于我们在过程分析技术 (PAT) 方面的知识。此外,SIPAT 还有能力充当 中央PAT质量数据管理系统, 无论是在实验室,在试点工厂还是在商业规模上。该系统使这些模型实用、高效、快速,效果惊人。”

模型的广泛可用性

“就在最近,我们还使用Digital Process Twin进行了一项涉及冻干的新工艺开发。这种反应导致反应容器内的温度升高,但温度也必须保持在一定值以下,否则反应将失败。该过程在实验室中起作用,但扩展到工业规模会使参数发生变化。在这种情况下,通常我们会设置测试配置并进行实验,直到获得正确的参数。但是这次我们可以虚拟运行配置,模型表明,在这个规模下,这个过程根本行不通。 因此,这为我们节省了大量的时间和资源。

从实验室到药房一直是虚拟的

尼尔斯总结说,数字过程双胞胎对制药行业来说非常有希望。“这仅仅是个开始。显然有很多方法可以 生产效率更高,对环境的影响更小。 借助这项技术,我们还将能够在未来更快地开发新工艺,而有了西门子,我们是实现这一目标的理想合作伙伴——这要归功于他们将软件知识、对我们领域的了解以及他们在制药和其他领域的工艺经验相结合。

最终,我们将能够从开发阶段到商业化生产一直使用虚拟模型。拯救我们的时间也将挽救很多生命。”

Two smiling technicians in a modern industrial facility

联系我们的专家

你想用 Digital Process Digital Twin 改善自己的制作吗?只需联系我们,我们将共同制定定制的解决方案。