Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

生产优化入门

了解我们的 Industrial Edge 生产优化入门套餐如何帮助您透明地了解整体设备效率 (OEE)、实现流程自动化并实现最佳效率。

为何使用 Industrial Edge 进行生产优化?

将您的车间绩效提高多达 30%

  • 通过将手动创建的 Excel 仪表板替换为自动报告,更快地了解生产质量和吞吐量等关键绩效指标。
  • 识别并最大限度地提高设备的效率;此生产优化包使您能够在启动时立即提高整体设备选择性 (OEE) 的透明度。

Industrial Edge 的好处

用图标和文字显示效率优势的图表。

易于安装和设置

借助分步指南,顺利入门。轻松部署和连接您的 OT 网络,以分析数据并提高机器效率的透明度。立即优化您的运营。

使用放大镜和搜索图标显示线条性能效率的图表。

扩大产量

根据生成的数据量,使用随附的 Industrial Edge Virtual Device Virtual Device Virtual Device如果您的车间有更多机器,则可以使用其他数据包来扩展您的能力。

该图显示了信任在商业环境中的好处,重点是西门子的方法。

OEE 和数字化转型

使用 Industrial Edge 设置 OEE 透明度为您的数字化转型奠定了基础,为更多用例开辟了机会,例如改善能源管理和减少车间浪费。

主要功能

快速开始使用

该套餐包括 Industrial Edge Management Cloud(IEM Cloud),这是任何想要:的人都可以使用该操作座舱:

  • 开始运营,快速配置和轻松安装应用程序
  • 通过自动更新强大而安全地运行

它基于年度许可证的软件订阅,便于规划和灵活的Industrial Edge管理。

平板电脑屏幕显示一个带有购物车图标、加号和几个菱形图标的深色界面,其中一个图标由白色光标突出显示。

性能见解

使用 Performance Insight 的直观仪表板解决方案监控、分析和优化您的生产效率。该工具:

  • 计算 OEE、MTTR 和 TEEP 等基本关键绩效指标
  • 提供可自定义的控件,用于实时可视化机器状况
  • 允许您跟踪多条生产线和时间段的绩效
  • 提供详细的直方图、回归分析和比较视图
平板电脑显示Siemens Performance Insight仪表盘,其中包含多个折线图,显示 “调味品储存”、“调味品概述” 和 “调味品总体情况” 数据,其中一张图表上突出显示了峰值。

Notifier

使用 Notifier,您可以显著缩短响应和停机时间。接收有关工厂状态的通知,并与相关同事交换推送消息。

  • 连接您的智能手机即可立即接收推送通知。
  • 监控计算机数据并定义阈值以使用规则编辑器触发通知。
  • 使用通知器的反馈功能计划和协调任务。
显示带有警报、警告和信息通知的 “概述” 屏幕的智能手机显示在显示时间的智能手表旁边,还有一个带有各种图标的圆形界面。

Edge 上的 Mendix

可以使用低代码平台 Mendix 开发生产或业务流程的定制应用程序。该系统提供预建的工业组件,并支持通过Mendix市场进行配置。用户界面和工作流程可以使用标准元素组装。Industrial Edge 插件可以与 Mendix Studio Pro 集成,便于部署。

Industrial Edge 快速设置

通过应用 Industrial Edge 快速设置工具,加快 Industrial Edge 系统的初始安装速度。可以通过您的个人 Industrial Edge Hub 进行访问。

转到 “下载软件”,然后在 “初始设置工具” 中访问快速设置。它将引导您快速完成此软件包的安装。

数字插图显示了两个人与工业机械互动,一人拿着扳手,另一人拿着笔记本电脑,还有一部显示图表的大型智能手机,全部用于 “Siemens Industrial Edge Quick Setup”。“

生产优化入门

这个生产优化包由 powered by 安装工具。可以通过 Industrial Edge Hubs 下载部分进行访问。这里描述了如何使用安装程序以及支持您使用 Industrial Edge 入门的功能: Industrial Edge 教