Skip to main content
РОЗУМНА ФАБРИКА

Революційне зведення будинків на базі Siemens

Автор: Мікаель Хедберг, засновник та генеральний директор ADMARES

Примітка редактора. Ця гостьова публікація від Мікаеля Хедберга заснована на його нещодавній появі на подкасті Optimistic Outlook, підкреслює, як технології Siemens трансформують можливості наших клієнтів, щоб стимулювати інновації та повністю змінювати свої галузі.

Людство стикається з глобальною проблемою житла: за даними ООН, 1,6 мільярда людей у всьому світі не мають доступного житла, і це число може зрости до 3 мільярдів до 2030 року. Ніщо насправді не закриває розрив.

Зрештою, час, вартість та якість будівництва будинку може бути дуже важко контролювати. Крім того, проєкти сильно схильні до зовнішніх ризиків, таких як погода, якими неможливо керувати.

Мій досвід у суднобудуванні починається в 1990-х роках. Одне, чому мене навчило суднобудування, — це як максимізувати виробництво за допомогою модульних рішень, які можна доставити на верф для складання. Кораблі схожі на плавучі міста, і галузь рано навчилась індустріалізувати складність за конкурентоспроможною ціною.

Десять років тому, коли я заснував нову компанію під назвою ADMARES, переходячи до глобальних наземних будівельних проєктів, я швидко помітив великий контраст з суднобудуванням: будівництво фрагментоване, з незліченною кількістю гравців у кожному проєкті. Більшість робіт виконується вручну, покладаючись на кваліфіковану будівельну працю, яку важко контролювати за якістю та доступністю. Крім того, вартість будівництва продовжує зростати.

Ці фактори сформували місію ADMARES: повністю ліквідувати будівельний майданчик шляхом заводського виробництва будинків та нашої прихильності до цифровізації. Наша мета — покращити доступність і якість житла, а не просто змінити спосіб будівництва. Моя компанія інвестувала в розробку технології, яка робить це можливим, так що єдине, що будується на місці, — це фундамент будівлі.

Прорив: 22,5 хвилини на елемент будівлі

Коли я уявляв ADMARES, я зрозумів, що велика проблема в будівництві полягає в тому, що це остання галузь, яка будує речі вручну. Будівництво вручну вимагає кваліфікованої будівельної робочої сили, і все ж галузь стикається з її постійним зменшенням. Молоді люди не йдуть на будівництво, а всі кваліфіковані спеціалісти йдуть на пенсію. Цей величезний дефіцит будівельної робочої сили, водночас нам потрібні більш доступні будинки, а вартість будівництва постійно підвищується.

Першим великим кроком для ADMARES було проєктування фабрики для виробництва модульних будинків, але коли я організував компанію, таке виробництво не існувало. Автоматизація та роботизація не були частиною ДНК цієї галузі. У 2018 році ADMARES звернулася до Porsche Consulting, дизайнерів найсучаснішої у світі верфі в Німеччині, яка виробляє круїзні судна повністю в приміщенні на конвеєрній лінії, щоб допомогти нам розробити першу концепцію смарт-фабрики для будівництва будинків.

У 2019 році MHP–A Porsche Company допомогла нам побудувати архітектуру цифровізації на нашому заводі, а потім ми впровадили різні технології Siemens. До 2022 року ADMARES підписав стратегічне партнерство з Siemens, а до 2023 року ADMARES створив усі 26 виробничих ліній та логістичних систем на автоматизованому розумному заводі «зеленого поля».

The breakthrough: Take time of 22.5 minutes per building unit

As I began to conceive of ADMARES, I realized that the big problem in construction is that it's the last industry building things by hand. Building by hand requires skilled construction labor, and yet the industry faces a continuous decrease in that skilled labor. Young people are not going into construction while all the skilled people are retiring. This massive shortage of construction labor at the same time we need more affordable homes continually drives up the cost of construction.

The first big step for ADMARES was to design a factory to produce modular homes, but at the time I was first organizing the company, the expertise for such production did not exist in the construction industry. Automation and robotization were not part of that industry’s DNA. In 2018 ADMARES turned to Porsche Consulting, designers of the world’s most advanced shipyard in Germany, producing cruise ships entirely indoors on an assembly line, to help us design the first smart-factory concept for home building.

In 2019, MHP–A Porsche Company helped us build the digitalization architecture in our factory, and we then introduced various Siemens technologies. By 2022, ADMARES had signed a strategic partnership with Siemens, and by 2023, ADMARES had all 26 production lines and logistics systems set up within the factory—a digital-first, automated, greenfield smart factory, making ADMARES a Digital Enterprise.

A building roof structure on black has dark gray roofing, framing, colored pipes, gray ducts, windows, and boxes.

Siemens enables detailed Digital Twin visualizations of homes, including HVAC systems, so that ADMARES can design and validate modular house parts before any production occurs.

A quantum leap: How a small company can scale through digitalization and Industrial AI

The standard software used in today’s construction industry is not detailed enough to generate the data and designs required for automated, robotized production. In deploying all three Siemens technologies at once—automation solutions, Digital Twins, and industrial AI—ADMARES has achieved what I call a “quantum leap,” because in essence we have moved through both the Industrial Revolution and the AI revolution at the same time.

These three technologies have enabled ADMARES to turn affordable homes into products instead of construction projects. By moving from project-based construction to product-based manufacturing and combining our product technology with Siemens solutions we can now industrialize, productize, and digitize home production, achieving new levels of efficiency, precision, and innovation.

This automation brings a major advantage: our production can be deployed anywhere in the world, immediately delivering cost and scalability advantages. In our smart factory, all skilled tasks—welding, cutting, clamping, tiling, carpentry, and more—are performed by 141 robots across the 26 production lines. The modular homes are created using assembly line operators who can be trained in a matter of days, an approach requiring 95-percent fewer workers than traditional construction sites. The result: faster, safer, more efficient homebuilding resulting in high-quality, low-cost homes at scale using local raw materials and local labor, without the need for skilled construction workers or the traditional construction site that is typically full of uncontrollable variables and noise pollution.

Overhead view of a two-level floor plan shows bedrooms, bathrooms, kitchen, dining table, seating, refrigerator and sofa.

From a compact 65m² starter home to a spacious 450m² multi-bedroom family residence, Admares offers fully finished, modular homes built with premium materials and delivered at scale.

By moving from project-based construction to product-based manufacturing and combining our product technology with Siemens solutions we can now industrialize, productize, and digitize home production, achieving new levels of efficiency, precision, and innovation.
Mikael Hedberg, Founder and CEO, ADMARES

And we’re bringing these technologies to the next level. This is a very powerful tool if we need to change the product or the production. For example, if we change the home to have four windows instead of three windows, we know in a fraction of second what the cost implication is. We also know if the change will affect productivity; i.e., do we have enough capacity in the window factory to produce a fourth window without causing a bottleneck? It’s mind-blowing what we can do with the tech.

As Eryn Devola, Head of Sustainability, Siemens Digital Industries, has said, “The work that ADMARES is doing is a compelling example of how Siemens technology enables entirely new business models to emerge. . .This is the kind of industry reinvention Siemens Xcelerator was designed to make possible.”

The future is now: Digitally connected, sustainable smart homes

And Siemens tech doesn’t stop there: Because we produce homes just like products in a factory, we can integrate our smart-home software and sensors directly during manufacturing. This represents another major leap forward, as today’s homes are typically not digitally connected, so we lack complete data on how they operate, what they consume, or if there are operational problems.

The ADMARES Smart Home platform is powered by Industrial Edge from Siemens that is installed in each home. Through this system, we monitor energy and water consumption, detect leaks, track air quality, and connect all appliances, HVAC systems, and lighting to a single, user-friendly platform that can be controlled via smartphone or in-home touchscreens.

One of the biggest remaining opportunities for digitization is our homes. Given that we spend more than 50 percent of our time inside them, this is a critical space to understand and optimize. Because we produce homes as manufactured products, we can finally realize this potential. Massive amounts of operational data can now be collected, providing unprecedented insights that enable continuous improvements in home quality, efficiency, and performance worldwide.

White trailers carrying solar-panel-covered loads are on intersecting multi-lane roads among brick buildings and trees.

Shifting the entire home building process to the factory relies on industrial automation, digital planning and modular series production.

The construction industry, which consumes around 40 percent of the world’s raw materials along with significant amounts of water and energy, is also one of the largest producers of CO₂ emissions. But our approach at ADMARES can transform it into an advanced manufacturing process with a dramatically lower environmental footprint. Our factory is using solar energy for production, reducing CO₂ emissions by 75 percent compared to traditional construction. Producing components to exact specifications in the factory also generates 80-percent less waste compared to traditional construction methods, because with simulations by Digital Twin there is little-to-no waste of materials.

In addition, traditional transportation needs are cut by more than 95 percent, as fully assembled homes are delivered directly on site rather than requiring numerous small daily deliveries. The necessary raw materials for production are consolidated and optimized before reaching the factory, further minimizing environmental impact and inefficiencies.

Sometimes we need to think outside the box: take an old-fashioned industry and bring it up to the digital level and the tools available through AI. We’re soon going to be doing this in Australia, as ADMARES is creating our first Australian smart factory in South-East Queensland, where we’re investing hundreds of millions and generating potentially 3,200 new jobs. We’ll put all our digital-twin and automation technology in motion here, as we continue to search for ways to innovate with productized home building for greater impact on affordable housing.

Published: January 29, 2026

A person uses a keyboard and mouse at a workstation; a monitor displays a design visualization.

Simulation plays a key role for Admares, especially in balancing cycle times, logistics and layout decisions.