Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

SIMATIC Energy Manager, Brau Union'da verimlilik hizmeti veriyor

Brau Union, SIMATIC Energy Manager'a güveniyor: Kapsamlı bir enerji yönetimi çözümüyle Brau Union Österreich AG, bira fabrikalarında kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını teşvik ediyor.

Zorluk: Daha fazla enerji verimliliği için en iyi uygulama

Bira fabrikaları, ürünlerine gerekli olgunluk ve lezzeti vermek için süreçlerinde çok fazla enerji kullanmalıdır. Brau Union Österreich AG, enerji verimliliğini artırmak ve proses optimizasyonlarını uygulamak ve Federal Enerji Verimliliği Yasası (EEffG) gerekliliklerine uymak için enerji izleme ve yönetimi için tesisler arası ve yüksek performanslı bir yazılım çözümü kullanır.

Amaç: ölçeklenebilir bir düzen ile tesisler arası enerji yönetimi

Brau Union Österreich proses otomasyonu başkanı Mühendis Johann Hölzl, enerji verimliliğinin Brau Union Österreich'te onlarca yıldır bir hedef olduğunu açıklıyor. Otuz yılı aşkın bir süredir, Wieselburg bira fabrikasında enerji verimliliğinin sürekli artmasıyla ilgileniyor. Şu anda ekibiyle birlikte, başlangıçta Wieselburg üretim sahasında medya ve enerji akışlarının otomatik kaydı ve değerlendirilmesi için bir çözüm uygulanmasını içeren bir projede çalışıyor. Daha sonra, Zipf, Schwechat, Göss, Puntigam'daki bira fabrikalarından başlayarak diğer şirket sitelerinin sistemin bir parçası olması planlanıyor.

Brau Union'ın Avusturya'nın bira kültürünün bir parçasını yarattığı Wieselburg bira fabrikası.

Brau Union Österreich AG: Avusturya bira kültürünü kutluyoruz

Brau Union Österreich AG için bira bir içecekten çok daha fazlasıdır, kültürel mirasın bir parçasıdır. Şirket kendisini Avusturya'nın bira kültürünün seçkin bir direği olarak görüyor ve herkesin yararına sosyal ve çevresel sorumluluğu teşvik ediyor.

Wieselburger Bier bira fabrikası kulesinin ve yeşil alanlarla çevrili üretim tesisinin havadan görünümü.

Geleneğe bağlı, geleceğe bağlı.

Brau Union Österreich, on üç önde gelen marka, 100'den fazla bira türü ve devam eden yeniliklerle yılda 5.0 milyon hektolitreden fazla bira üretmektedir. 2003 yılından bu yana uluslararası HEINEKEN ailesinin bir parçası olan şirketin Avusturya'daki 2.500 çalışanı ülke çapında yaklaşık 49.000 müşteriye ve milyonlarca bira severine tedarik ediyor. Brau Union Österreich, hem çevresel hem de sosyal olarak en iyi hammaddelere, yüksek kalite standartlarına ve sürdürülebilir üretime güvenir. HEINEKEN'in “Daha iyi bir dünya yaratmak” stratejisi doğrultusunda şirket, üretim ile ilgili CO2 emisyonlarında 2008 referans yılına kıyasla yüzde 80'lik bir azalma da dahil olmak üzere 2030 için net sürdürülebilirlik hedefleri belirlemiştir. Kapsamlı bir enerji yönetim sistemi bu stratejinin bir parçasıdır.

Kolay veri kaydı ve standartlaştırılmış raporlama sağlayan tesisler arası bir enerji yönetim sistemine ihtiyacımız var.<br/>
İng. Johann Hölzl, Proses Otomasyonu ve BT SC OpCo, Brau Union Avusturya AG

Ayrıntılı çözüm: Tasarıma göre enerji şeffaflığı ve verimliliği

Üretim kapasitesi sürekli genişlediğinden, bira fabrikalarındaki ilgili tedarik ağları çoğunlukla çok karmaşıktır ve bu nedenle verimliliği artırmak için stratejik önlemler için ideal değildir. Bununla birlikte, Wieselburg'daki mevcut bira fabrikası, 1770'de kurulmasına rağmen, 1973'te tamamen yeniden inşa edildi, bu nedenle esasen bir yeşil alan tesisidir ve bu nedenle yönetimi daha kolaydır. Bu nedenle Brau Union, yeni enerji yönetim sistemi SIMATIC Energy Manager PRO'nun pilot sahası olarak Wieselburg'u seçti.

SIMATIC Enerji Yönetimi sayesinde daha fazla enerji verimliliği

SIMATIC Energy Manager PRO ile Brau Union, ilk kez güçlü ve ölçeklenebilir, kullanım ve gelecekteki yeteneklerle ilgili beklentileri karşılayan standartlaştırılmış bir araç kullanıyor. İlk adımda, yaklaşık 1.000 ölçüm noktası tanımlanmış ve beş bölgeye eşit olarak dağıtılmıştır. Johann Hölzl, “Daha sonra başka tesislerde kullanıma sunulacak olursak, SIMATIC Energy Manager PRO'nun ölçeklenebilir program düzeni sayesinde sorunsuz ve kolay bir şekilde entegre edilebilir” diye açıklıyor. Veri toplama noktalarını sisteme entegre etmek için, düşük voltajlı ana dağıtım panoları SENTRON PAC 3200 güç sayaçları ile güçlendirilmiştir.

Brau Union'daki ekip: proje baş mühendisi Johann Hölzl ve MSc Michael Steiger, teknik servis

Otomatik veri toplama

Değerler, Enerji Yöneticisi tarafından Modbus/TCP aracılığıyla 15 dakikalık döngülerde, enerji şirketlerinin enerji veri toplama veri aralıklarıyla eşleşecek şekilde alınır. Ayrıca, proses teknolojisi tarafından kaydedilen Siemens'in makine veri toplama sistemi SIMATIC IT (MES) üretim verileri kontrolörlere geri yazılır ve toplu enerji kullanımının değerlendirilmesi için enerji yönetim sistemine okunur. Johann Hölzl, “Bu da otomatik olarak çalışır ve yazılımın operasyonel avantajlarına katkıda bulunur” diyor. Otomasyonu buna bağlı olarak zaman alıcı ve maliyetli olan diğer sayaçlar, projenin ilk adımında manuel olarak kaydedilir ve sisteme eklenir. Bu amaçla Siemens, mobil veri toplama için akıllı telefonların kullanımına uygun bir şekilde izin veren SIMATIC Energy Manager uygulamasını sunar.

Bakım personelimiz, enerji yönetim sistemi için uygun şekilde veri toplamak için kullanabilecekleri mobil cihazlarla donatılmıştır.
MSc Michael Steiger, Teknik Servis, Brau Birliği

Verimli ve standartlaştırılmış enerji yönetimi

Brau Union Österreich, SIMATIC Energy Manager PRO'dan çeşitli şekillerde yararlanmaktadır. Entegre sistem, üretim ve enerji yönetiminin uyumlu bir görünümünü sağlar ve şirket genelinde enerji ve tüketim verilerinin standartlaştırılmış olarak alınmasını sağlar. Tüketim birimlere, departmanlara ve maliyet merkezlerine atanabilirken, enerji ve su sayaçları için standartlaştırılmış yapılar tutarlı veri yönetimi sağlar. Bu, şirket genelinde enerji yönetimi ve sürekli iyileştirme girişimleri için güvenilir bir temel oluşturur. Johann Hölzl, “Bu, veriler açısından özerk kalmamızı ve üretime gerekli yakınlığı korumamızı sağlıyor” diye açıklıyor.

Ekip, her 15 dakikada bir mevcut verilerden enerji yönetim sistemi tarafından oluşturulan ayrıntılı raporları içeren bir monitör ekranı gösterir

Temel avantajlar

Standart arayüzleri kullanarak kolay bağlantı

Kurum içi kaynakların sınırlı olmasına rağmen, yeni enerji yönetim sistemi kısa sürede hayata geçirildi. Standartlaştırılmış arayüzler, yeni ölçüm noktalarını entegre etmeyi ve minimum çabayla sistemin bakımını kolaylaştırır.

Her 15 dakikada bir detaylı raporlar

Sistem, aylık manuel okumalar yerine her 15 dakikada bir otomatik olarak toplanan verilere dayalı enerji raporları oluşturur. Standartlaştırılmış sayaç adlandırma ve uygulama tabanlı veri girişi, enerji ve su izlemeyi daha da kolaylaştırır.

Yılda% 0.6 daha az enerji tüketimi

Brau Union Österreich, yeni enerji yönetim sistemi ile ulusal enerji verimliliği gereksinimlerini karşılamaktadır. Yazılım, süreç iyileştirmelerinin belirlenmesine yardımcı olur ve enerji tasarrufuna daha sistematik bir yaklaşımı destekler.

Ürünün öne çıkan özellikleri: SIMATIC ile entegre enerji yönetimi

SIMATIC Enerji Yönetimi ile Brau Union Österreich AG, enerji yönetimi için güçlü, çok yönlü ve ölçeklenebilir sistem ve ürün portföyüne güvenmektedir. Bu, ISO 50001 gerekliliklerini de karşılayan öncü çözümlerin uygulanmasına izin verir.

SIMATIC Energy Manager'ın Özellikleri

  • İşletme maliyetlerini düşürün, enerji tedarikini optimize edin ve yasal gerekliliklere uyun
  • Endüstri için ISO 50001 uyumlu enerji yönetimi için ölçeklenebilir, TÜV sertifikalı çözüm
  • SIMATIC Energy Manager Basic, enerji yönetimine başlamak için basit bir yol
  • Kapsamlı, ISO uyumlu enerji yönetimi için SIMATIC Energy Manager PRO
  • Ağ bağlantısız tüketim verilerinin mobil kaydı için iOS ve Android için SIMATIC Energy Manager V1.0 uygulaması Portföyü keşfedin
Bir şişeleme ve üretim tesisinin üzerindeki enerji üretim verilerinin ve çizelgelerinin dijital yerleşimi