Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Yüksek teknoloji, Pfizer'in zamana karşı yarışı yenmesine yardımcı oluyor

Yeni hastalıklar yeni ilaçlar ve yeni aşılar gerektirir: hızlı ve küresel olarak, tutarlı, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlarla temin edilebilir. Pfizer, Almanya'nın Freiburg'daki yeni yüksek muhafazalı tesisinde, bu zorlukların üstesinden gelmek için Siemens'in en son teknolojilerine güveniyor.

Son derece etkili ilaç ihtiyaçları için yüksek verimli otomasyon sistemleri

Modern ilaçlar genellikle oldukça aktif maddeler kullanır. Bu maddeleri kullanırken, çalışanları ve çevreyi korumak için en yüksek güvenlik standartlarına uyulmalıdır. Pfizer, Almanya'nın Freiburg'daki yeni HighCon fabrikasında, özellikle güvenli, verimli ve sürdürülebilir üretim sağlamak için Siemens'in dijital çözümlerine güveniyor.

%40 daha az enerji tüketimi

Desigo CC bina yönetim platformu, çevre kontrolü için enerji tüketimini geleneksel tesislere kıyasla %40'a kadar azaltır.

12B yıllık olarak üretilen haplar

HighCon fabrikası her yıl 12 milyara kadar hap üretiyor ve Pfizer'e hızlı ve verimli üretimde büyük bir avantaj sağlıyor.

3/4 OEB güvenlik etkileşimi

OEB 4 kategorisi farmasötiklerin üretiminde OEB 3 kişisel koruma ekipmanı kullanılmaktadır.

Pfizer görsel.

Dijitalleşme GMP'yi verimli hale getiriyor

Sayısallaştırma ve otomasyon, Pfizer'in Freiburg, Almanya'daki HighCon fabrikası gibi ultra modern ve karmaşık tesislerin arkasındaki büyüdür. Siemens'in özel olarak geliştirilmiş, bütünsel dijital portföyü, hızlı ve güvenli üretim için yazılım ve otomasyon çözümlerini birleştirir. Sürekli yüksek ürün kalitesine ek olarak, İyi Üretim Uygulamalarına (GMP) uyum özellikle önemlidir. Üretim Operasyonları Yönetimi çözümü (MOM) sayesinde üretim operasyonu tamamen dijitalleşir ve kağıtsız çalışır.

Makinelerin ve proseslerin akıllı ağı sayesinde Freiburg'daki Pfizer fabrikası daha esnek, daha hızlı ve kaynak üzerinde daha az baskı yaparak üretim yapabilir.
Günther Bechmann, Proje Yöneticisi HighCon tesisi, Pfizer

Özellikle güvenli: Siemens'in HighCon ve bina otomasyonu

Yüksek derecede aktif bileşenler hastalara en küçük dozlarda bile yardımcı olur. Ancak üretimde en büyük özenle ele alınmaları gerekir. HighCon tesisleri, insanlar ve ürünler için maksimum saflık ve güvenlik sağlar. Freiburg'daki Pfizer fabrikası OEB 4 kategorisinde ilaçlar üretebilir. Özel muhafaza konsepti ve Siemens Building Services tarafından izlenen ve kontrol edilen yenilikçi teknolojiler sayesinde çalışanlar yalnızca OEB 3 kişisel koruma ekipmanına ihtiyaç duyar; bu, yenilikçi teknik bina ekipmanlarının sağladığı optimum üretim koşulları ve maksimum güvenlik anlamına gelir.

Pfizer görsel.
Desigo CC, birçok sistemin birbiriyle iletişim kurmasını ve merkezi bir kontrol merkezi aracılığıyla işbirliği yapmasını sağlar. Bu nedenle platform, akıllı bir bina altyapısının teknolojik omurgasıdır.
Andreas Bühring, Satış Müdürü, Siemens Akıllı Altyapı
pfizer görsel.

Sürdürülebilir ilaç üretimi için akıllı otomasyon

HighCon tesisinin hem son derece verimli hem de sürdürülebilir olmasını sağlamak için Siemens Building Services, özel muhafaza konseptini ve yenilikçi teknolojilerini izliyor ve kontrol ediyor. Desigo CC bina yönetim platformu tüm bina ve üretim verilerini toplar. Verilerin akıllı ağ oluşturma ve görselleştirilmesi, çevresel kontrol için enerji tüketimini geleneksel tesislere kıyasla %40'a kadar azaltır. Bunu etkileyici bir verimlilikle yapıyor: Freiburg'da her yıl 12 milyara kadar hap üretiliyor ve bu da Pfizer'e zamana karşı yarışta değerli bir liderlik sağlıyor.