Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Şebeke genişlemesine giden hızlı yolda

Hollanda'da artan enerji talebi ve şebeke tıkanıklığı büyük şebeke genişlemesini gerektiriyor. Sınırlı kapasite evler, işletmeler ve yenilenebilir projeler için bağlantıları yavaşlatır. Enexis ve Siemens, kapasiteyi artırmak, karmaşıklığı azaltmak ve şebeke genişlemesini hızlandırmak için trafo merkezi dağıtımını standartlaştırıyor.

İddialı hedefler

Enexis için zorluk sadece daha fazla trafo merkezi inşa etmek değil, aynı zamanda daha kısa teslim süreleri, daha düşük proje karmaşıklığı ve tavizsiz güvenilirlikle yapmaktı. Standartlaştırılmış bir yaklaşım, Hollanda şebekesinde dağıtımı ölçeklendirmenin anahtarı haline geldi.

Keyvisual - blue GIS ürün ailesi

F-gazsız yalıtım ile güvenilir enerji dağıtımı

Güç mühendisleri ve şebeke operatörleri, F-gazı içermeyen şalt sistemi ve dijital şebeke izleme için blue GIS'e güveniyor.

Projenin öne çıkan özellikleri

800 trafo merkezleri

Sekiz yıl boyunca planlandı.

10x artırmak

dağıtım kapasitesinde.

1 hafta

kurulumdan çalışmaya.

0 F-gaz

blue GIS teknolojisi sayesinde.

Enerji geçişi, talepten daha hızlı büyüyebilen bir elektrik şebekesi gerektirir. Bu standartlaştırılmış çözümle, F-gazı içermeyen yalıtım teknolojisini kullanırken ve yüksek güvenilirliği korurken Enexis'in kapasiteyi daha hızlı dağıtmasına yardımcı oluyoruz.” - Joanne Meijboom Kemhout, Genel Müdür, Siemens Hollanda
Joanne Meyboom-Fernhout, Genel Müdür, Siemens Hollanda
Enexis NXPLUS C 24

Ölçek için oluşturulmuş standartlaştırılmış bir model

Enexis, tamamen önceden monte edilmiş ve test edilmiş trafo merkezi kızaklarına dayanan standartlaştırılmış bir konsept tanıttı. Mühendislik ve kurulum karmaşıklığını azaltarak, bu yaklaşım güvenilirliği korurken şebeke genelinde daha hızlı ve daha tekrarlanabilir dağıtım sağlar. Çözümün özünde, 24 kV'a kadar birincil dağıtım şebekeleri için tasarlanan Siemens'in NXPLUS C 24 — blue GIS'i yer alıyor. Siemens'in blue GIS portföyünün bir parçası olarak, kanıtlanmış vakum anahtarlama teknolojisini gaz yalıtımlı anahtar düzeneğinin avantajlarıyla birleştirerek sağlam ve ölçeklenebilir bir dağıtım modelini destekler.

Şebeke genişletme için doğru performans

Sistem, 25 kA/3 s, 2500 A bara akımı ve 2000 A besleyici akımı değerleri ile zorlu ızgara uygulamaları için güçlü performans sunar. Bu kayma çözümlerine entegre olarak, Enexis'in kurulum ve devreye almayı hızlandırmasına yardımcı olurken ızgara genişlemesi için tekrarlanabilir bir temel oluşturur. NXPLUS C 24 — blue GIS, F-gazsız Temiz Hava yalıtım teknolojisini kullanır ve performans veya güvenilirlikten ödün vermeden F-gazsız orta voltaj dağıtımını sağlar. Üniteler tek bir gün içinde kurulabilir ve devreye alınabilir. Ek özellikler arasında kompakt, bakım gerektirmeyen tasarım ve entegre dijital kontroller bulunur, bu da çözümü yüksek hacimli kullanıma sunmak için çok uygun hale getirir.

Enexis Vinç 1280x720px
Siemens ile çalışarak ve standartlaştırılmış bir yaklaşım kullanarak daha hızlı inşa edebilir ve daha fazla müşteriyi birbirine bağlayabiliriz. Bu, evleri, işletmeleri ve yenilenebilir enerji projelerini birbirine bağlamak için gereken şebeke kapasitesini genişletmek için gereklidir.
Han Slootweg, COO, Eneksis

Bir bakışta operasyonel faydalar

Simge Yönlendirici

Daha hızlı genişleme

Standartlaştırılmış bir dağıtım modeli aracılığıyla şebeke dağıtımını hızlandırır.

Simge Etkinliği

Daha kısa zaman çizelgeleri

Teslimattan devreye almaya kadar proje süresini azaltır.

Simge Verimliliği Performansı

Daha fazla verimlilik

Tekrarlanabilir tasarım ve kurulum sayesinde maliyet verimliliğini artırır.

Simge Ölçeklenebilir

Daha fazla kapasite

Müşterileri ve yenilenebilir projeleri birbirine bağlama yeteneğini artırır.

Enexis mühendisi

Kapasiteyi en önemli yerde ölçeklendirme

İlk kızak Ekim 2024'te kuruldu ve standardizasyonun karmaşık bir altyapı projesini nasıl daha ölçülebilir bir dağıtım modeline dönüştürebileceğini gösterdi. Bu yeni yaklaşım, Enexis'in dağıtım kapasitesini yılda yaklaşık 10 ila 100 trafo merkezinden, planlanan 800 trafo istasyonuna kadar ölçeklendirmesini sağlar. Bu model, şebeke tıkanıklığını azaltmaya, şebeke genişlemesini hızlandırmaya ve yeni müşterileri ve yenilenebilir enerji projelerini birbirine bağlamak için ek şebeke kapasitesi oluşturmaya yardımcı olur. Bu nedenle standardizasyon sadece bir tasarım ilkesi değil, aynı zamanda kritik altyapıyı daha hızlı ölçeklendirmek için pratik bir kaldıraçtır.