Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Monte Rosa Hut, İsviçre

Enerji ve operasyonel verimliliği yeni zirvelere taşıyor

Monte Rosa Hut'ın olağanüstü dağ koşullarında yenilikçi Siemens teknolojisi ile olağanüstü enerji ve operasyonel verimlilik elde ettiğini keşfedin.

Alplerin ortasında akıllı bir bina yaratmak

2.883 metre yükseklikte bulunan Monte Rosa Hut, Valais Alpleri'ndeki dağcılar ve yürüyüşçüler için barınak ve konaklama imkanı sunmaktadır. 'Dağ Kristali'nin ışıltılı cephesinin arkasındaki yenilenebilir enerji kaynakları ve akıllı bina teknolojisi, konaklamalarının sadece keyifli değil, aynı zamanda mümkün olduğunca verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlar.

Peki zorluklar: Konuklar ve personel için çevre üzerinde en az etkiye sahip konforlu bir ortam nasıl yaratırsınız? Ve yoğun karın kulübeyi daha erişilemez hale getirdiği kış aylarında nasıl sorun giderirsiniz?

Cevap iki yönlüdür: Karbon ayak izinizi azaltmak için yenilenebilir enerjiye ve her yerden erişebileceğiniz ve kontrol edebileceğiniz akıllı bir binaya ihtiyacınız var. Monte Rosa Hut'ta entegre bina yönetim sistemi Desigo CC ve dijital bina platformu Building X'in mümkün kıldığı şey budur.

Önemli gerçekler

Projeye genel bakış

Monte Rosa Hut
  • Energy Manager, Operations Manager ve Comfort AI ile Building X bulut tabanlı uzaktan kumanda ve izleme
  • Desigo CC ile yerel çalışma ve izleme
  • Building X her sistemi ve cihazı birbirine bağlar
  • 84 m² çatı fotovoltaik panelleri artı 70 m² özel bir yapı üzerinde
  • Sıcak su üretimi için 60 m² güneş enerjili termal kollektörler
  • Pil enerji depolama
  • Yerel eriyik su kaynaklarının kullanımı
  • Yedek güç ve ısı için mini CHP tesisi
  • Isıtma
  • Termal depolama
  • Su dezenfeksiyonu
  • Heat recovery ventilation
  • Atıksu arıtımı
  • Gri suyun yeniden kullanımı
Proje zaman çizelgesi

Aşırı koşullarda en yüksek performans

Select...

2010 kilometre taşları

  • Monte Rosa Hut Açılışı
  • PV ile yüksek derecede özerklik
  • Tüm bina verilerinin Navigator'da işlenmesi
Building X

Uzak konumlara kolay erişim

bx-sustainable-infrastructure-zermatt-press-release-resource-feature_1920x1080

2024 yılından bu yana açık ve esnek IoT platformu Building X, Monte Rosa Hut'ın “işletim sistemi” olarak çalışıyor. Saha cihazlarından ve bina yönetimi Desigo CC'den üretilen tüm verileri tüm binayı izleyebilen ve kontrol edebilen uygulamalar için kullanılabilir hale getirir.

Building X, satıcıdan bağımsız olan açık bir platformdur. Kullanıma hazır uygulamalarımızla kulübe operatörü, kulübeye fiziksel olarak ulaşılamadığı en zorlu koşullarda bile binanın sistemlerine istediği zaman erişebilir.

X UYGULAMALARI OLUŞTURMA

Monte Rosa Hut'ta kullanılan Çözümler

Building X - Energy Manager Uygulama Simgesi

Energy Manager

Energy Manager, Monte Rosa Hut'ı olabildiğince sürdürülebilir hale getirmede en önemli araçtır. Her 15 dakikada bir bina yönetim sistemi olan Desigo CC, kulübeden buluta veri gönderir. Orada, Energy Manager uygulaması verileri analiz eder ve verimsizlikleri tespit eder.

Building X - Operations Manager Uygulama Simgesi

Operations Manager

Operations Manager, Monte Rosa Hut'ı uzaktan izlemek ve sorun gidermek için denetleyicilerden ve ağ geçitlerinden gelen verileri kullanır. Bu, kulübe operatörünün kış aylarında fiziksel erişim mümkün olmadığında bile binayı çalışır durumda tutmasını destekler.

Kullanmaya başlayın