Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Örnek Olay İncelemesi

Supersnow teknolojisi tarafından desteklenen karlı heyecan

Siemens otomasyonu tarafından desteklenen Supersnow tarafından sağlanan teknoloji, dünyanın dört bir yanındaki yamaçlarda kar yağmasına yardımcı oluyor.

İklim ısınıyor, ancak Marcel Hirscher ve Lindsey Vonn'un halefleri ve günlük kış sporları meraklıları geleceğe iyimserlikle bakabilir - kar sıkıntısı olmayacak. Siemens otomasyonu tarafından desteklenen Supersnow teknolojisi, dünyanın dört bir yanındaki yamaçlarda kar yapımına yardımcı olur.

Kar yapımı kayak merkezi operasyonlarının doğal bir parçası haline geldi ve uygun kar yapma stratejileri, dayanıklı bir kar örtüsü oluşturmak için birkaç soğuk günden bile yararlanmayı mümkün kılıyor. Kar, ısıyı emmeden güneş ışığını yansıttığından, kayakçılara ve snowboardculara haftalarca keyif verebilir ve donma noktasının üzerindeki sıcaklıklarda bile yapısını koruyabilir.

Kar yapımının fiziği

Yapay kar yapımı, dondurucu havaya düştüklerinde kara dönüşen mikro damlacıkların püskürtülmesiyle gerçekleştirilir. Bir kar tabancası, atomize suyu bir basınç altında fırlatır. 40 bar, ek nozullar kristalleşme sürecini hızlandırırken suyu ince kara dönüştürür.

“Bu amaç için iki tip nozul kullanıyoruz - su nozulları ve çekirdeklenme nozulları. İkincisi daha ince damlacıklar üretir ve ek olarak su, donmayı başlatan basınçlı hava ile üflenir. Tabii ki, bu sürecin gerçekleşmesi için don şarttır.” açıklıyor Robert Moczarny, Supersnow Yönetim Kurulu Üyesi.

Otomasyon modern kayak pistlerine hakim olduğu için bu sadece başlangıç. Kar yapma ekipmanı, hava istasyonları ve kontrol sistemleri ile donatılmıştır ve bu da entegre edildiğinde kısmen veya tamamen otonom çalışmasına izin verir. Snowmatic sistemi Supersnow tarafından sağlanmıştır.

Supersnow technology - 1 img

Yapay kar yapımı, dondurucu havaya düştüklerinde kara dönüşen mikro damlacıkların püskürtülmesiyle gerçekleştirilir. Ekipmanın çalışması Supersnow tarafından geliştirilen bir bilgisayar sistemi tarafından kontrol edilir.

Supersnow technology - 3-2 img

“Kar yapmaya başlamak için birkaç şeye ihtiyacımız var. İlk olarak, su. Su soğuk olmalıdır, bu da soğutma kulelerinin gerekli olduğu anlamına gelir. Ayrıca suyu kar yapma ekipmanına yüksek basınçta teslim etmemiz gerekiyor ve pompa setli pompa istasyonları ve yamaçtaki bir boru hattı sistemi bu amaç için idealdir.” açıklıyor Supersnow'dan Robert Moczarny. “Böyle bir kurulumu yönetmek için kontrol sistemlerine ve gelişmiş otomasyona da ihtiyacımız var. Siemens bileşenlerinin devreye girdiği ve çözümlerimizin çoğunun temelini oluşturduğu yer burasıdır.” diye ekliyor.

Kar yapımının temel unsurları, kar tabancaları, mızraklar ve kar üretimini kontrol etmek için tüm sistem gibi aslında “kar üreten” cihazlardır. Bununla birlikte, Supersnow uzmanlarının vurguladığı gibi, en önemli faktör insanlardır - ekipmanın ve tüm “kar üretim” sistemlerinin tasarımı, inşası ve işletilmesinden sorumlu yüksek nitelikli profesyoneller.

Supersnow technology - 04

Kar yapımındaki temel unsurlar, kar tabancaları ve mızrakları olan “kar üreten” cihazların yanı sıra kar üretimini kontrol etmek için tüm sistemdir.

Supersnow technology - 03

Bir kar tabancası, 40 bar'lık bir basınçta atomize suyu dışarı atar

“Sonunda, ancak, her şey hala hava durumuna bağlı. Bu kısmen bir şaka, kısmen doğru - çünkü gerçekte, tahmin bize kar yapmanın başlayıp başlayamayacağını söylüyor. Koşulların uygun olması bekleniyorsa, kar yapımının nerede ve nasıl gerçekleşeceğini belirterek sistemi başlatırız. Pompa istasyonlarının ve vanaların otomatik olarak kontrol edildiği çözümlerde, denetim personeli yalnızca kar yapma ekipmanının parametrelerini ve çalışma aralığını tanımlar. Otomatik olmayan sistemlerde bu çalışma insanlar tarafından yürütülmeli ve sürekli olarak koordine edilmelidir.” diyor Mateusz Lukaszczyk, Supersnow"da Bölge Müdürü.

Kar yapma verimliliği, sağlanan su miktarına ve ayrıca nozulların sayısına ve konfigürasyonuna bağlıdır. Kar tabancaları söz konusu olduğunda, kar parçacıklarının uygun şekilde atomizasyonunu sağlayan fanın gücü ve verimliliği de çok önemlidir. Nihai sonuç, tüm parametreleri optimize ederek elde edilir: su akışı, basınç, hava çıkışı ve fan çalışması.

Kar yapma işleminin doğru çalışıp çalışmadığı, yoğunluğu, sıcaklığı ve hacmi dahil olmak üzere kar kalitesi analiz edilerek doğrulanabilir. Bu parametreler hem üretim sırasında hem de doğrudan eğimde kontrol edilir. Çoğu kar yapma cihazında, düzenleme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir, ancak bu parametreler manuel olarak da kontrol edilebilir.

“Tipik olarak, kar kalitesini 1'den 7'ye kadar bir ölçekte seçiyoruz ve gerisini otomasyon halleder. Manuel sistemlerde bu ayarlar elle ayarlanmalıdır.” açıklıyor Mateusz Lukaszczyk Supersnow'dan.

Yamaçlarda kar üretimini optimize eden modeller, optimum kar yapma parametrelerinin belirlenmesinde yardımcı olur. Bu modeller sıcaklık, hava nemi, rüzgar hızı, su sıcaklığı ve diğer çevresel faktörleri analiz eder. Bununla birlikte, yerel koşullar doğru ayarların seçilmesinde en kritik faktördür. Bu nedenle kar yapma stratejisinde hava tahminleri dikkate alınsa da, model için en belirleyici girdi değildir.

Otomasyon ve ekonomi

Kar yapımı, sabit tabanlara monte edilmiş ve besleme hidrantlarına bağlı mızraklar ve kar tabancaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu çözüm, tarafından sağlanan otomasyona dayanmaktadır. Snowmatic, Supersnow tarafından tüm ekipmanı kontrol etmek ve izlemek ve kar yapma sürecini denetlemek için geliştirilen bir bilgisayar sistemi. Supersnow tarafından kullanılan otomasyon kısmen Siemens çözümlerine dayanmaktadır.

“Sistem sıcaklık, su akışı ve basınç gibi kar yapma parametrelerini kontrol ediyor. Ayrıca hava sıcaklığının yanı sıra ekipman ve güç kaynağının çalışma parametrelerini de izler. Hem pompa istasyonlarının hem de kar yapma cihazlarının uygun şekilde düzenlenmesini sağlar.” açıklıyor Robert Moczarny Supersnow'dan.

Siemens ekosistemindeki cihazlar, Supersnow sistemlerinin temel bileşenlerinde, yani pompa istasyonlarında ve kar tabancalarında kullanılmaktadır.

“İkincisinde, kontrolörler S7‑1200 seriler cihazın kalbidir. Bu kontrolörler, örneğin kar kalitesi faktörünü diğer parametrelerle ilişkili olarak hesaplayan algoritmalar çalıştırır. Siemens kontrolörleri ayrıca basınç regülasyonu, parametre izleme, akış hesaplamaları ve PID kontrolü gibi diğer önemli alanlardan da sorumludur. Pompa istasyonlarında Siemens cihazları, diğer şeylerin yanı sıra, önceden tanımlanmış senaryolara ve algoritmalara göre güç düzenlemesinden ve pompalama işlemlerinin işlenmesinden sorumludur.” açıklıyor Marcin Koter, Siemens'te Satış Müdürü.

Supersnow tarafından kullanılan Siemens ürünleri portföyü ayrıca şunları içerir: yumuşak başlatıcılar - SIRIUS 3RW, sorunsuz motor çalıştırma ve sessiz durma sağlayan, ayrıca HMI panelleri. Bunlar, Supersnow çözümleriyle basit ve verimli etkileşim sağlayarak ekipmanın kolay çalıştırılmasını ve süreçlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlar.

Supersnow technology - 00

Siemens ekosistemindeki cihazlar, Supersnow sistemlerinin temel bileşenlerinde kullanılmaktadır. S7-1200 serisi kumandalar kar tabancalarının “kalbini” oluşturur

Supersnow technology - 07

Kar yapımı enerji yoğundur. Yüksek güçlü elektrikli ekipmanların kullanılmasını gerektirir ve önemli miktarda su tüketir. Bu nedenle, Supersnow tarafından tasarlanan sistemlerde enerji optimizasyonu önemli bir rol oynar.

“Kayak alanının ne kadar geniş olduğuna bağlı olarak, su ve enerji tüketimi önemli ölçüde değişebilir. Örneğin, yaklaşık 250 kar yapma cihazının çalıştığı Polonya'daki daha büyük tatil yerlerinden birinde günlük su tüketimi 70.000 m³'e ulaşıyor. Sistem, saatte toplam 3.000 m³ kapasiteye ve 6.48 MW kombine sistem gücüne sahip dört pompa istasyonu kullanır. Toplamda, kar üretmek için 18 yüksek basınçlı pompa kullanılıyor. açıklıyor Mateusz Lukaszczyk Supersnow'dan.

Supersnow tarafından gerçekleştirilen enerji verimliliği optimizasyonu çeşitli sistem bileşenleri için geçerlidir. Tasarrufların önemli bir yönü, kar tabancalarının kendisinde enerji tüketimini en aza indirmektir. Kurulumun diğer kısımları da kar yapma işlemi sırasında su ve enerji kullanımını azaltmak için tasarlanmıştır.

“Pervane kanatlarının geometrisi, mümkün olan en düşük elektrik enerjisi tüketimi ile mümkün olan en yüksek hava akışını elde etmek için tasarlanmıştır. Kar yapma parametrelerini optimize etmek devam eden bir süreçtir, çünkü bu kadar karmaşık sistemlerde yüzlerce optimizasyon noktası vardır.” açıklıyor Dariusz Kaczor, Supersnow'da Kar Yapımı Ürün Geliştirme Başkanı.

Kar yapma sistemi yönetimi

Kar yapma ekipmanı tipik olarak geceleri, sıcaklıkların en düşük olduğu zamanlarda çalışır, ancak bazı yamaçlarda gün boyunca kar da üretilir. Nisan'dan Ekim'e kadar, sistem yükseltmeleri ve iyileştirmeleri, kurulum genişletmeleri veya aşınmış bileşenlerin değiştirilmesi dahil olmak üzere bakım çalışmaları yapılır.Bakım sırasında, su bölümlerinin durumu ve sızdırmazlığı, pompa istasyonu çalışma parametrelerinin izlenmesi, filtrasyon sistemlerinin, filtrelerin ve kar tabancası nozullarının temizlenmesi ve performans testi ile ilgili kontroller yapılır.

Supersnow technology - 11

Kar yapma ekipmanı genellikle sıcaklıkların en düşük olduğu geceleri çalışır

Supersnow technology - 09

Bakım faaliyetleri nisan-ekim ayları arasında gerçekleştirilir

“Kar yapma stratejisine gelince, yamaçları olabildiğince etkili bir şekilde hazırlamak için en yoğun kar yapımı sezondan hemen önce gerçekleşir. Daha sonra, sonraki hava pencerelerinde gerektiğinde kar yapımı yapılır. Polonya'da kayak sezonu yaklaşık dört ay sürer. Ancak başarılı olması için tüm yıl boyunca yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” ortaya koymaktadır Mateusz Lukaszczyk Supersnow'dan.

Siemens cihazlarına ve yazılımlarına dayalı otomasyon çözümleri, kar yapma sisteminin tüm sezon boyunca güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.

“Supersnow tarafından geliştirilen sistemler 25 yıldır güvenilirliklerini kanıtlıyor. Kuşkusuz, kar yapımındaki en büyük zorluk kar üretimini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu nedenle ekipmanın güvenilir otomasyona dayalı çalışması çok önemlidir ve biz de tam olarak bunu sağlıyoruz.” diyor Marcin Koter Siemens'den.

İklim değişikliği, yapay kar üretimine izin veren hava penceresinin genellikle çok kısa olduğu anlamına geliyor. Mühendislerimiz ekipmanı her koşulda çalışacak şekilde optimize ederek, özellikle fan kar tabancaları kullanarak yapay kar üretme sınırını temsil eden 0 santigrat derece civarındaki son derece zorlu sıcaklıklara odaklanıyor.” sonuçlandırır Dariusz Kaczor Supersnow'dan.

Supersnow technology - 02
Supersnow technology - 01-2