Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Yanında Siemens siber güvenlik şekli olan bir tablet kullanan gözlüklü kadın.
Siemens Xcelerator

Dijital gelecek için siber güvenlik

Neden siber güvenlik?

Siber saldırılar büyük hasara neden oluyor. Endişe verici istatistiklere rağmen, özellikle küçük işletmeler genellikle dijital güvenliklerini ihmal ederek onları siber suçlular için kolay hedefler haline getiriyor.

Yeni tehditler

Siber güvenlik dinamiktir: Yapay zeka ve bilgisayar korsanlığı teknikleri gibi yeni tehditler, sürekli güncellenen koruyucu önlemler ve çalışan eğitimi gerektirir.

İşletmeler için Çözümler

Dijitalleşme riskler getirir, ancak hedeflenen siber güvenlik, küçük işletmeler için bile güvenli bir geçiş sağlar. Güvenlik standartları ve uluslararası düzenlemeler, siber tehditleri etkili bir şekilde savuşturmaya yardımcı olur.

Siemens Xcelerator'da Siber Güvenlik

Siemens Xcelerator kapsamlı siber güvenlik çözümleri sunar. Sunrise ve acre gibi ortaklardan örnekler, şirketlerin güvenli dijitalleşmeyi nasıl uygulayabileceğini ve riskleri nasıl en aza indirebileceğini gösteriyor.

Neden siber güvenlik?

Engelli üretim tesisleri, çalıntı müşteri verileri, gözetlenen teknolojiler: Siber güvenlik her dijitalleşme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Nasıl çalışabileceğini gösteriyoruz!

Artan dijitalleşme ve ağ oluşturma şüphesiz birçok avantaj getiriyor - ancak aynı zamanda artan risklerle birlikte geliyor: Siber saldırılar ciddi bir tehdit haline geldi. Alman dijital derneği Bitkom tarafından yapılan anketlere göre, şirketlerin% 72'si geçen yıl hırsızlık, endüstriyel casusluk veya sabotajdan etkilendi ve bu da toplam 200 milyar avroluk hasara yol açtı. Bunun 35,3 milyar avrosu, şirketin müşteriler veya tedarikçiler arasındaki imajına zarar vermenin yanı sıra medyada olumsuz yer almasından kaynaklandı. Diğer 35 milyar avro ise arıza, hırsızlık veya bilgi ve üretim sistemlerine veya iş süreçlerine verilen zararlardan kaynaklandı. Rekabet avantajlarının kaybı nedeniyle gelir kayıplarına 21,5 milyar avro daha atfedildi.

Bu endişe verici rakamlara rağmen, birçok şirket - özellikle küçük şirketler - dijital güvenliklerine yeterince dikkat etmiyor. Siber suçluların “küçük balıklarla” ilgilenmediğini ummak bir yanılgıdır - tam tersi doğrudur: Zayıf korumaya sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler siber suçlular için kolay hedeflerdir.

A sleek black laptop with colorful abstract shapes and lines on its screen.

Siber güvenlik olmadan dijitalleşme olmaz

Siber güvenlik, güvenli bir şifre seçmekle başlar ve güvenlik duvarları veya sıfır güven ilkeleri gibi daha karmaşık teknolojik çözümlere uzanır. Prensip olarak, siber güvenliğin iki alanı ayırt edilebilir: Bilgi Teknolojisi (BT) Güvenlik ve Operasyonel Teknoloji (OT) Güvenliği. İlki öncelikle BT sistemleri ve ağlarındaki verilerin güvenliği ile ilgilenirken, OT güvenliği operasyonel teknolojinin güvenliğini ifade eder - özellikle işletim sistemleri, süreçleri ve ağları izlemek ve kontrol etmek için kullanılan donanım ve yazılım.

Yeni tehditler

Ayrıca, siber güvenlik statik bir konu değildir. Koruyucu önlemlerin bulunmasını gerektiren yeni tehditler sürekli ortaya çıkmaktadır. Siber güvenlik kilitli bir kapı olarak hayal edilirse, kilidi açmak, kapıyı kesmek veya anahtarı çalmak için sürekli girişimler ve yeni teknikler vardır. Yapay zeka gibi yenilikçi yıkıcı teknolojiler, siber suçluların güvenlik açıklarından yararlanmak için yeni yollar geliştirmelerini sağlar. Bu aynı zamanda bilgisayar korsanlığı döngülerinin hızını da katlanarak artırır. Bu nedenle, koruyucu çözümler sürekli olarak değişen tehditlere uyum sağlamalıdır ve sürekli izleme şarttır.

Bir güvenlik açığı olarak çalışan

Son olarak, çalışanlar da bir şirketi siber suçlardan korumada önemli bir rol oynamaktadır. Şirket ağı içinde bir bilgisayar, akıllı telefon veya başka bir cihazı çalıştıran veya BT ve OT cihazlarının veya ağlarının güvenli bir şekilde çalışmasından sorumlu olan herkes, potansiyel bir giriş noktası sunar.

Bu tür güvenlik boşluklarını kapatmak için, teknik önlemlere ek olarak düzenli çalışan eğitimi yararlıdır. Ayrıca şirketler, acil bir durumda hızlı ve doğru tepki verebilmek için bu tür gasp girişimleri için bir acil durum planı geliştirmelidir.

İşletmeler için Çözümler

Şirketler için, daha hızlı dijitalleşmenin sadece ekonomik faydalar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda riskleri de hızla artırıp artırmadığı sorusu sıklıkla ortaya çıkıyor.

Güçlü siber güvenlik olmadan başarılı dijitalleşme imkansızdır. Buna yatırım yapmak sadece maliyeti haklı çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda şirketleri dijital dönüşüm fırsatlarını yakalamaları için de güçlendirir. Yanınızda güvenilir ortaklara sahip olmak çok önemlidir - Siemens Xcelerator platformunun devreye girdiği yer burasıdır.

Beş tasarım ilkesinden biri olan siber güvenlik, Siemens Xcelerator platformunun temel bir bileşenidir. Platform, şirketlerin siber güvenlikten ödün vermeden dijital dönüşümlerini hızlandırmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu, platformun kendisinin güvenlik standartları ve üzerinde sunulan ürünler ile başlar. Siemens Xcelerator, ISO/IEC 27001, IEC 62443 ve NIS-2 direktifi gibi uluslararası endüstri standartlarının yönergelerine uyar. Ek olarak, platformdaki satıcıların ürün ve hizmetlerinin güvenliğini uygun teknik ve organizasyonel önlemlerle sağlamaları gerekmektedir. Siber güvenlik, küratörlü ürünlerin seçiminde de çok önemli bir rol oynar: Platform, konuyla ilgili çok sayıda özel ve özel çözüm sunar.

Siemens Xcelerator'da Siber Güvenlik

Siemens Xcelerator iş platformundaki ürünler büyük işletmelerden orta ve küçük işletmelere kadar müşterilere ve bireysel ihtiyaçlarına odaklanır. Özenle seçilmiş portföy, uzman sağlayıcıların teklifleri ve hizmetleriyle tamamlanan Siemens çözümlerini içerir. Ek olarak, Siemens Xcelerator ekosistemindeki bu satıcılar, Siemens ürünlerini kullanarak veya diğer sağlayıcılarla işbirliği içinde ürünlerini sunma ve yeni çözümler geliştirme fırsatına sahiptir. Dijital dönüşüm yolundaki şirketler için bu çeşitlilik, Siemens Xcelerator'ın mevcut zorlukları için ihtiyaç duydukları şeyi sunduğu anlamına gelir.

Sunulan siber güvenlik çözümlerinden bazıları şunlardır:

  • Güvenlik açığı yönetimi:

    Sistemlerinizdeki güvenlik açıklarını proaktif olarak tanımlamak ve yönetmek için araçlar.

  • Siber savunma:

    Siber saldırılara karşı kapsamlı koruma sağlayan gelişmiş ürünler ve hizmetler.

  • Ağ güvenliği:

    Kritik altyapılar da dahil olmak üzere ağların güvenliğini sağlamak için özel çözümler.

  • Sürekli destek:

    Operasyonel teknolojileri sürekli izlemek ve desteklemek için 24 saat izleme ve destek.

  • Mevzuata uygunluk:

    NIS 2 veya AB CRA gibi siber güvenlik düzenlemelerine uyma konusunda uzman tavsiyesi.

  • Risk analizi ve penetrasyon testi:

    Olası riskleri belirlemek ve değerlendirmek için penetrasyon testi de dahil olmak üzere kapsamlı siber güvenlik analizleri.

  • Olay Sonrası Dayanıklılık:

    Bir güvenlik olayından sonra hızlı yanıt vermek için yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma için danışmanlık ve hizmetler.

Siemens Xcelerator'da siber güvenlik örnekleri

Bu kapsamlı tekliflerle Siemens Xcelerator, her büyüklükteki şirketin karşılaştığı zorlukları yeni fırsatlara dönüştürmeyi hedefliyor. Örneğin, İsviçreli iletişim uzmanı “Sunrise”, BT ve OT sistemlerinin güvenli ve verimli yönetimi için kullanılabilen Siemens Xcelerator ekosistemi aracılığıyla hızlı ve güvenilir mobil özel ağlar sağlar. Fiziksel ve dijital güvenlik konusunda uzmanlaşmış olan “acre” şirketi, veri güvenliğinden tesislerin ve çalışanların korunmasına kadar entegre güvenlik çözümleri sunmaktadır. Siemens Xcelerator platformunun siber güvenlik portföyündeki diğer ürün ve hizmetler de şirketlerin dijitalleşmeden yararlanmalarına yardımcı olmak ve güvenlik risklerini önemli ölçüde azaltacak şekilde tasarlanmıştır.

Yolculuğunuza başlayın