Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Inspekto ile Visual Inspection

AI, motorda yıldırım hızında kalite kontrolü sağlar

Siemens Inspekto Visual Inspection ile Skövde'deki Horse Powertrain kalite kontrolleri sadece birkaç saniye içinde yapılabilir.

Skövde'nin köklü motor üretiminin merkezinde, yapay zeka tabanlı yeni bir görüntü sistemi şu anda faaliyete geçti. Inspekto Visual Inspection ile kalite kontrolleri yalnızca birkaç saniyede yapılabilir - otomatik, izlenebilir ve özel makine görme uzmanlığına ihtiyaç duyulmadan. Sonuç, daha hızlı bir süreç, daha tutarlı kalite ve operatörlerin monoton ve ergonomik olarak zorlu adımlardan kaçındığı bir çalışma ortamıdır. Tarihi motor fabrikası böylece geleneğin geleceğin teknolojisiyle buluştuğu yeni bir akıllı endüstri çağına giriyor.

Yapay zeka destekli görüntü sistemimizle Muayeneİsveç'in Skövde kentindeki motor fabrikası, sapmaların birkaç dakika içinde tespit edildiği, izlenebilirliğin sağlandığı ve operatörlerin monoton çalışmalardan kurtulduğu yeni bir çağa geçiyor. Geleneksel endüstriyel bilgiyi geleceğin akıllı kalite kontrolüne bağlayan teknolojik bir sıçramadır ve Skövde'yi güç aktarma organlarının geliştirilmesi için bir inovasyon merkezi olarak haritaya daha da net bir şekilde yerleştirir.

Dökme demir kazanlardan motorlara

Atlı Güç Aktarma Sistemi

Neredeyse yüz yıl önce, 1927'de Volvo'nun Jacob arabası adı verilen ilk arabası piyasaya sürüldü. Sköfde Gjuteri & Mekaniska Verkstad dökme demir kazanları ve daha sonra Volvo Pentaverken'in kökeni olan deniz gazyağı motorları ürettiği 1868 gibi erken bir tarihte kurulan bir mekanik atölyesinde Skövde'de üretilen 4 silindirli bir motorla güçlendirildi.

Skövde'deki bugünkü motor fabrikası 1991'de açıldı ve yıllar içinde hem sahibi hem de isim değiştirildi, Volvo Cars'tan Powertrain Engineering Sweden ve yakın zamanda Aurobay'a dönüştü. Atlı Güç Aktarma Sistemi bugün Geely, Renault ve Aramco'ya ait.

Daha hızlı geçiş için hibrit anahtar

Horse Powertrain, merkezi Londra'da bulunan içten yanmalı motorlar ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere güç aktarma organları üreten bir şirkettir. Şirket, Avrupa, Çin ve Güney Amerika'da 17 fabrika ve beş Ar-Ge merkezi işletiyor ve çeşitli araç üreticilerine motor, şanzıman, güç elektroniği ve entegre hibrit platformlar gibi güç aktarma sistemleri çözümleri sağlıyor. Otomotiv endüstrisinin çoğu elektrikli bir geleceğe odaklanırken, Horse Powertrain, hibritleri, özellikle fosil yakıtlar kullanılarak elektriğin hala üretildiği bölgelerde net sıfır emisyona doğru gerçekçi bir yol olarak görüyor.

Horse Powertrain'in Skövde fabrikası, yeni nesil hibrit güç aktarma organlarının geliştirilmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Şirkete göre, elektrik ve yanma teknolojisini birleştiren güç aktarma organları, emisyonları daha hızlı azaltmak için çok önemli bir çözümdür.

“Dünya henüz tam pille çalışan araçlar için hazır değil. Değişen küresel ihtiyaçlar çeşitli enerji çözümleri gerektirir, bu nedenle pazarı ve araç üreticilerini desteklemek için çeşitli fırsatlar arıyoruz. Bunun bir örneği, jeneratör görevi gören ve akünün şarj edilmesine yardımcı olan ve böylece toplam sürüş mesafesini uzatan kompakt bir yanmalı motor olan menzil genişleticimizdir”, diyor Elizabeth Kraft, Skövde'deki Horse Powertrain halkla ilişkiler müdürü.

Elektrikli otomobil mimarisine dayanan yeni bir hibrit sistemin yanı sıra şehir trafiğinde yüzde 100 elektrikli çalıştırma ve yüzde 80'e kadar elektrikli çalışmaya sahip hibrit bir şanzıman da piyasaya sürüldü.

“Hibrit motorlar burada ve şimdi emisyonları azaltmak için etkili bir araçtır”, diyor Elisabeth Kraft.

Elisabeth Kraft, Horse Powertrain Halkla İlişkiler Müdürü

Uzun kalite ve verimlilik geleneği

Oscar Gejervall, Horse Powertrain doğrulama mühendisi

Verimli, yüksek kaliteli üretim bu fabrikanın kültürünün bir parçasıdır. Burada personel yalın çalışmalarını biliyor ve optimize edilmiş üretim için ilgi gördü. Eksik olan, motorların daha verimli son muayenesi için araçlardır.

“Herhangi bir sapma ve kusur bulmak için kontrol istasyonda manuel olarak yapıldı. Bunu değiştirmek istedik. Çok zaman alır ve tekrarlayan görevleri olan operatörler için o kadar ergonomik değildir. Kalite güvencesi, verimlilik ve ergonomi ile ilgili”, diyor Oscar Gejervall, Horse Powertrain'de doğrulama mühendisi.

Inspekto görsel muayenesi ile takın ve inceleyin

Inspekto, çeşitli ürün türlerinin kalite kontrolü için yeni yapay zeka tabanlı görüntü sistemimizdir ve operatörlerin görme sistemleriyle ilgili önceki deneyime ihtiyaç duymadan sistemi kurmasını, kullanmasını ve bakımını yapmasını sağlamak için uyarlanmıştır.

“Inspekto, eksiksiz ve otomatik kalite kontrol için otomasyon sistemine kolayca entegre edilebilir”, diyor Ilias Temsamani, üreticilerin yapay zeka tabanlı kalite kontrolünü uygulamalarına yardımcı olan Siemens'te ürün yöneticisi.

“Geleneksel olarak, bir vizyon çözümünün uzun vadede ölçeklenebilir ve karlı olup olmadığı belirsizdi. Ancak Inspekto ile çözümü ürünlerinizle son derece hızlı bir şekilde değerlendirebilir ve işe yarayıp yaramadığını görebilirsiniz ve iki saat içinde gitmeye veya gitmemeye karar verirsiniz. Uzman bilgisi veya önceki deneyim gerekmez, Inspekto tamamen operatörler tarafından ele alınabilir”, devam ediyor.

Atlı Güç Aktarma Sistemi

Önceki deneyime gerek yok

Visual Inspection Muayene

Jani MinkkinenKalite Departmanında süpervizör, Inspekto ile birçok fırsat görüyor:

Artık motorları standart bir şekilde kontrol edebiliyoruz ve çok fazla kamera görüntüsü kaydettiğimiz için analiz işi daha kolay hale geliyor ve daha iyi izlenebilirlik elde ediyoruz. Çok iyi bir tamamlayıcı olur.”

“Arayüz, yeni personel için bile operatörler için kullanımı çok kolay. Robot parametrelerini değiştirmeden ihtiyacınız varsa veya kaldırmanız halinde yeni kontrol noktaları eklemeniz yeterlidir”, diyor Mikael Karlgren, Horse Powertrain'de doğrulama mühendisi.

“Bu nedenle, basitliği ve yüksek esnekliği nedeniyle Siemens'in vizyon sistemi Inspekto'yu seçtik. Değiştirmek ve ne izleyeceğinizi seçmek hızlıdır”, diyor Oscar Gejervall.

“Büyü, sürekli güncellenebilen yazılımda”, diyor Iliass Temsamani.

Akıllı yapay zeka tabanlı sistemin arkasındaki Ar-Ge çalışması, öngörülemeyen kusurların bile tespit edilebileceği optimize edilmiş bir hata algılama sürecini devreye almanın ve sürdürmenin artık kolay olmasının nedenidir.

Müşteri tarafından projede kullanılan Siemens ürünleri

Yapay zeka tabanlı görüş sistemi: Visual Inspection Muayene
Kontrol sistemi: Simatik S7
Otomasyon platformu: TIA Portal
Endüstriyel PC: Simatic Kutusu PC
HMI: Simatic HMI Panelleri
PLM sistemi: Teamcenter
Dağıtılmış G/Ç: Simatic ET 200
CNC kontrol sistemi: Sinumerik
Servo sistemi: Sinamik
Güç kaynağı: Sitop
Endüstriyel İletişim: Scalance
RFID Sistemi: Simatik RFID
Alçak Gerilim Ürünleri ve Starterler: Sirius
Enerji Ölçümü: Sentron PAC
Bina Otomasyonu: Bina Yönetim Sistemi: Desigo CC,
Yangın ve Güvenlik Sistemi: Sinteso

siemens.com/Inspecto
horse-powertrain.com

Haziran 2026