Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
İspanya

Yapay zeka uygulamaları Güney Avrupa'daki su kaynaklarını koruyor

İspanya'daki su tesislerinin sızıntıları belirlemek, akıllı sayaçları optimize etmek, gelir dışı suyu azaltmak ve değerli su kaynaklarını korumak için yapay zeka destekli SIWA çözümlerini nasıl kullandığını görün.

Siemens su uygulamaları (SIWA), Sayaç Veri Analitiği ve Kaçak Bulucu gibi yapay zeka destekli bir uygulama paketi ile bu kritik ihtiyacı karşılar. Gerçek hayattan örnekler etkiyi göstermektedir: daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir su altyapısı.

Siemens Su Analitiği ve Yönetimi (SIWA) Sayaç Yönetim sistemi arayüzü çeşitli simgeler ve grafikler ile.

Gelir dışı su, su hizmetleri üzerinde büyük bir mali yükü temsil eder. Tüketiciler için de gelir dışı su riskler taşır: çevresel bir endişe olmasının ve gereksiz maliyetlere yol açmanın yanı sıra, tespit edilmeyen sızıntılar da mallara zarar verebilir.

Sızıntılar ve ticari kayıplar (servis edilen ancak kayıtlı olmayan su) önemli bir gelir dışı su kaynağıdır. SIWA Sayaç Veri Analitiği, ticari kayıpları ve dahili sızıntıları tanımlamak ve azaltmak için kanıtlanmış yöntemler ve araçlar sağlar. Çözüm, geleneksel ve akıllı sayaçlardan gelen verileri kaydeder ve değerlendirir.

Sorumlu yardımcı program daha sonra bu verileri dahili sızıntıları veya tüketim anormalliklerini hızlı bir şekilde belirlemek için kullanır. Yazılım çözümü, gelişmiş tescilli veri analizi yöntemlerini ve yapay zeka tabanlı algoritmaları, veri toplamak ve depolamak için güçlü ve güvenli sistemlerle birleştirir.

SIWA Meter Data Analytics, bulutta veya şirket içinde hizmet olarak yazılım (SaaS) olarak sunulur. Her şeyden çok, SIWA Sayaç Veri Analitiği son derece esnektir.

Akıllı sayaç girişimlerine bir nimet

Belediye kamu hizmeti şirketi EMAYA, yılda milyonlarca ziyaretçiyi çeken popüler bir tatil yeri olan Palma de Mallorca'nın su döngüsünü yönetiyor.

İklim değişikliği, gelişen turizm endüstrisi, ve devam eden ada gelişimi, su kıtlığını artıran faktörler arasındadır.

2021 yılından itibaren EMAYA'nın su bölümü, Palma'nın %100'ünü akıllı sayaçlarla donatmak amacıyla akıllı ölçüm uygulama projesi başlattı. SIWA Sayaç Veri Analitiği bu geçişe eşlik etti.

Çözüm başlangıçta iki ayda bir okumalarla yaklaşık 100.000 su sayacından alınan verilerle dolduruldu. Sayaç boyutu, türü, kurulum tarihi ve etkinlik gibi her su sayacının temel özellikleri gibi tarihsel okumalar da dahil edildi.

Bu süreçte, alet ortalamadan daha düşük değerler kaydeden bir sayaç markası belirledi. Değiştirilen 11.280 sayacın performansı, araç tarafından kullanılan gelişmiş yapay zeka algoritmalarının gelecekteki akıllı ölçüme geçişte yardımcı olabileceğini doğrulamak için 10 aylık bir süre boyunca incelendi.

Toplamda, üç yıldan kısa bir sürede SIWA Meter Data Analytics, ölçüm hatasını %23 oranında azalttı (%3,9'dan %3'e). Dahası, çözüm sayaç değiştirme programlarını optimize eder: kriterlere uygun olarak değiştirilen sayaçlar, önceki değiştirme kriterleri olan yaşa dayalı değiştirmelere göre sekiz kat daha fazla gelir elde etti.

SIWA Sayaç Veri Analitiği, EMAYA'yı akıllı ölçüme başarılı geçiş planlarının oluşturulmasında da destekledi.

Geliştirilmiş müşteri hizmetleri

Yaklaşık 600.000 kişiye hizmet veren Malaga için belediye su hizmeti sağlayıcısı olan Empresa Municipal Aguas de Malaga (EMASA), akıllı ölçüm uygulaması için SIWA Meter Data Analytics'i de kullandı.

Bu girişimin temel hedefleri arasında müşterileri iç sızıntılar hakkında anında uyarmak, sorumlu su tüketimini teşvik etmek ve sosyal acil durumlar konusunda destek olmak yer alıyor.

Malaga'da SIWA Meter Data Analytics, 238.000'den fazla su sayacından alınan verilerle stoklandı. Şu anda, 50.000 metre, pil seviyesi, tüketim oranı, ortalama akış, başlangıç sayısı ve uyku süresi gibi genişletilmiş bilgiler dahil olmak üzere günlük veri okumaları gönderiyor.

Bu parametreler, şüpheli anormallikler veya “şüpheli” olaylar durumunda uyarılar oluşturmak için giriş verileri görevi görür. Böyle bir olay diğerlerinin yanı sıra yaşlanma ölçüm cihazının, sızıntıların, dolandırıcılığın ve sosyal acil durumların bir göstergesi olabilir.

İkincisi durumunda, su tüketiminin tamamen olmaması, potansiyel bir acil duruma işaret edebilir ve sistemin bir sakininin refahını kontrol etmesi için aileyi veya ilgili yetkilileri uyarmasına neden olabilir.

SIWA Sayaç Veri Analitiği ile EMASA, gelişmiş veri kalitesi ve otomatik analizden yararlanır. Bu, ekibin şüpheli olayları takip etmek gibi daha kısa sürede daha fazlasını başarmasını sağlar. Önemli bir sonuç, sahtekarlığın erken tespiti ve durdurulmuş sayaçlar sayesinde gelirlerin artmasıdır.

SIWA Tedavi Optimizatörü Görsel

Su sızıntılarını etkili bir şekilde tespit etmek

Gelir dışı suyun önemli bir bileşeni fiziksel su kaybıdır, özellikle su dağıtım sistemi içindeki sızıntılardır. Bu, tüketicilere giden yolda kaybolan suyu ifade eder. İspanyol El País gazetesine göre, bazı bölgelerde kayıplar arzın% 60'ı aşıyor.

Kuzey İspanya'nın Irun ve Hondarribia belediyelerinde su temininden sorumlu kamu hizmeti Servicios de Txingudi, su kaybını gidermek için SIWA Leak Finder uygulamasını kullanıyor.

SIWA Leak Finder, gerçek zamanlı akış verilerini analiz etmek için yapay zeka kullanarak su taşıma ve dağıtım ağlarındaki sızıntıları tespit etmek ve önceden tespit etmek için bir yazılım çözümüdür. Araç, operatörlerin yanlış alarmları en aza indirirken sızıntıları hızlı bir şekilde algılamasını ve onarmasını sağlar.

Ayrıca, AI sayesinde sistem turizm ve hava koşullarından etkilenen mevsimsel kalıpları tanıyabiliyor.

SIWA Leak Finder, bir aydan kısa bir süre içinde 285 km'lik boruyu kapsayan tüm ağ boyunca uygulandı ve üç haftalık bir veri kümesi üzerinde eğitildi.

Hızlı yol mümkündü çünkü sensörler zaten yerindeydi - Servicios de Txingudi, İspanya'da akıllı su sayaçları kuran ilk tesislerden biriydi. Alet, günlük müşteri su sayacı okumaları dahil olmak üzere akış ölçerler, basınç sensörleri, klor sensörleri ve daha fazlasından gelen verileri işler. Böylece, her dağıtım yönetim alanından gelen KPI'lara göre sızıntıları hızlı bir şekilde tespit etmek mümkündür.

SIWA Leak Finder Ocak 2017'de faaliyete geçtiğinden bu yana sızıntılar, basınç sorunları, klor anomalileri, sensör arızaları, veri aktarım sorunları ve hırsızlık gibi 10.000'den fazla olay tespit edildi ve çözüldü.

Sistem ayrıca tüketim modellerindeki mevsimsel değişiklikleri de yönetir ve yaz aylarında artan nüfusun bir sonucu olarak dinamik değişikliklere izin verir.

Çünkü her damla önemlidir

SIWA Kaçak Bulucu Görsel

SIWA Sayaç Veri Analizi ve SIWA Kaçak Bulucu, Siemens'in su şebekesi operatörlerine gelirleri artırmak, giderleri azaltmak ve hayati bir kaynağı korumak için nasıl güçlendirdiğini gösteren sadece iki örnektir.

Dahası, SIWA çözümleri, maliyetli su faturalarından ve sızıntılardan kaynaklanan potansiyel maddi hasarlardan kaçınmalarına yardımcı olarak son müşterilere doğrudan fayda sağlar.

Bu yenilikçi teknolojilerden yararlanarak, su yönetimi kuruluşları, su kıtlığı olan bir geleceğin zorluklarını ele almak ve bu değerli kaynağın sürdürülebilir yönetimini sağlamak için daha donanımlıdır.

Mart 2025