Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Electrification altyapısı

Güç sistemleri için siber güvenlik

NIST CSF 2.0 ve IEC 62443 ile uyumlu çözümlerle güç sistemi siber güvenliğini güçlendirin. Riskleri belirleyin, varlıkları koruyun, tehditleri tespit edin ve bunlara yanıt verin ve uzun vadeli siber dayanıklılık oluşturun.

IT-SA 24 Görsel Siber Güvenlik

İşte bu, 2026'da

2026'da. IT-SA Zorunlu. Bizi Avrupa'nın en büyük BT güvenliği fuarında ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Siber güvenlik zorlukları

Güç sistemlerinin dijital dönüşümü, daha hızlı ve değerli sonuçlar sağlamanın yanı sıra yeni siber güvenlik zorlukları da sağlıyor. Operatörler, gelişen siber tehditlerde, artan yasal gerekliliklerde, OT ortamlarında sınırlı görünürlük ve değişen güvenlik yetenekleriyle yaşlanan altyapıda gezinmelidir. Aynı zamanda, kaynak ve beceri kıtlığı, varlık yaşam döngüsü boyunca siber riskleri etkin bir şekilde yönetmeyi zorlaştırmaktadır.

Güvenilir ve esnek operasyonları sürdürmek için, güç sistemi operatörleri risk yönetimi, operasyonel görünürlük, mevzuata uygunluk ve sürekli korumayı birleştiren kapsamlı bir siber güvenlik stratejisine ihtiyaç duyar.

KILITLI KALKANLAR 2026 - Logo

NATO CCDCOE, Siemens'in Siber Güvenlik Uzmanlığını Tanıdı

Siemens Electrification & Automation, dünyanın en büyük siber savunma tatbikatı olan Exercise Locked Shields 2026'ya yaptığı katkılardan dolayı NATO Kooperatif Siber Savunma Centre of Excellence (CCDCOE) tarafından teşekkür mektubu aldı.

Temel avantajlar

Kritik altyapı için üretildi

Güvenilirlik, kullanılabilirlik veya güvenlikten ödün vermeden enerji operasyonlarını korumak için siber güvenlik ve güç sistemi uzmanlığını birleştirin.

Uçtan uca güvenlik ifecycle

Sürekli izleme, tehdit müdahalesi ve uzun vadeli siber güvenlik iyileştirmesi yoluyla müşterileri ilk değerlendirme ve uygulamadan itibaren desteklemek.

Güvenli, uyumlu, geleceğe hazır

Operatörlerin siber riskleri azaltmalarına, yasal gereklilikleri karşılamalarına ve güç altyapılarını güvenle modernize etmelerine yardımcı olmak.

NIST tabanlı çözümler ve hizmetler

Keyvisual Siber Güvenlik MDR

Kritik altyapılara yönelik siber saldırılar giderek daha sık ve karmaşık hale geliyor. Gelişen bu tehdit ortamını ele almak için NIST Siber Güvenlik Çerçevesi (CSF) 2.0 ile uyumlu bütünsel bir siber güvenlik yaklaşımı benimsiyoruz. Çerçeve, siber güvenlik çözümlerinin ve hizmetlerinin seçilmesi ve konumlandırılması için temel görevi görür, güç sistemi operatörlerinin riskleri tanımlamasına, kritik varlıkları korumasına, tehditleri tespit edip bunlara yanıt vermesine ve siber dayanıklılıklarını sürekli iyileştirmesine yardımcı olur.

Hizmetleri Keşfedin

Siemens, değerlendirme ve güvenli uygulamadan yönetilen operasyonlara ve sürekli iyileştirmeye kadar tüm siber güvenlik yaşam döngüsü boyunca güç sistemi operatörlerini destekler.

Siber güvenlik hizmetlerimiz Güç Altyapısı için özel olarak Güç Altyapısı için geliştirildi ve siber güvenliğin çalışan sistemlerin kullanılabilirliğini ve bütünlüğünü etkilememesini sağladı.

Siemens Elektrik Hizmetleri Bir kadının bir elektrik panelinin önünde durduğu, muhtemelen üzerinde çalıştığını görüntüleyin.

Sistem sertifikaları Electrification & Automation

ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO27001'e göre kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliğini yönetmek için sistem sertifikaları.

IEC 62443 endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerinde siber güvenlik için uluslararası kabul görmüş standart serisidir. Güvenli ürün geliştirme, sistem entegrasyonu ve operasyonel güvenlik için kapsamlı bir çerçeve sağlayarak kuruluşların siber riskleri azaltmasına, dayanıklılığı güçlendirmesine ve sektörün en iyi uygulamalarına uygunluk göstermesine yardımcı olur.

Siemens Electrification & Automation, tüm yaşam döngüsü boyunca siber güvenliğe olan bağlılığımızı vurgulayan geniş bir IEC 62443 sertifikası portföyüyle bu alanda güçlü bir konumdadır. Bu başarılar birlikte enerji sektörü için güvenli ürünler, çözümler ve hizmetler sunma yeteneğimizi göstermektedir.

Başarı öyküleri

Güç sistemleri siber güvenliğinin başarı öyküleri

Siber güvenlik, güvenilir ve geleceğe hazır bir elektrik şebekesinin temelidir. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin riskleri belirlemek, kritik varlıkları korumak, tehditleri tespit etmek ve enerji altyapılarının dayanıklılığını güçlendirmek için Siemens çözümlerinden ve hizmetlerinden nasıl yararlandığını keşfedin.