Skip to main content
Case study: Building X

Full fart framåt för klimatfärdplanen i Stuttgart

Stuttgart strävar efter att vara klimatneutral år 2035, tio år tidigare än vad som krävs enligt den tyska federala klimatförändringslagen. För att uppnå detta mål implementerar det kommunala energibolaget Stadtwerke Stuttgart ett hållbarhetskoncept tillsammans med Siemens, med början med ett eget huvudkontor.

”Stuttgartsvägen” - klimatneutralitet år 2035

Varför har vi gått ut på denna svåra väg när det finns en enklare väg? Klimatneutralt år 2045, det är lagkravet. Men Stadtwerke Stuttgart har beslutat att ta ”Stuttgartsvägen” med målet om klimatneutralitet 2035.

Kommunala tjänster och deras utmaning på vägen mot klimatneutralitet

Kommunala tjänster är motorn för energiomställningen. Som en allmän tjänsteleverantör för nyckelsektorer som energi, transport och byggnader kan de fungera som en förebild genom att driva energiomställningen. För att nå Stuttgarts klimatmål måste 3,6 megaton koldioxidekvivalenter sparas årligen — en enorm utmaning för Stadtwerke Stuttgart-koncernen.

Teknologiskt partnerskap med Stadtwerke Stuttgart

Stadtwerke Stuttgart definierar konkreta steg för att uppnå dessa ambitiösa mål och implementerar ett omfattande hållbarhetskoncept tillsammans med Siemens inom ramen för ett teknikpartnerskap. Produkter, lösningar och tjänster används inom ett brett spektrum av effektivitets-, energi- och bostadsprojekt.
Den öppna och driftskompatibla affärsplattformen Siemens Xcelerator utgör grunden för tvärsektoriella applikationer.Hur ser det ut i konkreta termer?Siemens tillhandahåller sensorer och programvara. Vi arbetar tillsammans med energiexperterna på Stadtwerke Stuttgart för att utveckla energi- och värmekoncept som kan integreras i kundsystem baserat på den data och de funktioner som genereras.

Modulär portfölj, skräddarsydda lösningar

Stylized blue and white graphic design with letter 'S' centered among abstract geometric shapes and flowing lines.
Select...

Building X

Building X is a suite of AI-driven and open-platform applications for building management. It eliminates complexity, reduces data silos, and improves building performance.

Building X offers the following advantages for the building in Kesselstrasse:

360° Viewer: Photorealistic image as a digital twin. The 360° Viewer provides a continuous overview by displaying a virtual 3D environment.

Energy Manager: The energy consumption, costs and CO2 emissions of the building are recorded and analyzed so that optimization measures can be defined at an early stage.

Operations Manager: For monitoring a wide range of building installations and applications – in real time and from a single location. This makes it possible to respond to faults faster, thus minimizing downtimes and improving business continuity.

Lifecycle Twin: Serves a central data hub. It provides end-to-end visibility and comprehensive management for technical building services and all of the building’s assets, as well as efficient work order management in a virtual environment.

Three building illustrations that represent the layers of Building X: connecting, digitalizing and acting.
Kombinationen av Siemens expertis inom fastighetsförvaltning och vår inom energibranschen skapar lösningar som inte bara hjälper oss att uppnå våra egna hållbarhetsmål utan också hjälper oss att stödja andra organisationer i deras energiomställning.
Peter Drausnigg, Teknisk verkställande direktör, Stadshus Stuttgart

New headquarters to become a sustainability showcase

The conversion and modernization of an existing building at Kesselstrasse 23 in Stuttgart can be seen as the reference and starting point of the technology partnership.

A golden retriever puppy sits on grass, looking up with bright eyes and a curious expression.

A person is standing in front of a large window, looking out at a city skyline.

Den första konkreta åtgärden är moderniseringen av Stadtwerke Stuttgart-koncernens framtida huvudkontor.
Deras nya hem ska bli en utställning för hållbarhet och moderna arbetsmetoder.För detta ändamål omvandlas och utökas kontorskomplexet, inklusive lager och verkstäder på Kesselstrasse 23, enligt ett holistiskt hållbarhetskoncept.Detta innebär bland annat användning av förnybar energi och effektiv energiövervakning. Den teknik som Siemens levererar uppfyller de aktuella kraven på digitalisering och hållbarhet och omfattar byggnads- och rumsautomation, säkerhetsteknik samt mjukvaruapplikationer.
Dessutom ger software-as-a-service-modellen Stadtwerke Stuttgart behovsanpassad, toppmodern teknik som kan justeras flexibelt under projektets gång.

Vid öppningen: (från vänster) Peter Drausnigg, VD för Stadtwerke Stuttgart, och Carsten Koch, chef för Solutions and Service Business på Siemens Smart Infrastructure i Stuttgart (Bildkälla: Stadtwerke Stuttgart/Moritz Tewes).

Reduction of energy consumption

  • Reduction of energy consumption through intelligent control technology
  • Comprehensive efficiency projects
  • Solutions for optimal waste heat recovery
  • Energy rehabilitation

Onsite generation of renewable energies

  • Solutions for energy self-sufficiency
  • Energy storage systems and green charging
  • Optimized emergency power supply and UPS concepts
  • Renewable hydrogen solutions

CO₂ neutrality through carbon compensation projects

  • Strategy and roadmap for decarbonization
  • Participation in the energy and flexibility market
  • Optimization of network charges, flexibility

The journey continues...

As well as integrated parking and visitor management, further joint measures are being planned as part of the technology partnership:

  • Innovation day: Innovative topics about the future will be discussed and solutions based on state-of-the-art technologies, such as virtual reality, artificial intelligence and building twin, will be discussed
  • Sustainability workshop: The jointly implemented projects will be evaluated to identify potential optimizations
  • Showrooms: The design of a section of the new showroom at Kesselstrasse 23 is already in full swing. In the showroom, you can see and experience the interplay of technology and consulting expertise on both the producer and the consumer side in a variety of showcases
Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.

At the opening: (from left) Carsten Koch, Siemens, Peter Drausnigg, Stadtwerke Stuttgart, Simon Pfau, Siemens, Thomas Fuhrmann, Stadtwerke Stuttgart (Image source: Stadtwerke Stuttgart / Moritz Tewes)

Podcast: Siemens & Stadtwerke Stuttgart

In the episode you will learn how we implement smart energy management for water, electricity, and mobility.

Relaterat innehåll