Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

IBS KMS

IBS sistem upravljanja kvalitetom (KMS) koji je sada deo Opcenter-a, nudi holističko rešenje kvaliteta tokom čitavog životnog ciklusa proizvoda i lanca snabdevanja.

Šta je IBS KMS?

IBS KMS softver pomaže proizvođačima da kontrolišu kvalitet, proizvodnju, sljedivost i napore usklađenosti kako bi optimizovali proces i vrednost proizvoda. Pomaže proizvođačima da se pozabave svim pitanjima kvaliteta tako što će izgraditi rešenja za najbolju praksu koja su specifična za međuindustriju i industriju. IBS KMS softver je u skladu sa ključnim standardima kvaliteta, uključujući ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II i AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR deo 11 i 820, ISO 14971 i 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, K 101, SOx i VDA 6.1.

Dizajniran da pojednostavi procese u oblastima razvoja proizvoda, proizvodnje, testiranja i prihvatanja, IBS KMS softver predstavlja stub kompanije Siemens upravljanje proizvodnim operacijama (MOM) portfolio.

Sada pod kišobranom Opcenter Quality, IBS KMS uključuje sisteme prilagođene specifičnim ključnim industrijama i/ili funkcionalnim oblastima. IBS KMS rešenja omogućavaju aplikacijama specifičnim za kupca da obezbede kvalitet nezavisno od vertikalne integracije, proizvodnih procesa/modela i faza u lancu snabdevanja. U okviru IBS KMS portfelja, vodeći IBS KMS Professional je procesno orijentisano, modularno, višejezično i međuindustrijsko računarsko potpomognuto rešenje kvaliteta (CAK). IBS KMS Automotive se bavi integrisanom osiguranjem kvaliteta u izgradnji automobila koji pokriva ceo proces od kućišta karoserije do gotovog proizvoda. CompliantProTM je integrisano rešenje za upravljanje usaglašenošću u IBS KMS-u, stvarajući transparentnost u svakom od definisanih procesa kompanije i obezbeđujući poštovanje svih relevantnih smernica, propisa i zahteva. Ovi sistemi su detaljnije razmatrani u nastavku.

Srodni proizvodi: Opcenter Quality | Upravljanje kvalitetom i usklađenošću Teamcentra

Business meeting with a central speaker engaging colleagues in a professional discussion.
Prednosti IBS KMS-a

Proizvođači koji koriste IBS KMS softver u svom trenutnom obliku - Opcenter Quality - uživaju i kvantitativna i poboljšanja kvaliteta u proizvodu i proizvodnji. Oni postižu kraće inovacijske cikluse sa složenijim proizvodima, smanjujući vreme izlaska na tržište.

Vidljivost svih proizvodnih podataka na prvi pogled

Dobijte poboljšanu vidljivost, nudeći sveobuhvatan pregled svih proizvodnih podataka na prvi pogled za informisano donošenje odluka.

Smanjeni troškovi inspekcije i prerade

Doživite značajno smanjenje troškova inspekcije i prerade, doprinoseći ukupnoj operativnoj efikasnosti i isplativosti.

Smanjeni troškovi garancije i obaveznosti

Poboljšajte finansijske performanse i zadovoljstvo kupaca poboljšanim kvalitetom proizvoda.

Smanjeni troškovi opoziva i opoziva

Dobijte značajno smanjenje opoziva i povezanih troškova, osiguravajući veću operativnu efikasnost i zadovoljstvo kupaca kroz poboljšani kvalitet proizvoda.

Povećano zadovoljstvo kupaca

Optimizira procese, smanjuje nedostatke i osigurava proizvode višeg kvaliteta, što dovodi do poboljšanog iskustva kupaca.

Povećano zadovoljstvo kupaca

Povećajte zadovoljstvo kupaca optimizovanim procesima, smanjenim nedostacima i poboljšanim ukupnim kvalitetom proizvoda doprinoseći višim nivoima zadovoljstva kupaca.

Funkcionalnost softvera IBS KMS

IBS KMS softver čini mnogo više od puke podrške inspekcijskim rutinama i dokumentacijom. Svojim holističkim pristupom kvalitetu, IBS KMS softver za upravljanje kvalitetom omogućava početak planiranja kvaliteta tokom inženjeringa i dizajna proizvoda. Nastavlja se sa kontrolom kvaliteta tokom proizvodnje proizvoda. IBS KMS softver otkriva rizike i kvarove u dizajnu i proizvodnji proizvoda tako da može doći do kontinuiranog poboljšanja. Konkretno, prikupljanjem kvalitetnih podataka iz dizajna i proizvodnje, IBS KMS pruža informacije potrebne za kontinuirano i održivo pokretanje procesa rešavanja problema proizvoda i proizvodnje - kontinuirano i održivo.

Funkcije koje pruža IBS KMS softver za upravljanje kvalitetom uključuju:

  • Strukturirana metoda definisanja i pokretanja neophodnih koraka za dovođenje proizvoda iz faze planiranja u serijsku proizvodnju, tipično napredno planiranje kvaliteta proizvodnje (APKP)
  • Analiza načina i efekata neuspeha (FMEA) za podršku preventivnom izbegavanju defekata procenom posledica neuspeha i povezanih rizika već u fazi planiranja
  • Sticanje relevantnih podataka i troškova za spoljne i interne žalbe
  • Upravljanje kvalitetom dobavljača, uključujući inspekciju dolazne robe, procenu dobavljača, reviziju dobavljača i upravljanje žalbama
  • Upravljanje mjeračem za praćenje performansi instrumenta i kalibriranje uređaja prema specifikacijama proizvoda
  • Kvalitet proizvodnje, uključujući planiranje inspekcije, inspekciju tokom proizvodnje i statističku kontrolu procesa (SPC) kako bi se pomoglo u otkrivanju varijacija tolerancije, identifikaciji osnovnih uzroka i ispravljanju nedostataka u realnom vremenu
  • Upravljanje usklađenošću (klijent/dobavljač/interno)
  • Revizija (dobavljač/interna)
  • Sticanje i procena defekata

IBS KMS Professional

Opcenter Quality

IBS KMS Professional je višejezično, međuindustrijsko računarsko potpomognuto standardno rešenje kvaliteta (CAK). IBS KMS Professional moduli dizajnirani su da pojednostavljuju procese u oblastima razvoja proizvoda, proizvodnje, testiranja i prihvatanja.

IBS KMS Professional usklađuje i standardizuje procese kvaliteta tokom životnog ciklusa proizvoda. Od dizajna i planiranja (ideje) preko proizvodnog procesa (realizacija) i nazad uz kontinuirano unapređenje (korišćenje), IBS KMS Professional podržava proces kvaliteta od kraja do kraja, zatvorene petlje. Značajna optimizacija procesa vrši se u fazi planiranja, razvoja i izgradnje proizvodnje. Zatim se upravlja nabavkom i proizvodnim procesima kako bi se postigao željeni kvalitet. Zreli proizvod tada služi kao glavni izvor unosa, iako naučene lekcije, u proces dizajna proizvoda, zatvarajući petlju kvaliteta.

IBS KMS Professional bezbedno obavlja kvalitetne procese hvatanjem i računovodstvom svih složenosti proizvoda i procesa. Sistem podržava interfejse za širok spektar merne opreme, od jednostavnih kalibara do složenih koordinatnih mernih mašina ili 100% inspekcijskih mašina. Sistem upravljanja meračima pruža alate za upravljanje različitim tipovima merača (npr. Mehaničkim, električnim) i za dokumentovanje svih procedura vezanih za istoriju merača (npr. Kalibracija merača, izdavanje/povratak i popravka). Izbor mjerača je vitalni uslov za postizanje standardizovane dokumentacije relevantnih kvalitetnih podataka o proizvodima i procesima i pomaže u identifikaciji i praćenju rokova za svako merjenje.

Važno je da IBS KMS Professional ispunjava regulatorne standarde i osigurava — i pokazuje — potpunu usklađenost. Proizvođači moraju da ispunjavaju standarde i poštuju smernice relevantne za njihovu specifičnu industriju.

IBS KMS Professional dizajniran je da poveća transparentnost u proizvodnom preduzeću, smanjujući rizike i troškove problema kvaliteta i kršenja procesa. Kao procesno orijentisan, modularni sistem podržan pouzdanošću i strukturom Demingovog ciklusa (Plan-Do-Check-Act), IBS KMS Professional obezbeđuje performanse najvišeg kvaliteta. Deming ciklus podržava IBS KMS Professional u čitavom lancu vrednosti proizvoda kao naučni, korak po korak pristup rešavanju problema i stalnom unapređenju. Pored toga, IBS KMS Professional se bavi onim što je tipično različit skup kvalitetnih aktivnosti u celom preduzeću i zamenjuje mnoge decentralizovane alate koji upravljaju procesima kvaliteta različitim bazama podataka u heterogenom i neintegrisanom IT pejzažu. Sistem sadrži sve podatke relevantne za kvalitet u centralizovanoj bazi podataka.

IBS KMS Automotive

IBS KMS Automotive donosi transparentnost čitavom spektru proizvodnih podataka od dobavljača do prodavca, štiteći radni kapacitet, tačnost, stabilnost i skraćeno vreme obrade tokom proizvodnje. Savladava tehničku složenost automobilske proizvodnje, nudeći potpuno upravljanje konfiguracijama i pružajući lak pristup svim proizvodnim podacima na prvi pogled.

Svojim specifičnim prilagođavanjem potrebama automobilske industrije, IBS KMS Automotive:

  • U skladu sa svim glavnim standardima, uključujući KS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016, i AIAG
  • Podržava strategiju nultog defekta
  • Podržava elektronske kartice za posao vozila
  • Efikasno upravlja preradom
  • Upravlja lokacijom i dinamičkim kreiranjem naloga za inspekciju specifičnih za vozilo
  • Generiše sveobuhvatnu sljedivost uz preciznu lokalizaciju neispravnih proizvoda
  • Smanjuje troškove garancije i ubrzava obradu žalbi
  • Sprečava višestruke inspekcije i pooštrava postupak inspekcije
  • Određuje poslovne omjere za optimizaciju procesa

IBS KMS-CompliantProTM

IBS KMS CompliantPro je integrisano rešenje za usklađenost, koje pruža održivu podršku za sve oblasti korporativnog upravljanja, upravljanja rizicima i usklađenosti. Podržava istoriju promena, mehanizme eskalacije, obaveštenja putem e-pošte i još mnogo toga.

CompliantPro se može prilagoditi postojećim procesima kompanije i jasno ih mapirati. Integrisane kontrolne funkcije i strukture odgovornosti omogućavaju brz i efikasan protok informacija, što zauzvrat omogućava bržu identifikaciju trendova i rizika i izbegavanje negativnih posledica.

IBS KMS CompliantPro rešenje integriše administraciju korisnika kako bi omogućilo pouzdanu alokaciju uloga i funkcija za svakog pojedinog korisnika. Ovo osigurava sigurnost pristupa na svakom nivou. Sistem je snažno orijentisan na najbolje prakse, kao i na propise i zahteve.

IBS KMS CompliantPro je dizajniran da podrži vrednostno orijentisano i pouzdano korporativno upravljanje na zadovoljstvo svih grupa zainteresovanih strana. Omogućava blagovremeno ispunjavanje svih relevantnih internih i spoljnih propisa i standarda koji se primenjuju na kompaniju i danas i u budućnosti, bez visokih troškova za organizaciju. IBS KMS CompliantPro:

  • Promoviše kulturu usklađenosti™ u kompanijama širom lanca snabdevanja
  • Osigurava poštovanje svih relevantnih standarda i propisa, kao i zakonskih zahteva
  • Pruža visoko podesivo i skalabilno softversko rešenje
  • Ne stvara ograničenja u sektoru, čineći ga upotrebljivim u svakoj organizaciji
  • Podržava veliki izbor različitih tipova dokumenata, različitih prava i različitih tokova rada
  • Može se koristiti u svakoj jedinici, bez obzira na lokaciju