Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Spoljni pogled na kampus Univerziteta u Torontu Scarboro (UTSC). (UUID: 64470B97-7E85-4E28-84A4-39B396196EAE)

Dekarbonizacija kampusa jednostavnim strategijama velikog uticaja

Kampus Univerziteta u Torontu u Skarborou (UTSC) u Kanadi unapređuje održivost i cilja neutralnost ugljenika do 2050. Nedavni projekat u zgradi nauke i hemije o životnoj sredini pokazuje kako jednostavna nadogradnja efikasnosti može dovesti do velike dekarbonizacije i stvoriti uštede u operacijama kampusa.

Mala promena, velika razlika

Zgrada za nauku i hemiju o životnoj sredini (ESCB) sa LEED zlatom sertifikatom u UTSC-u nalazi se Odeljenje za fizičke nauke i nauke o životnoj sredini i opslužuje preko 1.100 studenata i 150 diplomiranih studenata. Neefikasnost hladnjaka za rekuperaciju toplote njegovog sistema za geo-razmenu dovela je do neočekivano velike potrošnje prirodnog gasa tokom hladnijih meseci, što dovodi u pitanje ciljeve dekarbonizacije UTSC-a.

Interior view of the University of Toronto Scarborough Campus (UTSC)

33% Manja potrošnja prirodnog gasa

Kao rezultat prebacivanja goriva, primećen je značajan pad potrošnje prirodnog gasa od 33%.

4% Smanjenje potrošnje električne energije

Kroz sistematski postupak ponovnog puštanja u rad i korišćenje naprednih strategija kontrole postignuto je smanjenje potrošnje električne energije od 4%.

1,094t Godišnja ušteda stakleničkih plinova

Učiniti da postojeća oprema radi što efikasnije je idealno polazište za put dekarbonizacije. Samo optimizacija postojeće infrastrukture dovela je do smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte od 1.094 t CO2e.

Optimizacija efikasnosti sistema geo-razmene

Mechanical room in the UTSC basement featuring insulated pipes, pumps, and energy‑efficient building systems used for campus heating and cooling infrastructure. (uuid:7edcb64a-33a9-4ecb-883e-5d1139fce85a)

Poboljšanje performansi bez ometanja svakodnevnog rada

ESCB je dizajniran za energetsku efikasnost i opremljen sistemom geo-razmene. Međutim, hladnjak za povrat toplote nije radio kako je predviđeno, što je imalo kaskadni efekat na performanse celog sistema. Kampus Univerziteta u Torontu Skarboro takođe se suočio sa izazovom ponovnog puštanja u rad zgrade dok je ostala u upotrebi. Kroz postojeće puštanje u rad zgrade (eBCKS), UTSC je identifikovao i rešio neefikasnosti, poboljšavajući performanse nasleđenih sistema i infrastrukture bez ometanja udobnosti i svakodnevnog poslovanja studenata, profesora i osoblja.

Siemens tim nije bio zainteresovan samo da popravi stvari - želeli su da nam pomognu da izgradimo nešto održivo na duži rok.
Johnni Ravindran, Menadžer za upravljanje i implementaciju energije, UTSC

Napredak kampusa za sutra

UTSC se udružio sa Siemensom kako bi optimizovao ESCB uz podršku IESO SaveOnEnergi programa i Enbridge Gas. Ovaj zajednički pristup puštanju u rad postojećih zgrada (eBCKS) koristio je rešavanje problema zasnovano na podacima i provincijske resurse i podsticaje za smanjenje potrošnje energije.

Johnny Ravindran, Manager of Energy Management and Implementation is standing on the roof of the UTSC in front of the roof fans that support the building technology or HVAC system. (uuid:9ab605bc-86c0-4f91-b12f-6b2b714dbfd8)

Pregled sistema i verifikacija dizajna

Proces optimizacije počeo je sveobuhvatnim pregledom sistema. Stručnjaci kompanije Siemens analizirali su sistemske podatke i sarađivali sa UTSC timom kako bi procenili energetska opterećenja zgrade i njihovu integraciju sa postojećim sistemom geo-razmene. Petlje grejanja i hlađenja pažljivo su procenjene, a originalne specifikacije dizajna su revidirane kako bi se identifikovala odstupanja od originalnog dizajna i neefikasnosti.

Funkcionalno testiranje i podešavanje sistema upravljanja

U sledećoj fazi izvršena su funkcionalna ispitivanja kako bi se osiguralo da svi sistemi rade kako je predviđeno. Ovo je uključivalo verifikaciju odziva kontrolnih sistema i fino podešavanje PID petlji kako bi se postigla tačnija i stabilnija kontrola funkcija grejanja i hlađenja.

A functional testing and control system tuning showing a temperature and pressure gauge. (uuid:cb9720d6-79c2-4579-a6d1-925d979a68ed)
Mechanical room in the UTSC basement with labeled geothermal and chilled water pipes, valves, and control units supporting the building’s HVAC system. (uuid:9fb35ded-7f79-4f17-b18f-8c0e32b0b22b)

Merenje performansi i praćenje toplote

BTU merač, uređaj prilagođen preciznom merenju razmene toplotne energije u sistemima grejanja i hlađenja, instaliran je za praćenje toplote proizvedene procesom povrata toplote. Ovo je omogućilo tačno merenje brzina protoka i temperatura linije snabdevanja i povratka, pružajući dragocene uvide u to koliko se efikasno energija hvata i ponovo koristi u sistemu.

Optimizacija i primena korektivnih mera

Konačno, sistem geo-razmene je fino podešen u skladu sa preporukama studije puštanja u rad kako bi se poboljšala ukupna efikasnost i performanse. Dodatna poboljšanja su primenjena u HVAC sistemima zgrade, uključujući zakazivanje HVAC -a, optimizaciju rashlađene vode, podešavanje petlje tople vode, podešavanje zadane tačke jedinice za rukovanje vazduhom i optimizaciju cevi za uzemljenje.

Johnny Ravindran stands in front of a control unit supporting the building’s HVAC system in the UTSC basement. (uuid:fecb070e-c815-4613-b87a-23ed42557a49)
Optimizacija načina rada zgrade je ključna stvar koju možemo učiniti uz veliku isplatu.
Patricia Escobar, Sustainability Manager, UTSC

Hajde da zajedno dekarbonizujemo vašu postojeću zgradu

Group of students walking together and smiling.

Uspešan eBCX projekat na UTSC-u pokazuje kako ciljane, isplative mere mogu značajno poboljšati energetsku efikasnost i održivost univerzitetske zgrade u kratkom vremenu. Da li takođe želite da svoje postojeće zgrade učinite održivijim? Stupite u kontakt sa nama! Zajedno ćemo identifikovati prave pristupe i razviti efikasnu strategiju.