Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Osoba stoji ispred zgrade Siemensa sa velikim logotipom na zidu.

Saznajte više o uređajima zaostale struje

Bezbedno isključite napajanje u slučaju kvara na uređajima sa zaostalom strujom (RCD) - od suštinskog značaja za izgradnju električnih razvodnih ploča. Ovde ćete naučiti kako povezati RCD-ove, šta učiniti ako osigurač puše i koje vrste RCD-ova su dostupne.

a15c00f4-cfc3-415d-b663-c83c3156e70f - pl-S22-210795-Key-Visual-Fehlerstrom-5SV1-1920x1080px original

Šta radi RCD?

Poznat i kao prekidač kruga na uzemljenju, RCD je sigurnosni uređaj koji štiti ljude od električnih udara tako što odmah prekida napajanje u slučaju struje kvara.

RCD prati protok struje u električnom krugu i upoređuje dolaznu struju sa izlaznom strujom. Ako se otkrije razlika, to znači da je deo struje krenuo alternativnim putem, na primer kroz osobu koja je dobila šok.

Kada putuje RCD?

Da bi se otkrili i sprečili greške, RCD je opremljen transformatorom diferencijalne struje. Ovo generiše magnetni tok proporcionalan diferencijalnoj struji. Ako diferencijalna struja prelazi određenu unapred podešenu vrednost, npr. 30 mA, magnetni tok postaje dovoljno jak da pokrene mehanizam za prebacivanje i prekine krug.

Brzo spajanje RCD-a sprečava ljude da budu izloženi opasnoj struji (većoj od 30 mA). Važno je redovno proveravati da li RCD ispravno funkcioniše kako bi se osigurala sigurnost u električnim instalacijama.

f724d59a-39f2-4451-892e-b1194f310585 - Zusaetzliche-Angebote_original.png
b569d5cc-459b-4ee1-90e2-69626d007748 - 1-Energieverbraucher-im-Haushalt-no-text-2082x1305

Šta učiniti ako RCD putuje?

Ako osigurač puše, tj. RCD isključi i prekine krug, trebalo bi da utvrdite i popravite uzrok vožnje pre nego što ga ponovo uključite. Koraci mogu uključivati:

  • Proverite sve uređaje i utikače: Isključite sve uređaje iz mreže i ponovo ih priključite jedan po jedan da biste identifikovali neispravan uređaj.
  • Pronađite struju kvara: Proverite električni krug za moguće greške izolacije ili kratkog spoja. U takvim slučajevima treba konsultovati električara.
  • Isključite sve prekidače nizvodno od RCD-a: Ovo osigurava da struja ne teče na RCD i da se može resetovati.
  • Resetovanje RCD-a: Nakon provere svih mogućih izvora greške, možete resetovati RCD ponovnim uključivanjem. Međutim, ako se RCD ponovo pokrene, potrebno je konsultovati električara.

Mogu li jednostavno ponovo uključiti RCD?

Jednom kada se uzrok ispravi, RCD se može ponovo uključiti. Međutim, preporučljivo je da to uradi kvalifikovani električar kako bi se osiguralo da sve funkcioniše ispravno i da ne ostanu daljnji rizici.

A Siemens product image featuring a person in a blue shirt and a white background.
89cec723-5bff-4e9f-b2e6-d98721274106 - Challenge_original.png
e01c7a3d96f059e2e8ed728e46f472ba252764ad - grafik-typenuebersicht-de-fehlerstrom-schutzeinrichtungen-no-text-1920x1080.jpg

Koju vrstu RCD-a treba da koristim?

Važno je koristiti pravilan tip RCD-a (prema lokalnim propisima i standardima) koji je instalirao kvalifikovani električar. Kao što su:

  • Tip A se kreće kao odgovor na sinusoidne naizmenične struje kvarova i pulsirajuće struje direktne greške. Oni se prvenstveno koriste za jednofazna opterećenja sa integrisanim električnim komponentama.
  • Tip F: Jednofazni pretvarači frekvencije, kao što su mašine za pranje veša, mogu da generišu struje kvarova iz frekvencijske mešavine sa komponentama u opsegu kHz. RCD-ovi tipa F štite od toga, nudeći sposobnost izdržavanja prenaponske struje i mogu da podnesu glatke istosmjerne struje kvarova.
  • Tip B štiti od glatkih istosmjernih struja, koristite SIKUENCE prekidače zaostale struje osetljive na sve struje 5SV3 Tip B/B+ sa integrisanom SIGRES funkcijom.

Šta se dešava ako ne koristite RCD?

Bez RCD-a, zaostala struja uzrokovana neispravnim provodnikom, kratkim spojem ili električnim udarom može ostati neotkrivena i rizik od električnih nesreća je značajno povećan. To može dovesti do ozbiljnih povreda, posebno ako zaostala struja teče kroz telo osobe. RCD igra ključnu ulogu u zaštiti ljudi i imovine od opasnosti zaostale struje.

50b68307-013d-4c61-b43f-5f855d84b037 - 2-Gebaudebrande-no-text-2009x1206
A person is standing in front of a Siemens building, wearing a blue shirt and holding a Siemens product in their hand.

Da li je obavezno koristiti RCD?

Zahtevi za RCD mogu varirati u zavisnosti od zemlje, regiona i vrste električne instalacije. Međutim, u mnogim zemljama i regionima postoji zakonska obaveza korišćenja RCD-a u određenim oblastima ili za određene vrste električnih instalacija. U Nemačkoj, na primer, upotreba RCD-a je zakonski obavezna.

Koji električni krugovi moraju biti zaštićeni?

Prema nemačkom standardu DIN VDE 0100-410, svi završni krugovi do 32 A moraju biti zaštićeni RCD-om u stambenim, poslovnim i javnim zgradama.

To znači da je u mnogim slučajevima instaliranje RCD-a obavezno. Međutim, instalacija RCD-a nije potrebna za sva domaćinstva, posebno u starijim zgradama (dedova klauzula). Tačni zahtevi zavise od vrste instalacije i specifičnih propisa.

Preporučuje se da u električnoj instalaciji imate RCD i redovno proveravate da li ispravno funkcioniše. Kvalifikovani električar može pomoći u instalaciji i testiranju.

Siemens logo displayed on a white background with a blue and white gradient.
0f1197e9-9f53-4a87-a72f-99c2e0700ac6 - Folie1-no-text-shero-2560x1440

Da li je moguće naknadno ugraditi i povezati se na RCD?

U većini slučajeva moguće je naknadno ugraditi RCD u postojeću električnu instalaciju.

Električar će prvo pregledati električni sistem kako bi utvrdio da li je pogodan za ugradnju RCD-a. Ovo uključuje proveru postojećeg ožičenja, razvodne kutije i drugih relevantnih komponenti.

Ako je potrebno, potrebno je instalirati dodatno ožičenje ili komponente kako bi se RCD pravilno integrisao u sistem. Električar će zatim povezati i konfigurirati RCD u skladu sa važećim standardima i propisima.

RCD obično može trajati nekoliko godina do decenija. Prosečan životni vek RCD-a obično određuje proizvođač i može varirati u zavisnosti od modela. Međutim, postoje neki faktori koji mogu uticati na životni vek:

  1. Kvalitet: Visokokvalitetni RCD proizveden prema važećim normama i standardima ima duži životni vek.
  2. Okolina: Izuzetno visoke ili niske temperature, vlažnost, prašina ili hemijske pare mogu skratiti životni vek RCD-a.
  3. Upotreba: Ponovljeno spoticanje može dovesti do habanja i skratiti životni vek RCD-a.
  4. Održavanje: Redovno održavanje i pregledi električnog sistema mogu pomoći u ranom prepoznavanju i rešavanju potencijalnih problema, što može produžiti životni vek RCD-a.

Ako postoji bilo kakva sumnja u funkcionalnost RCD, obratite se kvalifikovanom električaru.

A person wearing a hat and a backpack stands in front of a building with a large window and a sign on the wall, looking at something in the distance under a clear blue sky.

Započnite svoje putovanje