Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Bolnica optimizuje upotrebu energije pomoću digitalnog blizanca

Medisch Spectrum Tvente (MST) je prva bolnica u Holandiji koja autonomno upravlja svojim snabdevanjem energijom koristeći digitalni blizanac. Sistem se samostalno uči i zato postaje pametniji svaki dan. To dovodi do značajnog smanjenja troškova energije i emisije CO2.

Energetska tranzicija poslednjih godina povezala je mnoge obnovljive izvore energije na električnu mrežu. Kao rezultat toga, protok energije je manje predvidljiv, a cene fluktuiraju na osnovu ponude i potražnje. 2025. godine 57% potrošene energije u Holandiji dolazilo je iz obnovljivih izvora. Ovaj udeo se izravnava jer ponuda i potražnja nisu dovoljno usklađeni. Ovo se bavimo uslugama energetske fleksibilnosti. „Započinjemo radom sa kupcima kako bismo identifikovali kako oni otključavaju fleksibilnost već u svom energetskom sistemu,“ objašnjava Jeroen Bakker, koji pomaže kupcima da svoje energetske sisteme učine fleksibilnijim. „Tada im pomažemo da povećaju i optimizuju tu fleksibilnost.“

Fokusirajte se na održivost

MST je jedna od najvećih vrhunskih nastavnih bolnica u Holandiji - i odličan primer energetske fleksibilnosti u delovanju. Bolnica pokriva ukupnu površinu od 180.000 kvadratnih metara. „Godine 2024. potrošili smo četiri miliona kubnih metara gasa i 20 miliona kilovat-sati električne energije. Od toga smo sami generisali 8,7 miliona kilovat-sati,“ kaže Jan-Villem Jansen, menadžer nekretnina i objekata u MST-u. „Godinama aktivno radimo na održivosti. Od 2013. godine smanjili smo emisiju CO2 za 52%. Naša potrošnja energije, vode i gasa takođe se smanjila tokom godina. U 2016. godini MST je napravio veliki korak napred otvaranjem nove zgrade od 80.000 kvadratnih metara. Zgrada je odlično izolovana i poseduje sistem za skladištenje toplotne energije vodonosnog sloja (ATES) i toplotnu pumpu.

MST-Hospital-Enschede-FSFL-0057-V02 medium

Digitalni blizanac

U energetskoj postrojenju MST nalaze se dve jedinice za kombinovanu toplotu i energiju (CHP) koje proizvode toplotu iz gasa. Trčali su tokom cele godine, bez ikakvog uvida u stvarnu potražnju za toplinom. Kao rezultat toga, izgubljeno je mnogo toplote jer nije u potpunosti iskorišćena. Godine 2023. izgradili smo digitalnog blizanca fizičkog energetskog sistema kako bismo istražili kako bismo ga mogli optimizirati. Nahranili smo blizanca podacima iz stvarnog sveta. „Simulacija je pokazala da uopšte nije bilo potrebno neprekidno pokretati obe CHP jedinice,“ kaže Kuno Kamstra, savetnik za održivost i energiju u MST-u. „Sada je jedna CHP jedinica isključena, dok druga radi samo kada je potrebna.“

Simulirajte, optimizujte, kontrolišete - tako postajemo održiviji i ostajemo spremni za buduće energetske izazove.
Kuno Kamstra, Savetnik za održivost i energiju, MST bolnica

Kontrola u realnom vremenu

Početkom 2025. instalirali smo digitalni model blizanaca - nazvan BEOS (Sistem za optimizaciju energije zgrade) - na server u MST-u kako bi mogao da uči iz podataka merača energije u realnom vremenu. Od avgusta 2025. godine kontroliše gasne motore u realnom vremenu. Efikasnost CHP-a porasla je sa 67% na 89%, jer se prekomjerna proizvodnja toplote više ne javlja. Emisije CO2 su već značajno opale, a troškovi energije su se znatno smanjili. „Model automatski reaguje na promene na tržištu energije,“ kaže Kamstra. „Porez na energiju na CHP gas raste svake godine od 2025. godine. Nekada smo ručno izračunavali da li je još uvek isplativo pokretati motore. Model to sada radi u potpunosti za nas, štedeći vreme i smanjujući troškove. Vremenom ćemo se povezati na mrežu daljinskog grejanja. Do 2035. godine želimo da potpuno isključimo gas, ali do tada želimo da naši gasni motori rade što efikasnije.

Smanjenje emisija i ušteda energije

Simulacija je pokazala da autonomna kontrola energetskog sistema MST-a može smanjiti emisije za 35% i uštedeti 15% na energiji. Još veće uštede su moguće ako MST pređe sa fiksnog na dinamički energetski ugovor. „Zaključeni smo u naš trenutni ugovor do 2028. Nakon toga, razmišljamo o prelasku na promenljivi ugovor o električnoj energiji,“ kaže Kuno. „Za gas to ne želimo, jer cene gasa mogu naglo skočiti. Lepota digitalnog blizanca je u tome što možete pokrenuti različite scenarije. Takođe ćemo koristiti model da simuliramo kako bi dodatna toplotna pumpa mogla da radi.“ Jeroen dodaje: „Scenarij koji štedi najviše novca ne mora nužno smanjiti najviše CO2. Zato je neophodno da unapred jasno definišete svoj cilj: da li prvenstveno želite da smanjite troškove, smanjite emisije ili oboje?

Sledeća faza: hlađenje

Nakon zagrevanja, MST želi da autonomno kontroliše svoje rashladne sisteme u drugoj fazi. Dobrodošla sporedna dejstva, kaže Kuno, jeste da bolničko osoblje sve više donosi sopstvene inicijative za poboljšanje održivosti. „Nekada je pored svakih vrata bila nalepnica na kojoj je pisalo „ugase svetla“. Ljudi se često nisu mučili, pretpostavljajući da će se čistač pobrinuti za to - ali dolaze samo jednom dnevno. Sada ljudi sami dolaze do saveta za uštedu energije i spontano isključuju opremu kada nije potrebna. Posebno oprema koja se može brzo ponovo pokrenuti. Sjajno je videti kako je ova inicijativa preuzela svoj život.“

Jul 2026

Da li je vaša zgrada pogodna za usluge energetske fleksibilnosti?

Da biste koristili usluge energetske fleksibilnosti, vašoj zgradi su potrebne tačke podataka i sistem upravljanja zgradom koji podržava standardne protokole. Sistem upravljanja zgradama ne mora biti naš. Ono što je važno je da postojeći energetski sistem - ili dodane komponente - nudi fleksibilnost, na primer kroz više izvora za proizvodnju, potrošnju ili skladištenje. Takođe je važno da organizacija deli jedinstvenu viziju održivosti.