Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

FlovBot portal za hidrodinamička istraživanja

TU Delft je razvio revolucionarni i globalno jedinstven sistem: FlovBot. Zahvaljujući Siemens tehnologiji, ovaj portalni sistem nudi svu fleksibilnost i preciznost potrebnu za sprovođenje fundamentalnih istraživanja protoka fluida oko objekata koji se nepravilno kreću.

Rezultati ovog istraživanja koriste se, između ostalog, za optimizaciju dizajna automobila, brodova i aviona. Do sada su se vetrotuneli često koristili u dinamici fluida za određivanje sila koje deluju na pokretne objekte. Nedostatak ove metode je što se merenja vrše konstantnim brzinama protoka. U praksi se, međutim, automobili, avioni i čamci uvek kreću različitim brzinama i ubrzanjima. Da bismo unapredili naše razumevanje hidrodinamike, poželjno je sprovesti fundamentalna istraživanja o objektima koji se kreću nekonstantnim brzinama i sa samoodređenim kretanjem. Upravo to omogućava FlovBot. Dizajniran je za pomeranje objekata kroz visok, prozirni rezervoar za vodu dimenzija 5 k 2 k 2 metra uz precizno prikupljanje podataka i merenja protoka i sila.

Impulzivni tokovi

„Istraživanje impulsivnih tokova je relativno novo“, kaže Gertjan Mulder, vođa projekta za FlovBot u okviru odeljka za mehaniku fluida. „Već smo imali malu, jednostavnu postavku za ovo, ali želeli smo da budemo u mogućnosti da uradimo više u pogledu brzine, ubrzanja i trzaja. Za ovo istraživanje važno je biti u stanju da pratite precizne puteve. To je moguće sa novim FlovBot-om kojim upravlja SINUMERIK. Tačnost CNC kontrole je posebno važna jer sistemi sa više osa moraju precizno pratiti jedni druge.“

Radi upravo ono što želimo. Možemo se kretati u različitim pravcima i lako programirati brzinu i ubrzanje sa preciznošću.
Jesse Reijtenbagh, Doktorski kandidat, Tehnički univerzitet Delft

Precizna kontrola

Gertjan je kontaktirao sistemskog integratora Batenburg JB Sistems, koji je, između ostalih projekata, automatizovao portal na SAM|KSL u Delftu koristeći SINUMERIK. Pomoću SINUMERIK CNC kontrolnog sistema moguće je programirati staze kretanja sa velikom preciznošću, omogućavajući tačno određivanje brzine i ubrzanja za svaku poziciju. Prvobitno namenjen prvenstveno strugovima i glodalicama, ovaj sistem upravljanja se sada koristi u sve širem spektru primena. „U osnovi bilo gde gde su precizno koordinisani pokreti osi, kao što je ovaj FlovBot, zahtev“, kaže Frank de Korte, menadžer proizvoda SINUMERIK u Siemensu Holandija. „Naš sistem upravljanja može da upravlja do 31 ose. Ovo je, u kombinaciji sa otvorenošću sistema, njegova snaga.“ Gertjan: „Za nas je tačnost puta bila najvažniji faktor. Zato smo se odlučili za portalno rešenje. Portal u kombinaciji sa ovim upravljačkim sistemom može napraviti mnogo preciznije pokrete od robota sa 6 osa. To će u budućnosti dati mnogo bolje rezultate istraživanja.“

Article block image - ONE - Groundbreaking FlowBot gantry for hydrodynamic research

Tačni rezultati istraživanja

Doktorski kandidat Jesse Reijtenbagh sprovodi prve testove sa FlovBot-om za svoje istraživanje. „Radi upravo ono što želimo“, kaže on oduševljeno. „Možemo se kretati u različitim pravcima i lako precizno programirati brzinu i ubrzanje. Budući da možemo istovremeno raditi sa više osa, možemo imati kamere i osvetljenje da prate objekat kroz rezervoar za vodu. Na taj način ne propuštamo nijedan detalj. Informacije o silama, pozicijama i drugim podacima čuvaju se u jednoj datoteci. Ovo nam pomaže da uspostavimo veze između sile i brzine. Kvalitet podataka je odličan, tako da ne moramo da koristimo filtere u obradi signala. Zahvaljujući visokoj preciznosti FlovBota, možemo, na primer, proučavati savršene pokrete krila leptira i ptica. Još uvek imamo mnogo toga da naučimo od prirode!“

Industrial Edge

Od suštinskog je značaja da istraživači mogu da prikupe veliku količinu podataka o merenju u kratkom vremenskom periodu: sile koje deluju na ispitni objekat, zajedno sa brzinama, ubrzanjima i položajima. Proces prikupljanja podataka ne sme uticati na tačnost pokreta. Iz tog razloga, svi podaci o merenju prikupljaju se na Industrial Edge uređaju. Korišćenjem namenskog uređaja procesor u valjku SINUMERIK nije izložen dodatnom opterećenju, a prikupljanje podataka ne utiče na brzinu upravljanja. The Industrial Edge radi besprekorno sa kontrolerom. Podaci, i sa kontrolera i sa terenskih komponenti, čuvaju se sinhrono i na visokoj frekvenciji i mogu se preuzeti putem sigurne veze sa bilo koje lokacije. Za analizu istraživači koriste aplikaciju Analiziraj moj radni del/snimanje.

Gertjan: „Lako možemo sami odlučiti kada podatke treba, a ne treba čuvati. Pomoću FlovBot-a izvodimo mnoge testove uzastopno. Nije potrebno skladištiti podatke između dva merenja. Kao rezultat toga, Edge prikuplja samo korisne podatke o merenju. Ovo nam omogućava da lako analiziramo podatke u mnogim različitim eksperimentima, omogućavajući nam da brzo uspostavimo korelacije između izmerene sile i pređenog puta.

Tehnička implementacija

Marcel de Pagter, menadžer projekta u kompaniji Batenburg JB Sistems, opisuje zanimljiv i izazovan proces: „Za nas je ovo bio prvi projekat koji je koristio novi SINUMERIK ONE i prvi put je ovaj sistem kontrole primenjen na tako složenu aplikaciju. Da bismo postigli ovaj krajnji rezultat, blisko smo sarađivali sa uključenim partnerima. Tokom projekta fokusirali smo se prvenstveno na softver, e-inženjering, instalaciju i implementaciju komponenti vezanih za bezbednost.“
Uz podršku kompanije Siemens, Batenburg JB Sistems je optimalno iskoristio SINUMERIK kontrolni sistem. Da bi vreme puštanja u rad bilo što kraće, Batenburg JB Sistems je digitalno pripremio, simulirao i testirao mnoge aspekte koristeći SINUMERIK ONE Digital Twin softver.

Vrhunske performanse

Trenutno FlovBot ima 23 sinhrono operativne ose kojima upravlja jedan SINUMERIK kontroler. Broj ose će se u bliskoj budućnosti dodatno proširiti dodavanjem dva 6-osna robota. „FlovBot pomera granice onoga što je moguće sa sistemom upravljanja Sinumerik“, kaže Frank de Korte. „Ni ovo nije bio standardni projekat za Siemens, ali smo od samog početka bili sigurni da je ono što je TU Delft tražio moguće sa Sinumerik kontrolnim sistemom. Ono što je ovde postignuto ne može se uraditi ni sa jednim drugim sistemom kontrole i zato smo na to veoma ponosni.“ Mulder ga takođe opisuje kao uspešan projekat: „Ciljali smo na najveću tačnost i možemo meriti još preciznije nego što smo se nadali. Pored toga, uprkos složenosti FlovBota, operacija je intuitivna i jednostavna za upotrebu. Zahvaljujući osovinama za automatsko praćenje, FlovBot je takođe jednostavan za programiranje.