Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Na slici je prikazana automatizovana proizvodna linija za pakovanje tableta aspirina.

Kako Siemens MES i automatizacija napajaju Baierovu liniju Aspirin

Baier je otvorio svoju proizvodnu lokaciju u Bitterfeld-Volfenu u Nemačkoj 1994. godine. U to vreme, objekat je bio jedan od najautomatizovanijih na svetu. Tradicija se nastavlja, jer je nivo automatizacije nedavno postao još bolji Opcenter Execution Pharma i Simatic Batch.

Siemens je bio pri ruci da pomogne Baieru u Bitterfeldu od samog početka. Ali nakon što je u funkciji skoro 30 godina, znanje o objektu se stalno gubi kao rezultat kadrovskih promena. To sa sobom nosi sve veći rizik da tehnički problemi mogu dovesti do nestanka proizvodnje. Pored toga, postojeći sistemski pejzaž sastojao se od pojedinačnih sistema, što je onemogućilo migraciju. Zato je Baier Bitterfeld želeo da predstavi novi sistem izvođenja proizvodnje (MES) što bi osiguralo da lokacija ostane konkurentna na duži rok.

Siemens impresionira svojim kompletnim rešenjem

Siemens je imao odlično rešenje za novi Baierov sistem: Kombinacija Opcenter Execution Pharma i Simatic Batch integrisan u Simatic PCS 7 sistem kontrole procesa. Baier Bitterfeld ne kupuje samo najsavremeniji MES, već takođe postaje efikasan rešenje za automatizaciju (DCS) u isto vreme.

Rešenje modelira ceo tok procesa na DCS nivou, gde se po potrebi mogu pokrenuti MES radni tokovi zasnovani na događajima. Svaki pojedinačni proces je modeliran kao funkcija ili tip biblioteke na više nivoa. To znači da kupac može generisati svaki novi podproces direktno u serijskom receptu koristeći bibliotečke funkcije i mnogo brže i lakše implementirati sve potrebne promene u sistemu automatizacije: Još jedna prednost kompletnog rešenja je ta što je lakše rukovati: Oba sistema se kontrolišu preko istog korisničkog interfejsa.

mes-digital-enterprise-bayer-bitterfeld-aspirin-plant

Fabrika Baier u Bitterfeldu uglavnom je poznata po proizvodnji aspirina (foto: Baier Bitterfeld).

mes-digital-enterprise-bayer-automated-manufacturing-line

Novi MES i automatizacija uvedeni su u fazama tokom rada (foto: Baier Bitterfeld).

mes-digital-enterprise-bayer-automated-manufacturing-line-with-robots

Kada je fabrika izgrađena 1994. godine, njegova automatizacija je već bila uzorna. Tradicija se nastavlja sa novim MES-om i automatizacijom (foto: Baier Bitterfeld).

Uspešna migracija sa pokretnim sistemima

Jedan od uslova za migraciju sistema u Baier Bitterfeldu bio je da tokom projekta ne može doći do zastoja i prekida u proizvodnji. Zato je novi sistem postavljen korak po korak dok je proizvodnja nastavljena. Novi i stari MES su delovali paralelno tokom određenog vremenskog perioda, gotovo kao da imaju dva srca u jednom telu. To je značilo, na primer, da su neke linije za pakovanje radile na novom sistemu, dok su druge i dalje koristile stari. Stoga je bilo važno da oba sistema MES budu u mogućnosti da pristupe istim informacijama - na primer, o resursima poput kontejnera sirovina koje treba pakovati.

Migracija sistema bila je praćena promenom iz papirne na dokumentaciju bez papira. Dr Andrea Heim, šef formulacije u kompaniji Baier Bitterfeld, komentariše: „Kada je Siemens implementirao sistem - sa svim njegovim doduše složenim procesima - u našem odeljenju za formulaciju, imao sam osećaj da je mom timu veoma neprijatno da pređe na novi MES.“ Siemens je stoga podržao implementaciju sistema sa Hipercare-om i aranžmanom pripravnosti zasnovanom na projektu 24/7. To je značilo da zaposleni u proizvodnji mogu zatražiti pomoć u upravljanju sistemom od proizvođača u bilo koje doba, danju ili noću.

Projekat dodaje novo poglavlje starom partnerstvu

Andrea Heim je sada veoma impresionirana novim sistemom: „Proizvodni procesi odvijaju barem jednako brzo kao i ranije.“ Uvođenje sistema je takođe bio odličan projekat za Siemens. „To nije bio običan projekat“, objašnjava Michael Berger, menadžer projekta u Siemens. „Prihvatili smo izazove i ponosni smo na rezultat. Imamo sistem koji je održiv za budućnost i srećnog kupca.“

Baier i Siemens sada pokreću dugoročno partnerstvo i sklapaju ugovor o uslugama u životnom ciklusu. To je dobitna situacija za obe kompanije: Dok Baier Bitterfeld ima koristi od dugoročnog servisa, Siemens može da računa da će Baier dugoročno imati deo svoje baze kupaca.

Jul 2022
(Fotografije: Baier Bitterfeld)

Povezani Resources