Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Kada pametni telefon razume klima uređaj

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Izumitelji godine | Izvanredan izum

Puštanje u rad industrijskih klima uređaja nekada je bio složen, skup i dugotrajan proces koji je zahtevao posebne alate i opsežnu ručnu konfiguraciju. Tri pronalazača u Siemensu - Jibo Liu, Steven Brens i Sandeep Billa - revolucionirali su ovaj proces. Prepoznajući da efikasni HVAC sistemi (sistemi grejanja, ventilacije i klimatizacije zgrada), koji čine skoro petinu globalne potrošnje energije, zavise od ispravne instalacije i optimalnog rada, razvili su intuitivan mobilna aplikacija. Njihova inovacija pojednostavljuje puštanje u rad, što stručnjacima olakšava postavljanje novog pametnog telefona. Za to im je uručena Nagrada za pronalazače godine 2025. u kategoriji „Izvanredan izum“.

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Inventors of the Year | Outstanding Invention

IPhone trenutak za HVAC industriju

Priča je započela 2018. godine sesijom brainstorminga. Kolege su imale viziju: želeli su da stvore otvoreni, standardizovani sistem koji je intuitivan kao i pametni telefon. „Sanjali smo o Android operativnom sistemu za HVAC industriju“, priseća se Jibo Liu. „Želeli smo da rekombinujemo postojeće tehnologije - baš kao što je to učinio Steve Jobs sa prvim iPhoneom.“ I tako su počeli da rade. Njihova aplikacija je u stanju da komunicira sa upravljačkom jedinicom putem Vi-Fi štapa, automatski prepoznaje i unapred konfiguriše komponente. Vođena instalacija korak po korak smanjuje početno vreme podešavanja sa sati ili čak dana na manje od 30 minuta. Pored toga, aktiviranje usluga u oblaku trenutno pruža kontrolne table, alarme i podatke o trendovima u vrednosti od godinu dana.

The image shows a person using a smartphone to control an air conditioning system.

Tri pronalazača, različite uloge - jedan zajednički cilj

Jibo Liu, sa magistarskom diplomom iz inženjerstva mikrosistema i Siemensovim mandatom od 2005. godine, prepoznao je ogroman potencijal u tradicionalnoj HVAC industriji. Video je da uprkos doprinosu od 20% globalnoj potrošnji energije, mnogim komercijalnim zgradama, posebno u SAD-u sa svojim ravnim krovovima idealnim za krovne jedinice, nedostaju digitalni interfejsi. Njegova vizija: učiniti ove elektromehanički kontrolisane sisteme pametnim i lakim za postavljanje pomoću aplikacije. Steven Brens, oslanjajući se na preko 25 godina iskustva u tehnologiji digitalnog upravljanja, premostio razvoj i praktičnu primenu. On se seća: „Ranije ste morali da donesete računar u HVAC sistem i ručno konfigurišete sve. Danas to radimo sa nekoliko klikova - direktno preko aplikacije.“ Ovo čini efikasno podešavanje sistema dostupnim čak i manjim preduzećima sa ograničenim budžetom. Sandeep Billa se fokusirao na softversku arhitekturu aplikacije, obezbeđujući intuitivan interfejs koji svako može da koristi, čak i bez specijalizovanog znanja.

Jibo Liu (Lösungsingenieur, Hauptkonstrukteur und Entwickler der Erfindung)

Jibo Liu (inženjer Solutions, primarni dizajner i programer pronalaska)

Više od aplikacije

Rešenje se zasniva na Siemensovoj upravljačkoj jedinici Climatik C600, koja je prilagođena za nove primene. Povezivanje u oblaku omogućava daljinsko održavanje. Integrisani sistem svežeg vazduha pomaže u smanjenju potrošnje energije do 20 procenata. „Nismo izmislili ništa potpuno novo“, kaže Liu. „Ono što smo uradili je da kombinujemo postojeće Siemensove tehnologije na novi način, omogućavajući nam da razvijemo potpuno novo rešenje brzinom bez presedana.“

Steven Brens (Lösungsingenieur, Installation und Bereitstellung vor Ort)

Steven Brens (inženjer Solutions, terenska instalacija i implementacija)

Razlika u svakodnevnom životu

Ovaj pronalazak fundamentalno menja HVAC instalaciju, čineći je dostupnom širem krugu korisnika. Eliminiše potrebu za specijalizovanim terenskim tehničarima za programiranje i konfiguraciju, jer aplikacija pruža unapred konfigurisano, pojednostavljeno podešavanje. Već dobijajući pozitivne povratne informacije i širi se u SAD, inovacija raste u kompatibilnosti. Ekonomski, otvara nova tržišta za Siemens, dostižući mala i srednja preduzeća i regione u nastajanju, čime se demokratizuje pristup naprednoj tehnologiji.

Sustainability kroz pojednostavljenje

„Aplikacija osigurava da sistemi rade efikasno od samog početka“, kaže Billa. „Nema pogrešnih konfiguracija, nema izgubljene energije. To je dobro za životnu sredinu - a dobro i za novčanik.“ Liu vidi pronalazak kao deo veće misije: „Moj rad se dobro uklapa u Siemensovu viziju zelenijeg sveta pogodnog za život. Čak se i mala poboljšanja računaju - ako se koriste u milionima zgrada širom sveta.“

Sandeep Billa (Softwareentwickler, Implementierung der mobilen App)<br/>

Sandeep Billa (Software, implementacija mobilne aplikacije)

Budućnost je pametna i umrežena

Ova inovacija pokazuje kako digitalizacija može pojednostaviti procese, smanjiti ulazne barijere i učiniti modernu građevinsku tehnologiju dostupnom novim ciljnim grupama, pretvarajući ono što je nekada bilo nišno tržište u ostvarivu stvarnost.

Video

Implementacija mobilne aplikacije

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Izumitelji godine | Izvanredan izum