Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Dve osebi uporabljata programsko opremo za napovedovanje zmogljivosti System NVH na avtomobilu.
Simcenter

NVH testiranje

Povečajte učinkovitost v vsakem koraku merjenja hrupa, vibracij in ostrine (NVH) s Simcenter.

Preobrazite produktivnost testiranja NVH

Inženirji za testiranje NVH se soočajo z dvojnim izzivom, da zmanjšajo čas za prodajo na trg in stroške razvoja, hkrati pa zagotavljajo kakovost in popolnost. Omejena razpoložljivost prototipov in čas testiranja dodatno otežita njihovo delo, kar zahteva večjo učinkovitost pri validaciji izdelkov. V tem zahtevnem okolju morajo oceniti več preskusnih pogojev in aplikacij, hkrati pa še vedno izpolnjevati najvišje standarde.

Simcenter ponuja namenske rešitve za preoblikovanje produktivnosti vaših kampanj za testiranje NVH. Združite prilagodljivo strojno opremo za zbiranje podatkov s programsko opremo za merjenje, obdelavo in analizo testov, da bodo NVH testi stroškovno učinkovitejši. Simcenter intuitivne in razširljive rešitve za testiranje NVH omogočajo učinkovito merjenje, analizo, poročanje in izmenjavo podatkov. Podpirajo široko paleto dejavnosti NVH na različnih stopnjah razvojnega cikla, od odpravljanja težav do kampanj za testiranje uspešnosti z več fizikami z velikim številom kanalov.

Najnovejše inovacije pri testiranju NVH vozil

An engineer driving a car while running an NVH operational testing.
Oseba stoji pred mikrofonom in po možnosti daje predstavitev ali govor.

Mojstrski tečaj TPA in virtualnega prototipiranja, ki temelji na komponentah

Okrepite svoje znanje na področju testiranja NVH s praktičnimi delavnicami.

18. in 20. november 2025 | Leuven, Belgija

Kaj je NVH?

Hrup, vibracije in ostrina so vse značilnosti, ki jih doživljajo potniki, ki oblikujejo njihovo dojemanje kakovosti v vašem vozilu. Preveč enega od teh ali napačna »opomba« lahko pomeni negativne ocene in vpliva na prihodnjo prodajo.

Hrup

Hrup se nanaša na neželene zvoke, ki jih zaznava človeško uho. Ti zvoki lahko izvirajo iz različnih virov v vozilu, kot so motor, pnevmatike, površina ceste in aerodinamični elementi, kot so vetrni in hladilni ventilatorji.

Vibracije

Vibracije se nanašajo na mehanska nihanja znotraj vozila. Vibracije izvirajo iz virov, kot so motor, cesta ali veter, potniki pa jih čutijo na volanu, sedežu, naslonjala za roke, tleh in pedalih.

Ostrogost

Ostrogost se nanaša na subjektivno kakovost hrupa in vibracij v vozilu. Za razliko od hrupa in vibracij, ki jih je mogoče objektivno izmeriti, se ostrost pogosto kvalitativno ocenjuje s človeškim zaznavanjem.

Simcenter za testiranje NVH

Simcenter integrira celoten postopek testiranja NVH od konca do konca.

Select...

Pridobivanje podatkov

V okolju, kjer so prototipi omejeni, je kombiniranje meritev z več atributi ključnega pomena za prihranek stroškov in izpolnjevanje strogih rokov za testiranje. Ne glede na to, ali potrebujete robustne distribuirane sisteme za meritve na terenu, sisteme za testiranje z velikim številom kanalov ali žepne naprave na baterije, lahko naša najsodobnejša strojna oprema v kombinaciji z uporabniško usmerjeno programsko opremo ali spletnimi aplikacijami znatno skrajša čas testiranja. Obvladujte različne tipe senzorjev in več hitrosti prenosa podatkov, v kratkem konfigurirajte nastavitve kanalov, da poenostavite več testnih nastavitev v eno večkanalno merilno sejo. Prihranite stroške in povečajte produktivnost svojih testnih kampanj z našimi rešitvami za zbiranje podatkov z več atributi v kombinaciji z intuitivno programsko opremo za učinkovito zbiranje podatkov.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Engineer using a Simcenter advanced vibration testing equipment.

Izmerite točke vožnje ter funkcije strukturnega in vibroakustičnega frekvenčnega odziva

Simcenter vključuje obsežen nabor napredne opreme za testiranje vibracij in zvočnih virov monopola za testiranje hrupa in vibracij. Brezhibno se integrira s programsko opremo za testiranje rešitev Simcenter in zagotavlja edinstveno kombinacijo rešitev, ki presega trenutne tržne standarde glede produktivnosti, natančnosti podatkov in splošnih pričakovanj strank.

Brezplačna 30-dnevna preskusna različica: Simcenter Testlab Neo

Dosežite večjo produktivnost in vpogled v zmogljivost s programsko opremo naslednje generacije za multidisciplinarno testiranje.

študija primera

Emotorji

Emotors uporablja orodja za testiranje Simcenter NVH za odličnost pri inženiringu avtomobilskih e-pogonov

A person is standing in front of a car, possibly posing for a photograph.
Case Study

Creating a series of next-generation 25 to 250 kW e-drives in five years

Podjetje:Emotors

Industrija:Automotive & transportation

Lokacija:Carrières-sous-Poissy, France

Programska oprema Siemens:Simcenter Testing Solutions

Raziščite zmogljivosti testiranja Simcenter NVH

Select...

Optimizirajte vedenje NVH na kateri koli stopnji razvoja

Da bi popolnoma razumeli obnašanje hrupa, vibracij in ostrosti sistema, inženirji opravijo analizo prenosne poti (TPA), ki jim pomaga prepoznati in oceniti poti prenosa energije v strukturi in v zraku, od vira vzbujanja do določene lokacije sprejemnika.

Analiza poti prenosa je v preteklosti inženirjem pomagala količinsko opredeliti različne vire in njihove poti. Cilj je ugotoviti, kateri najbolj prispevajo k vprašanjem hrupa in kateri drug drugega odpravijo. Novi in klasični pristopi k TPA lahko pomagajo oceniti delovanje NVH komponent in celotnih sklopov, napovedati vedenje NVH v kateri koli fazi razvoja in še preden so na voljo fizični prototipi.

A visual of Simcenter Testlab software performing Transfer Path Analysis (TPA).
A visual of car components from the Simcenter software.

Karakterizacija invariantnih komponent

Predvidevanje hrupa sestavnih delov, kot so pogonski sklop, pnevmatika, HVAC in krmilni sistem v vozilu, med zgodnjim razvojem, je izjemno zahtevno. Da bi se izognili neskončnim ponovitvam oblikovanja, inženirji potrebujejo modularne tehnologije, ki izmerjene modele posameznih komponent uporabljajo za napovedovanje hrupa celotnega vozila.

To je ravno obseg TPA, ki temelji na komponentah. Postopek se začne z karakterizacijo izvornih obremenitev neodvisno od strukture sprejemnika, na podlagi pridobljenih prostih hitrosti ali blokiranih sil. Nato lahko inženirji s tehnikami podstrukturiranja preučijo zmogljivost NVH na ravni komponent, ne da bi morali fizično ustvariti celotno vozilo v vseh njegovih različicah. Takšne zgodnje napovedi pomagajo preprečiti težave in omogočajo bolj realistično določitev ciljev oblikovanja.

Preberite, kako stranke uporabljajo Simcenter za testiranje NVH

Promocijska podoba avtomobila z zamegljenim ozadjem in reflektorjem na avtomobilu.

Stellantis

Zmanjšanje analize hrupa, vibracij in ostrine ter časa poročanja za 70 odstotkov pri menjalnikih električnih vozil

Preberite študijo primera

Raziščite izdelke Simcenter za testiranje NVH

NVH testiranje

Bele knjige

NVH testiranje

Blogi

Pogosto zastavljena vprašanja