Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Digitalizacija vodnega kroga v Calvià

Calvià 2000 uspešno doseže cilje učinkovitosti in trajnosti s 15-odstotnim zmanjšanjem porabe energije, 75-odstotnim prihrankom inženirskega časa in 85% zmanjšanjem človeških napak z uvedbo Siemensove rešitve.

Ambicija se odraža v štirih ciljih

Calvià 2000 je občinsko podjetje majorkanskega mesta Calvià, odgovorno za kanalizacijsko omrežje, čiščenje vode, regeneracijo vode in zbiranje odpadkov. Pri posodobitvi čistilne naprave so bili njihovi cilji jasni: učinkovitost, trajnost, standardizacija in preglednost. Siemens je sodeloval s podjetjem Calvià 2000, da bi zagotovil, da njihov obrat deluje po najvišjih standardih kakovosti in učinkovitosti.

Ključne prednosti

15% manjša poraba energije

Sustainability je bil v središču projekta modernizacije WWTP Calvià. Siemensove tehnologije so omogočile 15-odstotno zmanjšanje porabe energije, hkrati pa pomagale ustvariti učinkovitejše in prihodnje pripravljeno delovanje.

75% manj časa za inženiring

Učinkovit inženiring Pomagal je pospešiti projekt posodobitve. Uporaba SIMATIC WinCC Unified in TIA Portal, Calvià WWTP je zmanjšal čas inženiringa za 75% v primerjavi s prejšnjo rešitvijo.

85% manj človeških napak

Standardizacija pomagal je poenostaviti operacije v celotni obratu. Z uporabo Siemens SCADA/HMI tehnologija, Calvià 2000 je skrajšal čas usposabljanja operaterjev in dosegel 85% zmanjšanje človeških napak.

Za te ambiciozne cilje smo potrebovali sodelovanje zanesljivega partnerja in zato smo izbrali Siemens. Njihove dokazane izkušnje na področju digitalizacije in vodenje v sektorju nadzora vodnega kroga v mestih so bile odločilne za uspeh tega projekta.<br/>
Josep Pallicer, Vodja vzdrževanja, Calvià 2000

Cilj Mallorcanskega podjetja je bil očistiti odpadno vodo in jo vrniti v okolje v optimalnem stanju ali jo po potrebi ponovno uporabiti za druge namene. Da bi to dosegli, mora njena čistilna naprava delovati z najvišjimi standardi kakovosti in učinkovitosti. Posodobitev obstoječega nadzornega sistema in avtomatizacije je bila nujna. In seveda za izpolnitev vseh ciljev za vse njegove objekte, ki jih sestavljajo nadzorni center, štiri WWTP-je in 72 črpalnih postaj. Brez dvoma je bil to velik izziv za Siemens in 180º preobrat za Calvià 2000. Oglejte si, kako smo lahko podprli Calvià 2000 pri reševanju njihovih težav.

Posnetek iz glave Magdalene Martínez Conti, upravljavke obrata v Calvià 2000

Učinkovit inženiring in delovanje z WinCC Unified

»Novi sistem SCADA, ki temelji na WinCC Unified, je enostaven za uporabo. Na enostaven in intuitiven način smo se lahko naučili, kako deluje za izboljšanje našega delovanja in vizualizacijo vseh procesov, »pravi Magdalena Martínez Conti, upravljavka obrata v Calvià 2000.

Siemens je vzpostavil spletni strežnik v demilitarizirani coni z možnostjo WinCC Unified Collaboration. Odgovoren je za upravljanje dostopa do spletnih odjemalcev za oddaljeno upravljanje in zagotavlja preglednost vsem obratom Calvià 2000. Ta integrirana tehnologija WinCC Unified ponuja velike prednosti:

  • Učinkovit inženiring: brez podvajanja inženirskih procesov s povezovanjem obstoječih zaslonov z drugimi napravami, poleg tega pa povečuje prilagodljivost pri konfiguraciji sistema.
  • Prilagodljivost pri delovanju: WinCC Unified zagotavlja skupno uporabnost, prikazuje znanje iz drugih strojev ali linij in omogoča popolno integracijo zaslonov.

Štirje strežniki, en projekt

Siemens je v ta projekt uvedel štiri strežnike.

  • Eden za WWTP Santa Ponsa
  • Še ena za ostale WWTP
  • En strežnik za nadzor črpanja
  • Strežnik, ki nadzoruje vse

Zahvaljujoč možnosti Sodelovanje je Siemens uspel ustvariti skupni strežnik v DMZ, ki upravlja dostope spletnih odjemalcev na način, ki je pregleden za operaterje. Kot da bi šlo za en sam strežnik. Poleg tega so zahtevani standardi kibernetske varnosti izpolnjeni na preprost in hiter način iz enega projekta TIA Portal.

Kolaž, ki prikazuje pet rastlin Calvià 2000
Prezračevalni bazeni v čistilni napravi odpadne vode z gozdnatimi hribi v ozadju pod modrim nebom.

Calvià 2000 postavlja smer trajnosti

Zavoj za 180°
Uspeh je nemogoč, če trajnost ni zagotovljena. Še posebej v nekaterih sektorjih, kot je voda, eno najdragocenejših dobrin in storitev naše družbe. Z izbiro prave tehnologije je mogoče skrbeti za okolje in naše ljudi, hkrati pa smo učinkoviti in donosni. Calvià 2000 se je pravilno odločil, da Siemensu zaupa v projektu, ki ni le pripomogel k izboljšanju učinkovitosti njegovih naprav, ampak je tudi okolju prijazen.