Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Zunanji pogled na kampus Univerze v Torontu Scarborough (UTSC). (UID: 64470B97-7E85-4E28-84A4-39B396196EAE)

Dekarbonizacija kampusa s preprostimi strategijami z visokim učinkom

Univerza v Torontu Scarborough Campus (UTSC) v Kanadi napreduje trajnost in cilja na ogljično nevtralnost do leta 2050. Nedavni projekt v Zgradbi znanosti o okolju in kemiji kaže, kako lahko preproste nadgradnje učinkovitosti spodbujajo veliko razogljičenje in ustvarjajo prihranke pri poslovanju kampusa.

Majhna sprememba, velika razlika

Zgradba o okoljskih znanosti in kemiji (ESCB) s certifikatom LEED Gold na UTSC ima Oddelek za fizikalne in okoljske znanosti in služi več kot 1.100 dodiplomskim študentom in 150 podiplomskim študentom. Neučinkovitost hladilnika za rekuperacijo toplote njegovega geoizmenjalnega sistema je povzročila nepričakovano visoko porabo zemeljskega plina v hladnejših mesecih, kar je izpodbijalo cilje UTSC za dekarbonizacijo.

Interior view of the University of Toronto Scarborough Campus (UTSC)

33% Manj porabe zemeljskega plina

Zaradi zamenjave goriva so opazili znatno zmanjšanje porabe zemeljskega plina za 33%.

4% Zmanjšanje porabe električne energije

S sistematičnim postopkom ponovnega zagona in uporabo naprednih nadzornih strategij je bilo doseženo 4-odstotno zmanjšanje porabe električne energije.

1,094t Letni prihranki toplogrednih plinov

Omogočanje čim učinkovitejšega delovanja obstoječe opreme je idealno izhodišče za pot dekarbonizacije. Samo optimizacija obstoječe infrastrukture je prinesla zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 1.094 ton CO2e.

Optimizacija učinkovitosti sistema geo-izmenjave

Mechanical room in the UTSC basement featuring insulated pipes, pumps, and energy‑efficient building systems used for campus heating and cooling infrastructure. (uuid:7edcb64a-33a9-4ecb-883e-5d1139fce85a)

Izboljšanje učinkovitosti brez motenj vsakodnevnih operacij

ESCB je bil zasnovan za energetsko učinkovitost in opremljen s sistemom geoizmenjave. Vendar hladilnik za rekuperacijo toplote ni deloval, kot je bilo predvideno, kar je kaskadno vplivalo na delovanje celotnega sistema. Kampus Univerze v Torontu Scarborough se je soočal tudi z izzivom ponovnega zagona stavbe, medtem ko je ostala v uporabi. Z obstoječim zagonom stavb (eBCx) je UTSC ugotovil in odpravil neučinkovitosti ter izboljšal delovanje starejših sistemov in infrastrukture, ne da bi motil udobje in vsakodnevno delovanje študentov, profesorjev in osebja.

Ekipa Siemensa ni bila zainteresirana samo za popravljanje stvari - želeli so nam pomagati zgraditi nekaj trajnostnega za dolgoročno.
Johnny Ravindran, Vodja energetskega upravljanja in izvajanja, UTSC

Napredek kampusa za jutri

UTSC je sodeloval s Siemensom za optimizacijo ESCB s podporo programa IESO SaveOnEnergy in Enbridge Gas. Ta skupni pristop k obstoječemu zagonu stavb (eBCx) je izkoriščal reševanje problemov, ki temeljijo na podatkih, ter pokrajinske vire in spodbude za zmanjšanje porabe energije.

Johnny Ravindran, Manager of Energy Management and Implementation is standing on the roof of the UTSC in front of the roof fans that support the building technology or HVAC system. (uuid:9ab605bc-86c0-4f91-b12f-6b2b714dbfd8)

Pregled sistema in preverjanje zasnove

Postopek optimizacije se je začel s celovitim pregledom sistema. Siemensovi strokovnjaki so analizirali sistemske podatke in sodelovali z ekipo UTSC pri ocenjevanju energetskih obremenitev stavbe in njihove integracije z obstoječim sistemom geoizmenjave. Zanke za ogrevanje in hlajenje so bile skrbno ocenjene, prvotne specifikacije oblikovanja pa so bile ponovno pregledane, da bi ugotovili odstopanja od prvotne zasnove in neučinkovitosti.

Funkcionalno testiranje in nastavitev nadzornega sistema

V naslednji fazi so bili izvedeni funkcionalni testi, da bi zagotovili, da vsi sistemi delujejo po načrtih. To je vključevalo preverjanje odzivnosti krmilnih sistemov in natančno nastavitev PID zank za doseganje natančnejšega in stabilnejšega nadzora funkcij ogrevanja in hlajenja.

A functional testing and control system tuning showing a temperature and pressure gauge. (uuid:cb9720d6-79c2-4579-a6d1-925d979a68ed)
Mechanical room in the UTSC basement with labeled geothermal and chilled water pipes, valves, and control units supporting the building’s HVAC system. (uuid:9fb35ded-7f79-4f17-b18f-8c0e32b0b22b)

Merjenje zmogljivosti in spremljanje toplote

Za spremljanje toplote, proizvedene s postopkom rekuperacije toplote, je bil nameščen merilnik BTU, naprava, prilagojena za natančno merjenje izmenjave toplotne energije v ogrevalnih in hladilnih sistemih. To je omogočilo natančno merjenje pretoka in temperatur dovodnega in povratnega kanala, kar je zagotovilo dragocen vpogled v to, kako učinkovito se energija zajema in ponovno uporablja znotraj sistema.

Optimizacija in izvajanje korektivnih ukrepov

Nazadnje je bil sistem geo-izmenjave natančno prilagojen v skladu s priporočili študije zagona, da bi povečali splošno učinkovitost in zmogljivost. Dodatne izboljšave so bile izvedene v sistemih HVAC v stavbi, vključno z načrtovanjem HVAC, optimizacijo ohlajene vode, nastavitvijo zanke za toplo vodo, nastavitvami nastavitve nastavljene točke zračne enote in optimizacijo ozemljitvene cevi.

Johnny Ravindran stands in front of a control unit supporting the building’s HVAC system in the UTSC basement. (uuid:fecb070e-c815-4613-b87a-23ed42557a49)
Optimizacija načina delovanja stavbe je ključna stvar, ki jo lahko naredimo z velikim povračilom.
Patricia Escobar, Sustainability Manager, UTSC

Skupaj dekarboniziramo vašo obstoječo stavbo

Group of students walking together and smiling.

Uspešen projekt eBCX na UTSC dokazuje, kako lahko ciljni in stroškovno učinkoviti ukrepi v kratkem času bistveno izboljšajo energetsko učinkovitost in trajnost univerzitetne stavbe. Želite tudi vaše obstoječe stavbe narediti bolj trajnostne? Stopite v stik z nami! Skupaj bomo opredelili prave pristope in razvili učinkovito strategijo.