Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Podatkovni centri NOVVA dosežejo ničelnih izpadov

Brez izpadov, brez zapravljene energije ali vode — Podatkovni centri NOVVA uporabljajo brezvodno hlajenje, ki ga nadzorujejo krmilniki Siemens Desigo PXC za zaščito časa delovanja podatkovnih centrov in okolja

NOVVA uporablja inovativne krmilnike za povečanje trajnosti in doseganje neprekinjenega delovanja 24/7

Podatkovni centri NOVVA imajo v lasti in upravlja najsodobnejše veleprodajne in kolokacijske podatkovne centre za več najemnikov v Utahu, Koloradu in Nevadi. S filozofijo, da so podatki prihodnost, si NOVVA prizadeva zagotoviti, da njihovi podatkovni centri ne bodo obtičali v preteklosti. Cilj podjetja je s premišljenimi in inovativnimi tehnološkimi implementacijami potisniti industrijo podatkovnih centrov v prihodnost. Ko je NOVVA kupila obstoječi objekt v Colorado Springsu, je morala nadgraditi svojo tehnologijo, da bi izpolnila izjemno agresivne trajnostne cilje podjetja. Ključni korak je bil prehod z vodnega hlajenja na zračno hlajenje; vendar bi ta nadgradnja zahtevala bolj izpopolnjen nadzorni sistem. V ta namen sta NOVVA in njegov nadzorni partner, Holbrook Service, zaupala Siemensu in njegovim krmilnikom Desigo PXC.

Največja izplačila je, da mi ni treba skrbeti za nič. Moja ekipa dobi vse ostalo, kar potrebuje. Počutijo se dobro in samozavestno glede opreme, s katero delajo. Vse preprosto deluje.
Steven Boyce, Podpredsednik, Misija kritična, NE

Oglejte si študijo primera v resničnem svetu

Krmilnik, ki je odporen za prihodnost, ki je idealen za aplikacije podatkovnih centrov

V podatkovnih centrih je nujno, da hladilni in drugi sistemi delujejo 24/7/365. Vsak izpad je velika in potencialno draga motnja, napaka le nekaj sekund pa bi lahko stala milijone. Krmilnik Desigo PXC ni ponudil le zanesljivosti, ki jo je zahteval NOVVA, ampak tudi prilagodljivost. S svojo zmožnostjo nadzora vodnega hlajenja in zračnega hlajenja je mogoče sistem Desigo PXC namestiti vnaprej in nato brezhibno obvladati migracijo.

Trije moški so zbrani okoli odprte električne plošče v industrijskem okolju. Moški na sredini, oblečen v svetlo modro srajco, giskira proti plošči, medtem ko govori z ostalima dvema moškima, enim v črni kapici in svetlo modri srajci, drugi pa v temno modri srajci. V ozadju so vidne velike pisane cevi in rumeni sod.

Večja odvečnost in odzivnost, največji duševni mir

Z vrhunskim delovnim časom je odveščanje ključnega pomena v vseh delih podatkovnega centra. To vključuje štiri hladilne naprave in dve hladilni obrati v obratu NOVVA v Colorado Springsu, skupaj s pripadajočimi hladilnimi stolpi, črpalkami in ventilatorji. Siemensovi krmilniki PXC so nameščeni v ravni arhitekturi, kar izboljša redundanco — če en hladilnik okvari, se lahko drugi trije takoj prilagodijo tako, da ohranijo objekt na pravi temperaturi in preprečijo pregrevanje. V prvem letu in pol od namestitve PXC-jev objekt ni imel ničelnih izpadov.

Prenesite infografiko

Siemens PXC krmilniki nam omogočajo fleksibilnost, da si predstavljamo, kaj bi lahko storili, in raztezamo meje tistega, kar se je prej mislilo, da je mogoče.
David Carpenter, Upravitelj nadzora, Storitev Holbrook

Krmilnik Desigo PXC: enostaven od začetka do konca

Družina krmilnikov Desigo PXC zagotavlja večjo moč obdelave podatkov in pomnilnik.

O podatkovnih centrih NOVVA

NOVVA je zasebno podjetje z najsodobnejšimi veleprodajnimi in kolokacijskimi podatkovnimi centri za več najemnikov v Utahu, Koloradu in Nevadi. Zagotavlja podatkovno infrastrukturo in rešitve podatkovnih centrov na ključ, ki so hiperskalabilne in enostavno prilagodljive za posebne potrebe.

Podatkovni center NOVVA Colorado Springs Prvi obsežni podatkovni center za več najemnikov v mestu. Ta kampus s 68 območji, velik na področju poslovanja in povezljivosti, z veliko okolju prijaznega zunanjega zraka, ima prostor za rast.

  • Razpoložljivo zemljišče: 37 hektarjev
  • Skupna velikost stavbe: 122.000 kvadratnih metrov s prostorom za širitev
  • Razpoložljivost moči: zmogljivost 40MW

Ekipa, ki stoji za spremembo v Colorado Springsu:

  • Steven Boyce, podpredsednik, kritična misija, podatkovni centri NOVVA
  • Jeff Gray, višji inženir nadzora, podatkovni centri NOVVA
  • David Carpenter, vodja nadzora, storitev Holbrook
  • Izdelek in podpora: Siemens Smart Infrastructure