Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Monte Rosa Hut, Švica

Izpeljati energetsko in operativno učinkovitost na nove višine

Odkrijte, kako Monte Rosa Hut doseže izjemno energetsko in operativno učinkovitost z inovativno tehnologijo Siemens v ekstremnih alpskih razmerah.

Ustvarjanje pametne stavbe sredi Alp

Monte Rosa Hut na nadmorski višini 2.883 metrov ponuja zavetje in nastanitev planinistom in pohodnikom v Valaisovih Alpah. Obnovljivi viri energije in inteligentna gradbena tehnologija za bleščečo fasado »Mountain Crystal« zagotavljajo, da njihovo bivanje ni le prijetno, ampak tudi čim bolj učinkovito in trajnostno.

Torej izzivi: Kako ustvariti udobno okolje za goste in osebje, ki ima najmanj vpliva na okolje? In kako odpraviti težave v zimskih mesecih, ko močan sneg naredi kočo še bolj nedostopno?

Odgovor je dvojen: za zmanjšanje ogljičnega odtisa potrebujete obnovljivo energijo in pametno zgradbo, do katere lahko dostopate in nadzorujete od koder koli. V koči Monte Rosa Hut to omogočata integrirani sistem upravljanja stavb Desigo CC in digitalna gradbena platforma Building X.

Ključna dejstva

Pregled projekta

Monte Rosa Hut
  • Gradnja daljinskega upravljalnika in spremljanja v oblaku X z Energy Manager, Operations Manager in Comfort AI
  • Lokalno delovanje in spremljanje z Desigo CC
  • Building X povezuje vsak sistem in napravo
  • 84 m² strešne fotonapetostne plošče plus 70 m² na namenski strukturi
  • 60 m² sončni toplotni kolektorji za proizvodnjo tople vode
  • Shranjevanje energije baterije
  • Izkoriščanje lokalnih virov taline
  • Mini kogeneracijska naprava za rezervno energijo in toploto
  • Ogrevanje
  • Termično skladiščenje
  • Dezinfekcija vode
  • Heat recovery ventilation
  • Čiščenje odpadne vode
  • Ponovna uporaba sive vode
Časovni okvir projekta

Najvišja zmogljivost v ekstremnih pogojih

Select...

Mejniki za leto 2010

  • Otvoritev koče Monte Rosa Hut
  • Visoka stopnja avtonomije prek PV
  • Obdelava vseh podatkov o stavbah v Navigatorju
Building X

Enostaven dostop do oddaljenih lokacij

bx-sustainable-infrastructure-zermatt-press-release-resource-feature_1920x1080

Od leta 2024 odprta in prilagodljiva IoT platforma Building X deluje kot »operacijski sistem« koče Monte Rosa Hut. Vsi podatki, ustvarjeni iz terenskih naprav in upravljanja stavb Desigo CC, so na voljo aplikacijam, ki lahko spremljajo in nadzorujejo celotno stavbo.

Building X je odprta platforma, ki je agnostična prodajalca. Z našimi aplikacijami, pripravljenimi za uporabo, lahko upravljavec koče kadarkoli dostopa do sistemov stavbe, tudi na daljavo v najtežjih pogojih, ko koče ni mogoče fizično doseči.

GRADNJA X APLIKACIJ

Solutions, uporabljene v koči Monte Rosa Hut

Stavba X - ikona aplikacije Energy Manager

Energy Manager

Upravitelj Energy Manager je najpomembnejše orodje za čim bolj trajnostno kočo Monte Rosa. Vsakih 15 minut sistem upravljanja stavb Desigo CC pošlje podatke iz koče v oblak. Tam aplikacija Energy Manager analizira podatke in ugotovi neučinkovitost.

Stavba X - ikona aplikacije Operations Manager

Operations Manager

Operacijski upravitelj uporablja podatke krmilnikov in prehodov za daljinsko spremljanje in odpravljanje težav s Monte Rosa Hut. To upravljavcu koče pomaga vzdrževati stavbo in delovanje, tudi če fizični dostop v zimskih mesecih ni mogoč.