Terumo, japonski proizvajalec medicinske opreme, je želel obnoviti svoje skladišče v Leuvenu, potem ko je bilo v uporabi četrt stoletja. Izziv: zgraditi popolnoma novo, popolnoma avtomatizirano in popolnoma neprekinjeno skladišče, ki temelji na najboljši možni tehnologiji za visoko dinamične aplikacije — in to brez prekinitve proizvodnih oskrb. Industrijski partner Actemium je prevzel vodilo in s 100-odstotno Siemensovo strojno in programsko rešitvijo ustvaril zgleden projekt — tudi v smislu trajnosti.
Velika pričakovanja
Da bi sledil rastoči proizvodnji, se je Terumo Belgium odločil zgraditi novo skladišče leta 2024. Zmogljivost 5.000 palet je postala preveč omejena in dobavni roki so bili neoptimalni. Še več, skladišče je bilo v uporabi že 35 let; takrat je skrajni čas za prenovo.
Ko se je Actemium septembra 2024 prvič sedel s Terumom, je zadeva vsebovala treh elementov:
- povečanje zmogljivosti za shranjevanje (+70%) znotraj istega prostora;
- brez prekinitve delovanja;
- na najbolj trajnosten, učinkovit in zanesljiv način.
Za ponazoritev slednjega je moral Actemium zagotoviti, da so novi žerjavi v neprekinjenem skladišču na voljo vsaj 98% tistega časa. Ali celo, da bi lahko tovornjak raztovarjali v 30 minutah in ponovno naložili v 45 minutah. Terumo je skoraj v celoti prepustil Actemiumu, da se odloči, katero strojno in programsko opremo uporabiti za vse to. Zaupanje je bilo torej že od samega začetkaPodprto z uspešnim sodelovanjem na drugih področjih.

Postopni pristop obrodi sadove
»Ker smo bili dani beli zemljevid Za naše tehnološke izbire smo se hitro odločili za Siemens, »pravi Wim Serruys, inženir za avtomatizacijo projektov v podjetju Actemium. »Po eni strani, ker je prejšnje skladišče delovalo na Siemensovih PLC-jih SIMATIC S5, smo lahko nemoteno povezovanje starih in novih sistemov. To je pomembno za nemoteno pošiljanje palet iz starega skladišča v novo skladišče med prehodom, na primer. Ostanejo enotna celota. Po drugi strani pa kot partner Siemensa že desetletja vemo, da delamo po najnovejših standardih z uporabo njihovih rešitve. To jamstvo kakovosti je takoj osvojilo Terumo.«
Dela na kraju samem so se začela maja 2025, prva faza pa je bila končana do konca leta. Wim Serruys:« Zdaj vstopamo v drugo in zadnjo fazo, v kateri bosta sledila še dva zlagalna žerjava. Ključna razlika v primerjavi s prvo fazo je, da bomo izvedli Tovarniški preskusi sprejemanja z digital twin. To nam omogoča hitro preživljanje več testnih primerov v virtualnem, a realnem okolju. Ta vizualizacija takoj oživi celoten projekt v podjetju Terumo.«
O zdravilu Terumo et Actemium
TerumoJaponsko podjetje za medicinsko tehnologijo, ki deluje v več kot 160 državah, razvija zanesljive in inovativne rešitve, ki podpirajo zdravstvene delavce in izboljšujejo življenje bolnikov.
Actemium Belgija svetuje, načrtuje, izvaja in podpira industrijske procese. Ponujajo tudi storitve in training.