Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Основные технологии компании

Вычислительная техника и связь

Наше исследование охватывает программное обеспечение и коммуникационную инфраструктуру для продуктов Siemens от полевых условий до облака. Сюда входят операционные системы, среда выполнения, промежуточное ПО, сети, управление приложениями, обработка данных и новые вычислительные технологии.

Что, если бы мы могли беспрепятственно подключать реальные и цифровые активы из полевых условий к облаку?

Ключ заключается в передовых промышленных периферийных платформах и архитектурах унифицированных коммуникаций. Связывая физические машины непосредственно с цифровыми и программными экосистемами, эти системы обеспечивают мгновенный обмен данными, быстрое развертывание обновлений программного обеспечения и точное автоматизированное управление в современном цехе.

Важны промышленные периферийные платформы и коммуникационные архитектуры, которые беспрепятственно соединяют физические активы с цифровыми средами.

Разделенное изображение, на котором изображен светящийся процессор с микрочипом и два инженера, подключающие кабели к аппаратным устройствам.
Автоматизированное производственное предприятие с автономными мобильными роботами, подключенными с помощью сетевой графики голубого света и логотипа 5G.

Вычислительные и коммуникационные технологии охватывают промышленную связь, детерминированную беспроводную связь, стандарты телекоммуникаций и сети, основанные на намерениях, в сетях 5G/6G, внеземных, Wi-Fi, проводных и TSN. Они включают подключение устройств, адаптацию без необходимости касания и совместимость между полями и облаком с помощью промежуточного программного обеспечения, такого как OPC UA, DDS и MQTT.

Эта область охватывает программные стеки для виртуализации, оркестрации контейнеров, управления периферийными устройствами и операционные системы уровня OT, обеспечивающие детерминизм и безопасность в реальном времени. Кроме того, в нем рассматриваются наблюдаемость платформ, механизмы устойчивости, внедрение искусственного интеллекта в вычислительные сети и новые вычислительные парадигмы, такие как квантовые вычисления.

Это Основная технология компании включает приложения и системы, охватывающие стеки программного обеспечения и стандартизацию для вычислений общего назначения, конкретных приложений и вычислений в реальном времени на полевых и периферийных устройствах. Они обеспечивают программно-определяемую автоматизацию и управление как одноузловыми, так и комплексными установками, управление смешанной критичностью, исполнение в реальном времени и отказоустойчивую оркестрацию.

Computing & Communication представляет собой континуум «периферийное облако» с открытыми стандартами, промышленными операционными системами, адаптацией устройств и совместимым обменом данными. Кроме того, оно включает наблюдение за жизненным циклом, периферийную обработку данных и эксплуатационную поддержку в промышленных инфраструктурах.

Значок для вычислений и связи
Публикации

Ознакомьтесь с нашими популярными статьями


Центры обработки данных, производящие сталь: переосмысление промышленных сетей в эпоху информационных технологий

Опубликовано в: HotNets '25: материалы 24-го семинара ACM по актуальным темам в сетях, страницы 85‑95
Николаос Мицакис, Марко Райзахер, Маттиас Эйхгольц, Янник Брайтинг, Харальд Альбрехт, Андреас Бленк, Оливер Холфельд

Промышленные сети переходят от статических сред OT к открытым сетям, объединяющим ИТ и ОТ. Этот переход применяет принципы работы ИТ к OT, такие как виртуализация программируемых логических контроллеров и использование искусственного интеллекта для повышения эффективности. Однако в этом документе показано, что конвергенция ИТ/ОТ остается недостаточно изученной областью исследований и упускает ключевые возможности для будущих сетевых систем. Мы выделяем три основные проблемы: временные ограничения, доступность услуг и меняющуюся динамику трафика. Для каждого из них мы представляем пример использования SIGCOMM, в котором подробно описываются предварительные результаты и определяются новые направления исследований.
Смотреть на странице издателя


LLM на периферии: характеристики сетевого трафика при распределенном инференсе под лупой

Представлено в: NAIC '25: материалы второго семинара по сетям для вычислений на основе искусственного интеллекта, страницы 108‑114
Филипп Бушманн, Арне Броринг, Георг Карле, Андреас Бленк

Большие языковые модели (LLM) расширяются от облачных развертываний до периферийных вычислительных сред, включая устройства конечных пользователей и промышленные установки. Однако развертывание LLM на периферии сопряжено с уникальными проблемами из-за сетевой инфраструктуры и ограничений ресурсов. Хотя для оптимизации периферийных развертываний и появились распределенные платформы LLM, они все еще находятся на ранних стадиях разработки и не прошли всестороннего тестирования в реальных условиях. В этом документе оценивается производительность распределенных платформ LLM в периферийных средах, выявляются неожиданные падения производительности при добавлении вычислительных узлов и раскрываются сложные схемы сетевого трафика.
Смотреть на странице издателя


Интероперабельные киберфизические мультиагентные системы через Web of Things

Опубликовано в: Международная конференция по веб-инженерии 2025
Роман Бинкерт, Фэди Салама, Эге Коркан, Себастьян Кебиш, Себастьян Штайнхорст

Развитие систем Интернета вещей привело к появлению мультиагентных систем (MAS) как средства управления растущей сложностью с помощью автономных самоорганизующихся агентов. Однако существующие платформы MAS страдают фрагментацией, ограниченной совместимостью агентов и интеграцией сложных киберфизических систем (CPS). Для решения этих проблем мы внедряем Интернет мультиагентных вещей (WoMAT), который включает стандарт W3C Web of Things (WoT) непосредственно в коммуникацию агентов. Сопоставляя возможности взаимодействия WoT с перформативами AgentSpeak, WoMAT обеспечивает беспрепятственное, независимое от протокола взаимодействие и семантическую совместимость с использованием описаний вещей, обогащенных онтологией. WoMAT, реализованный с помощью фреймворка JaComo, делает MaSS жизнеспособным периферийным решением.
Смотреть на странице издателя


Обзор спутниковых вычислений: соединение сетей и приложений

Опубликовано в: Коммуникационные опросы и учебные пособия IEEE 2025 года (том: 28)
Карлос Гимарайнш, Алессио Нетти, Маркус Зауэр, Флориан Зейгер, Ханс-Питер Хут, Елизавета Борискова

Быстрое развитие спутниковых технологий, обусловленное появлением мегагруппировок на низкой околоземной орбите (НОО) и межспутниковых линий связи, возродило интерес к спутниковым вычислениям как средству предоставления услуг периферийных вычислений во всем мире. Несмотря на растущие исследования в этой области, эта область остается фрагментированной и нестандартизированной, а ее роль в системах Beyond-5G/6G неясна. Это исследование устраняет эти пробелы путем оценки сетевых и вычислительных факторов, влияющих на спутниковые вычисления, а также на их ключевые приложения. В статье представлена таксономия, основанная на требованиях к применению и выборе дизайна, с отраслевой перспективой и изложением нерешенных проблем, которые необходимо решить в будущих исследованиях.
Смотреть на странице издателя


Генератор SBOM с открытым исходным кодом для дистрибутивов на основе Debian

Опубликовано в: 2026
Ф. Мёссбауэр, К. Штайгер, Т. Лариш, М. Адлер, Г. Хиллиер

debsbom генерирует спецификации программного обеспечения (SBOM) для дистрибутивов на основе Debian в форматах SPDX и CyclonedX. В SBOM перечислены как установленные двоичные пакеты, так и пакеты с исходным кодом Debian. Это очень важно для отслеживания безопасности, поскольку CVE Debian назначаются пакетам с исходным кодом, а не двоичным компонентам. Кроме того, debsbom создает полный граф зависимостей анализируемой системы. Это позволяет пользователям идентифицировать критические компоненты дистрибутива и определить, какие зависимости пакетов привели к возникновению конкретных уязвимостей.
Смотреть на странице издателя