Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Два человека используют программное обеспечение для прогнозирования производительности System NVH на автомобиле.
Simcenter

Тестирование NVH

Повысьте эффективность на каждом этапе процесса измерения шума, вибрации и жесткости (NVH) с помощью Simcenter.

Повысьте производительность тестирования NVH

Перед инженерами-испытателями NVH стоит двойная задача: сократить время вывода продукта на рынок и затраты на разработку при одновременном обеспечении качества и полноты. Ограниченная доступность прототипов и время тестирования еще больше усложняют их работу и требуют повышения эффективности валидации продукта. В этих сложных условиях они должны оценивать различные условия тестирования и приложения, соблюдая при этом самые высокие стандарты.

Simcenter предлагает специализированные решения для повышения эффективности ваших кампаний по тестированию NVH. Объедините масштабируемое оборудование для сбора данных с программным обеспечением для измерения, обработки и анализа тестов, чтобы сделать тесты NVH более экономичными. Интуитивные и масштабируемые решения Simcenter для тестирования NVH обеспечивают эффективные измерения, анализ, составление отчетов и обмен данными. Они поддерживают широкий спектр мероприятий NVH на разных этапах цикла разработки: от устранения неполадок до кампаний по мультифизическому тестированию производительности с большим количеством каналов.

Последние инновации в тестировании автомобилей NVH

An engineer driving a car while running an NVH operational testing.
Человек стоит перед микрофоном и, возможно, выступает с презентацией или речью.

Мастер-класс по компонентному TPA и виртуальному прототипированию

Укрепите свой опыт в тестировании NVH с помощью практических семинаров.

18-20 ноября 2025 г. | Лёвен, Бельгия

Что такое NVH?

Шум, вибрация и резкость — все эти характеристики, которые испытывают пассажиры, формируют их представление о качестве вашего автомобиля. Слишком большое количество таких отзывов или неправильное «примечание» могут привести к негативным отзывам и повлиять на будущие продажи.

Шум

Под шумом понимаются нежелательные звуки, воспринимаемые человеческим ухом. Эти звуки могут исходить из различных источников в автомобиле, таких как двигатель, шины, дорожное покрытие и аэродинамические элементы, такие как ветровые вентиляторы и охлаждающие вентиляторы.

Вибрация

Под вибрацией понимаются механические колебания в транспортном средстве. Вибрации возникают из таких источников, как двигатель, дорога или ветер, и ощущаются пассажирами за рулевым колесом, сиденьем, подлокотниками, полом и педалями.

Жесткость

Под жесткостью понимается субъективное качество шума и вибрации, возникающих в транспортном средстве. В отличие от шума и вибрации, которые можно измерить объективно, жесткость часто качественно оценивается с помощью человеческого восприятия.

Simcenter для тестирования NVH

Simcenter интегрирует весь процесс тестирования NVH от начала до конца.

Select...

Сбор данных

В условиях ограниченного количества прототипов сочетание измерений с несколькими атрибутами имеет решающее значение для экономии средств и соблюдения сжатых сроков тестирования. Независимо от того, нужны ли вам надежные распределенные системы для полевых измерений, стендовые системы с большим количеством каналов или карманные устройства с батарейным питанием, наше современное оборудование в сочетании с программным обеспечением или веб-приложениями, ориентированными на пользователя, может значительно сократить время тестирования. Работайте с различными типами датчиков и разными скоростями передачи данных, быстро настраивайте каналы, чтобы объединить несколько тестовых настроек в один многоканальный сеанс измерений. Сократите расходы и повысьте производительность своих тестовых кампаний с помощью наших решений для сбора данных с несколькими атрибутами в сочетании с интуитивно понятным программным обеспечением для эффективного сбора данных.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Engineer using a Simcenter advanced vibration testing equipment.

Измерьте точки привода и структурные и виброакустические функции частотной характеристики

Simcenter включает полный набор современного оборудования для вибрационных испытаний и акустических монопольных источников для испытаний на шум и вибрацию. Оно легко интегрируется с программным обеспечением решений Simcenter для тестирования и представляет собой уникальную комбинацию решений, превосходящую текущие рыночные стандарты производительности, точности данных и общих ожиданий клиентов.

Бесплатная 30-дневная пробная версия: Simcenter Testlab Neo

Обеспечьте повышение производительности и производительности с помощью программного обеспечения нового поколения для междисциплинарного тестирования.

тематическое исследование

Эмоторы

Emotors использует инструменты тестирования Simcenter NVH, чтобы преуспеть в разработке автомобильных электронных приводов

A person is standing in front of a car, possibly posing for a photograph.
Case Study

Creating a series of next-generation 25 to 250 kW e-drives in five years

Компания:Emotors

Отрасль:Automotive & transportation

Местоположение:Carrières-sous-Poissy, France

Программное обеспечение Siemens:Simcenter Testing Solutions

Изучите возможности тестирования Simcenter NVH

Select...

Оптимизируйте поведение NVH на любом этапе разработки

Чтобы полностью понять поведение системы в условиях шума, вибрации и жесткости, инженеры проводят анализ путей передачи (TPA), который помогает им идентифицировать и оценить структурные и воздушные маршруты передачи энергии от источника возбуждения до заданного местоположения приемника.

Анализ путей передачи исторически помогал инженерам количественно оценивать различные источники и пути их передачи. Цель состоит в том, чтобы выяснить, какие из них в наибольшей степени способствуют возникновению проблем с шумом, а какие нейтрализуют друг друга. Новые и классические подходы к TPA могут помочь оценить характеристики NVH компонентов и целых узлов, спрогнозировать поведение NVH на любом этапе разработки и даже до появления физических прототипов.

A visual of Simcenter Testlab software performing Transfer Path Analysis (TPA).
A visual of car components from the Simcenter software.

Инвариантная характеристика компонентов

Предсказать влияние шума, создаваемого в автомобиле такими компонентами, как силовой агрегат, шины, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и системы рулевого управления, на ранних стадиях разработки чрезвычайно сложно. Чтобы избежать бесконечных итераций проектирования, инженерам нужны модульные технологии, позволяющие использовать измеренные модели отдельных компонентов для прогнозирования шума всего транспортного средства.

Именно в этом и заключается область применения компонентного TPA. Процесс начинается с определения характеристик исходных нагрузок независимо от структуры приемника на основе полученных свободных скоростей или заблокированных сил. Затем, используя методы субструктурирования, инженеры могут изучить характеристики NVH на уровне компонентов без необходимости физического создания полного транспортного средства во всех его вариантах. Такие ранние прогнозы помогают избежать проблем и позволяют более реалистично установить цели проектирования.

Узнайте, как клиенты используют Simcenter для тестирования NVH

Рекламное изображение автомобиля с размытым фоном и прожектором на автомобиле.

Стеллантис

Сокращение времени анализа шума, вибрации и жесткости, а также времени составления отчетов на 70 процентов в трансмиссиях электромобилей

Прочитайте тематическое исследование

Изучите продукты Simcenter для тестирования NVH

Тестирование NVH

Белые книги

Тестирование NVH

Блоги

Часто задаваемые вопросы