Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Предоставление хоккеистам необходимого преимущества

Технология ELITE Blade Performance позволяет использовать передовые технологии на льду. Системы управления обеспечивают стабильную и надежную заточку, что позволяет игрокам работать на максимальной скорости.

Готовы к максимальной производительности

В Канаде хоккей — это не просто игра, это серьезный бизнес и огромная часть национального самосознания. Более полумиллиона зарегистрированных канадских игроков играют на 2860 крытых и 5000 открытых катках.

Итак, в чем же секрет скорости, ловкости и контроля игрока? Ответ кроется в форме или профиле лезвия конька. Хотя лезвие конька может показаться плоским, оно имеет изгиб или комбинацию изгибов от пятки до пятки, которые определяют баланс между маневренностью и силой. Кроме того, у каждого игрока есть свой предпочтительный профиль лезвия, который помогает ему лучше маневрировать.

Система ELITE Blade позволяет легко затачивать хоккейные лезвия. Поместите коньки на верхнюю часть станка, выберите параметры заточки на панели компьютера и вуаля — лезвия затачиваются в точном соответствии с требованиями игрока.

Обеспечение точности, надежности и согласованности

Истории покупателей из Канады: элитные коньки с лезвиями

Формовка и заточка с помощью ELITE Blade

Как и все острые края, лезвия для коньков со временем тускнеют. Заточка дает им новую жизнь. Однако традиционные методы заточки могут изменить профиль лезвия и повлиять на производительность игрока.

Именно эту проблему основатель Elite Денис Прулкс хотел решить для своего сына, игрока юниорской системы Квебека. Неудачные попытки Дениса Прулкса найти поставщика, который мог бы затачивать лезвия без ухудшения их профиля, в конечном итоге привели к тому, что он изобрел современную компьютеризированную точилку, которая могла бы идеально сохранять форму лезвия. Это был запуск технологии ELITE Blade Performance.

Передовые технологии для элитных игроков

«Нашу систему используют более 85 профессиональных хоккейных команд Северной Америки, — говорит Брайан Бакстер, президент ELITE Blade Performance Technology, — включая NHL, AHL, NCAA, Major Junior и новую Профессиональную женскую хоккейную лигу».

«Значительно расширились знания о том, как незначительные изменения формы лезвия влияют на стиль катания и результаты катания», — добавляет Брайан Бакстер. «Когда мы перевели наши системы заточки с аналоговой системы на цифровую, нам потребовалась цифровая система управления, позволяющая считывать форму лезвия, а затем программировать скорость и давление прохода для идеального сохранения профиля».

Мужчина использует один из революционных точильных станков ELITE Blade для заточки коньков.
Унифицированная базовая панель Siemens, упрощающая управление машиной

Контроль точности, согласованности и надежности

Передовое решение ELITE Blade включает в себя самые современные технологии Siemens. «Наше решение обеспечивает точность, надежность, повторяемость и стабильность», — говорит Терри Рапосо, менеджер по продажам Siemens. «Система управления, включающая унифицированную базовую панель SIMATIC HMI, контроллер SIMATIC ET 200SP 200SP и сервоприводы SINAMICS S210, помогает системе достичь точности, необходимой при каждой заточке». Унифицированная базовая панель упрощает управление машиной. Система RFID отслеживает использование, производительность и состояние и обеспечивает высокий уровень отслеживаемости всех процессов».

Достижение лучших результатов для игроков

Пэт Ланглуа, главный менеджер по экипировке команды, следит за тем, чтобы у игроков «Монреаль Канадиенс» было все необходимое, чтобы оставаться на высоте. «Хоккей — это нечто особенное», — говорит он. «Моя работа заключается в том, чтобы игроки получали все, что им нужно. С коньками связано много работы. В нашем составе 23 игрока, и каждый игрок использует шестнадцать комплектов лезвий».

Использование системы ELITE Blade значительно упростило работу Пэта Ланглуа. «Самое главное для меня — это постоянство», — добавляет он. «У нас есть лучшие инструменты для работы, чтобы дать игрокам лучшие результаты».

Станок для заточки лезвий ELITE расположен в мастерской.
Самое главное для меня — постоянство. У нас есть лучшие инструменты для работы, чтобы дать игрокам лучшие результаты.
Пэт Ланглуа, Главный менеджер по оборудованию, Монреаль Канадиенс