Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Мониторинг аварийных сигналов для оптимизации эксплуатации здания

Для дальнейшего повышения производительности, безопасности и эксплуатационной эффективности своих зданий корейская компания WONIK HOLDINGS использует облачную строительную платформу Building X и приложение Building X Operations Manager.

Технологическая основа интеллектуальных зданий

Компания WONIK HOLDINGS Co., Ltd., входящая в глобальную группу WONIK, управляет сложными промышленными средами, в которых важна безопасная и бесперебойная работа. Компания, в которой работает более 400 сотрудников в Кенги-до (Южная Корея), специализируется на системах газоснабжения, газоочистителях, системных трубопроводах и газоочистителях, а также обслуживает клиентов из высокотребовательных отраслей производства полупроводников и дисплеев.

Для управления и надзора за этими высокопроизводительными зданиями WONIK использует Desigo CC в качестве центральной основы управления зданием. По мере роста операционных потребностей компания стремилась расширить существующую инфраструктуру, добавив удаленный мониторинг аварийных сигналов, обеспечивающая более гибкую, мобильную и оперативную эксплуатацию зданий без зависимости от рабочих станций на базе ПК.

Мужчина смотрит на планшет

Преимущества компании

Значок, представляющий сигнал WiFi с индикатором мощности.

Нет необходимости в капитальном ремонте

Данные можно собирать и управлять ими в режиме реального времени, сохраняя при этом текущую систему и повышая эксплуатационную эффективность без необходимости капитального ремонта системы.

Значок, представляющий масштабируемые гибкие транспортные решения Siemens.

Масштабируемость с учетом будущих потребностей

Для эффективного мониторинга и управления каждым объектом можно одновременно управлять несколькими объектами WONIK HOLDINGS, а в будущем компания может экономически выгодно расширить платформу Building X с помощью Energy Manager.

Значок, представляющий обработку данных со стилизованным представлением потока и обработки данных.

Выгоды для операторов

Операторы могут отслеживать проблемы в режиме реального времени и удаленно получать доступ к системе управления зданием для немедленного реагирования.

У нас очень продуктивное сотрудничество с Siemens, обеспечивающее взаимную выгоду, повышающую качество и эффективность наших проектов. Внедряя новейшие цифровые технологии, мы идем в ногу с мировыми тенденциями и значительно повышаем операционную эффективность.
Парк Хён Мин, Отдел системного бизнеса, производственная команда, Группа технологий оборудования в WONIK HOLDINGS

Экологическая безопасность в WONIK HOLDINGS

Команда контролирует все системы здания и обеспечивает безопасность на рабочем месте. Руководствуясь девизом «Экологическая безопасность — первый принцип управления», они активно выявляют риски, снижают риски и постоянно работают над защитой благополучия всех сотрудников.

Отслеживайте 300 тревожных точек — в режиме реального времени из любой точки

Вскоре стало ясно, что расширение существующей системы управления зданием Desigo CC за счет ее интеграции с облачной платформой Building X и использования приложения Building X Operations Manager расширит возможности мониторинга. Это позволит WONIK HOLDINGS получить эффективное и комплексное решение, адаптированное к их конкретным потребностям.

В настоящее время компания контролирует около 300 точек сигнализации в системе управления зданием. К ним относятся вопросы, связанные с механическим оборудованием, температурой и влажностью в помещении. Кроме того, 42 различных аварийных сигнала активно отслеживаются для обеспечения оптимальной производительности системы и немедленного решения проблем. Building X позволяет WONIK HOLDINGS управлять эксплуатацией зданий с единой платформы с помощью приложения Operations Manager. Приложение позволяет компании удаленно управлять и контролировать широкий спектр строительных активов в режиме реального времени из любой точки мира.

Три сотрудника WONIK HOLDINGS смотрят на цифровой экран
WONIK HOLDINGS использует технологию Siemens

Тесное сотрудничество для обеспечения бесперебойной работы

Внедрение решения было сопряжено с рядом специфических проблем. Одна из них заключалась в том, чтобы обеспечить надежное функционирование надежных мер безопасности во время внедрения нового решения. Это было достигнуто благодаря тщательному планированию и тесному сотрудничеству и координации с группой безопасности.

Кроме того, реализация потребовала установки соединителя Building X, который обеспечивает подключение установок Desigo CC к приложениям Building X, таким как Operations Manager. Изначально установка и необходимое обновление базы данных на месте занимали некоторое время, но в долгосрочной перспективе окупаются.

Чтобы использовать мобильное приложение, также необходимо было обновить Desigo CC в соответствии с потребностями компании и обеспечить желаемую функциональность. Этими факторами необходимо было тщательно управлять, чтобы обеспечить беспрепятственное и эффективное внедрение.

Успешное сотрудничество

Учитывая предыдущий успех Siemens в интеграции платформы Desigo CC, было очевидным, что было решено снова работать вместе, чтобы расширить существующую систему управления зданием и интегрировать облачную платформу Building X platform. Обширное портфолио Siemens и проверенные возможности разработки решений стали ключевыми факторами при принятии решения. Консультирование компании по индивидуальным решениям, включающее первоначальное проектирование и техническую поддержку, также было значительным преимуществом. Кроме того, передовые инженерные навыки и технологии Siemens, основанные на многолетнем опыте, стали важным преимуществом. Стабильность управления графиком строительства в сочетании с неизменным обслуживанием клиентов и технической поддержкой еще больше укрепили Siemens в качестве надежного партнера WONIK HOLDINGS.

Два сотрудника WONIK HOLDINGS смотрят на кабельную приставку
Для повышения операционной эффективности и устойчивого развития мы рассматриваем возможность внедрения системы мониторинга энергопотребления и энергосбережения. Компания Siemens продемонстрировала исключительную точность выполнения требований клиентов с самых ранних этапов нашего сотрудничества. Мы надеемся на продолжение этого совместного и продуктивного подхода и взаимовыгодного партнерства.
Парк Хён Мин, Отдел системного бизнеса, производственная команда, Группа технологий оборудования в WONIK HOLDINGS
Вывеска WONIK на здании

Взгляд на то, что ждет нас в будущем

Внедрив новое решение, компания WONIK HOLDINGS достигла своей основной цели: эффективного удаленного мониторинга аварийных сигналов. Теперь операторы могут отслеживать проблемы в режиме реального времени и удаленно получать доступ к системе управления зданием для немедленного реагирования. Эта возможность повышает операционную эффективность и позволяет WONIK HOLDINGS распространить решение на другие офисы в Южной Корее, демонстрируя масштабируемость и эффективность системы.

Улучшенные возможности мониторинга могут косвенно способствовать улучшению управления энергопотреблением, обеспечивая оптимальную работу систем и оперативное решение проблем. Поскольку результаты пока не поддаются измерению, WONIK HOLDINGS в настоящее время оценивает внедрение системы управления энергопотреблением для мониторинга выбросов углекислого газа. Возможной частью этого решения может стать интеграция системы управления производством и расширение платформы Building X с помощью приложения Energy Manager.