Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Дом там, где безопасно

Облачные приложения Siemens Building X Fire Apps и противопожарные системы Cerberus PRO обеспечивают безопасность зданий компании Vivium, специализирующейся на оказании медицинской помощи, а жильцам не мешают ни работы по техническому обслуживанию, ни ложные тревоги.

Исключительное социальное обслуживание в специально оборудованных зданиях

Центры по уходу от Vivium признают важность эмоционального благополучия и социального взаимодействия для жителей. Они создают благоприятную и профессиональную среду, в которой жители могут заниматься деятельностью, способствующей умственной стимуляции, социализации и эмоциональной поддержке. Несмотря на то, что медицинские центры Vivium предоставляют особые возможности для социального взаимодействия, они имеют высококлассные здания, адаптированные к потребностям людей. Здания имеют собственную инфраструктуру с дорожками, парками, садами, ресторанами и дизайном мебели.

На данный момент десять учреждений нашей медицинской группы подключены к облаку. В случае сигнала тревоги все участники немедленно получают уведомление на свой мобильный телефон, планшет или компьютер, чтобы можно было быстро принять меры.
Михил Кок, Управляющий жильем, Зоогруппа «Вивиум»

В Vivium обеспечение беззаботной и безопасной жизни является главным приоритетом

Vivium — это больше, чем просто медицинский центр, обслуживающий самых разных людей с разными потребностями. Уделение приоритетного внимания личным контактам для развития глубокого чувства безопасности и тепла является фундаментальной поддержкой для всех жителей. Помимо отличных, персонализированных и заботливых программ, сотрудники делают все возможное, чтобы наладить конструктивные отношения с каждым жителем, чтобы они чувствовали, что их ценят и ценят.

Почему Building X Fire Apps — подходящее решение для партнеров Siemens Loman?

Как сделать эксплуатацию систем пожарной безопасности, мониторинг детекторов и техническое обслуживание более простыми и эффективными для сервисных специалистов? Технические специалисты всегда должны были находиться «на месте» с традиционными системами пожарной сигнализации для эксплуатации и обслуживания. Теперь большинство из них можно сделать удаленно.

Преимущества для поставщика услуг Lomans

  • Вот уже 100 лет компания Lomans занимается комплексным монтажом из Нидерландов и специализируется на разработке интеллектуальных зданий и экологичных установок.
  • Облачный Fire Manager позволяет ломанам удаленно контролировать системы пожарной безопасности на одной платформе. Удаленный мониторинг упрощает весь рабочий процесс. Это экономит время на регулярные проверки и ненужные поездки на автомобиле.
  • Приложение Fire Connect дополняет Fire Manager. Это позволяет техническим специалистам удаленно тестировать детекторы, создавать системные отчеты и получать мгновенные уведомления о событиях.
  • Профилактическое обслуживание снижает затраты на аварийный ремонт, устраняя проблемы до их обострения. Fire Manager анализирует данные вплоть до уровня загрязнения для эффективного планирования, а удаленное устранение неполадок сводит к минимуму время простоя.
Результаты тестирования детекторов можно увидеть в приложении Building X Fire Connect

Результаты тестирования детекторов можно увидеть в приложении Building X Fire Connect

Почему приложения Building X Fire Apps — подходящее решение для владельца здания Vivium?

Как сделать системы пожарной безопасности более надежными для владельцев и жителей зданий? Дистанционный мониторинг и тестирование без помех гарантируют, что жителям не будут мешать. Кроме того, традиционные детекторы чувствительны к ложным срабатываниям. Теперь, когда речь идет о технологии ASA, это уже в прошлом.

Преимущества для владельца здания Vivium

  • Vivium — известный специалист по уходу, имеющий 16 медицинских центров только в южном регионе Амстердама. Семь из тринадцати центров рядом с голландской столицей теперь подключены к облачному зданию Building X Fire Manager.
  • Fire Manager обеспечивает мониторинг пожарных опасностей в реальном времени. Он мгновенно отправляет push-сообщения техническим специалистам по обслуживанию и руководителям объектов, что позволяет сократить время реагирования и повысить эффективность процедур эвакуации.
  • Сервисные специалисты могут удаленно контролировать систему пожарной безопасности из любого места. Vivium получает быструю помощь, даже если технические специалисты физически не присутствуют.
  • В рамках этого проекта было модернизировано 3 000 детекторов, поскольку ложные тревоги больше нельзя было принимать. Технология Siemens ASA не гарантирует ложных срабатываний.
  • Встроенная технология DFT позволяет тестировать детекторы без помех, повышая эффективность тестирования и избавляя жителей от необходимости покидать свои комнаты.
Kok-Vivium medium - e46c13aa-c607-4332-a07a-5092cba171e5

Михил Кок, менеджер по жилищному строительству в Vivium Zorggroep

Пивоварня Feldschlösschen, Швейцария, Система пожарной безопасности

Здание — это пиво

  • Более 140 лет назад компания Feldschlösschen была основана с одной целью. Чтобы приготовить лучшее швейцарское пиво.
  • Поскольку жара стала повседневной реальностью, системы обнаружения пожара должны распознавать, что опасно, а что просто является нормальной работой пивоваренного завода.
  • Лучший способ сохранить традиции: защитить их с помощью самой современной системы пожарной безопасности.
beer-dsc4719 original - 76d4e4bc53671b6893768ccf1cb3e045129f5926

Создайте свое идеальное решение

Узнайте все о наших новейших продуктах, решениях и услугах для улучшения эксплуатационных характеристик вашего здания.