Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

На пути к ускоренному расширению сети

В Нидерландах растущий спрос на энергию и перегруженность сетей требуют масштабного расширения сети. Ограниченная пропускная способность замедляет подключение домов, предприятий и проектов по возобновляемым источникам энергии. Enexis и Siemens стандартизируют развертывание подстанций, чтобы повысить пропускную способность, снизить сложность и ускорить расширение сети.

Амбициозные цели

Для Enexis задача заключалась не только в строительстве большего количества подстанций, но и в сокращении сроков поставки, снижении сложности проекта и непревзойденной надежности. Стандартизированный подход стал ключом к масштабному развертыванию в голландской сети.

Keyvisual — семейство продуктов blue GIS

Надежное распределение энергии с изоляцией, не содержащей фторсодержащих газов

Энергетики и операторы сетей используют blue GIS для мониторинга распределительных устройств, не содержащих F-газа, и цифровых сетей.

Основные моменты проекта

800 подстанции

запланировано на восемь лет.

10x возрастать

в потенциале развертывания.

1 неделю

от установки до эксплуатации.

0 F-газ

благодаря технологии blue GIS.

Переход на новые источники энергии требует наличия электросети, которая может расти быстрее спроса. С помощью этого стандартизированного решения мы помогаем Enexis быстрее развертывать мощности, используя технологию изоляции, не содержащую фторсодержащих газов, и сохраняя высокую надежность». — Джоанн Мейбум Кемхаут, управляющий директор Siemens в Нидерландах
Джоанн Мейбум-Фернхаут, Управляющий директор, Siemens Нидерланды
Энексис NXPLUS C 24

Стандартизированная модель, созданная для масштабирования

Enexis представила стандартизированную концепцию, основанную на полностью предварительно собранных и протестированных узлах подстанций. Уменьшая сложность проектирования и установки, этот подход обеспечивает более быстрое и воспроизводимое развертывание в сети при сохранении надежности. В основе решения лежит система NXPLUS C 24 — blue GIS компании Siemens, предназначенная для первичных распределительных сетей напряжением до 24 кВ. Являясь частью портфеля Siemens blue GIS, оно сочетает в себе проверенную технологию вакуумной коммутации с преимуществами распределительных устройств с газовой изоляцией, обеспечивая надежную и масштабируемую модель развертывания.

Оптимальная производительность для расширения сети

Система обеспечивает высокую производительность при работе в энергосистемах с высокими требованиями к энергоснабжению: ее номинальные значения составляют 25 кА/3 с, ток в шинах 2500 А и ток фидера 2000 А. Интегрированное в эти комплексные решения, оно помогает Enexis ускорить монтаж и ввод в эксплуатацию, одновременно создавая повторяемую основу для расширения сети. В NXPLUS C 24 — blue GIS используется технология изоляции Clean Air, не содержащая F-газа, которая обеспечивает распределение среднего напряжения без использования фторсодержащих газов без ущерба для производительности и надежности. Установки могут быть установлены и введены в эксплуатацию в течение одного дня. Дополнительные функции включают компактную конструкцию, не требующую обслуживания, и встроенные цифровые элементы управления, что делает решение подходящим для крупносерийного развертывания.

Кран Enexis 1280x720 пикселей
Благодаря сотрудничеству с Siemens и стандартизированному подходу мы можем быстрее строить проекты и подключать больше клиентов. Это необходимо для расширения пропускной способности сети, необходимой для подключения домов, предприятий и проектов в области возобновляемых источников энергии.
Хан Слотвег, COO, Enexis

Краткий обзор эксплуатационных преимуществ

Иконный маршрутизатор

Ускоренное расширение

Ускоряет развертывание сети с помощью стандартизированной модели развертывания.

Иконное событие

Более короткие сроки

Сокращает продолжительность проекта от поставки до ввода в эксплуатацию.

Эффективность и производительность иконок

Повышенная эффективность

Повышает экономическую эффективность за счет повторяемой конструкции и установки.

Масштабируемый значок

Большая вместимость

Увеличивает возможность подключения клиентов и проектов по возобновляемым источникам энергии.

Инженер Enexis

Масштабируемость там, где это наиболее важно

Первый блок был установлен в октябре 2024 года и продемонстрировал, как стандартизация может превратить сложный инфраструктурный проект в более измеримую модель развертывания. Этот новый подход позволяет Enexis увеличить мощность развертывания примерно с 10 до 100 подстанций в год, при этом запланировано до 800 подстанций. Эта модель помогает снизить перегрузку сети, ускорить расширение сети и создать дополнительную пропускную способность сети для подключения новых клиентов и проектов в области возобновляемых источников энергии. Поэтому стандартизация — это не просто принцип проектирования, а практический рычаг для более быстрого масштабирования критически важной инфраструктуры.

Материалы по теме