Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Почему это важно для нас

От водного кризиса к банкротству водных ресурсов

По мере перехода систем водоснабжения от стресса к необратимым повреждениям устойчивость зависит от того, насколько хорошо риски идентифицированы, управляются и смягчаются. Наша разработанная стратегия в области водных ресурсов и интегрированный портфель водных ресурсов показывают, как интеллектуальное управление водными ресурсами может способствовать повышению устойчивости операций и инфраструктуры.

Глобальные системы под угрозой

Дефицит воды меняет глобальные системы

Вода является важнейшим ресурсом почти во всех сферах жизни человека. Однако наши системы водоснабжения уже подвергаются нагрузкам и даже необратимо повреждены. Наша способность противостоять этому кризису зависит от того, насколько хорошо мы сможем выявлять, контролировать и смягчать эту угрозу.

На протяжении десятилетий эксперты во всем мире считали дефицит воды кризисом, острым, но временным кризисом, который можно было бы решить путем реагирования на чрезвычайные ситуации и возврата к историческим нормам. По данным Организации Объединенных Наций Глобальное банкротство водных ресурсов Отчет (2026), эта структура сейчас опасно устарела. Системы водоснабжения больше не просто подвергаются стрессу, но и необратимо повреждены: ООН определяет это состояние как банкротство водных ресурсов.
Банкротство водных ресурсов имеет две определяющие характеристики.

  • Во-первых, потеря воды: общество забирает и загрязняет больше воды, чем естественным образом обновляется реками, почвой и осадками.
  • Во-вторых, необратимость: долгосрочный водный капитал, такой как водно-болотные угодья, ледники и почва, деградировал и не мог быть восстановлен.

Эта динамика тесно связана с изменением климата и в настоящее время имеет масштабы и интенсивность, превышающие адаптивную способность: хроническое истощение грунтовых вод, чрезмерное распределение рек, широкомасштабное загрязнение, деградация земель и почв и обезлесение.
Последствия серьезны. Три четверти населения мира живет в странах с дефицитом воды, а около четырех миллиардов человек сталкиваются с острой нехваткой воды по крайней мере один месяц в году. Нехватка воды все больше связана с растущей продовольственной и энергетической безопасностью, крупными экономическими потерями, миграционным давлением и геополитической напряженностью. Из-за глобальных рынков и цепочек поставок под угрозу попадают даже страны и компании, обеспеченные водой.

Глобальный отчет ООН о банкротстве водных ресурсов

Отчет ООН о банкротстве водных ресурсов в мире показывает, что дефицит воды больше не является проблемой будущего или временным препятствием. Это определяющее условие грядущих десятилетий. Для Siemens вода является стратегическим приоритетом как для компании, так и для наших клиентов.

Мы привержены управлению водными ресурсами

С 2014 года мы систематически оцениваем собственные риски, связанные с водными ресурсами. Нехватка воды все больше угрожает основным промышленным процессам, таким как производство электроэнергии, системы охлаждения и городская инфраструктура, в которых также работают многие наши клиенты. Мы устраняем эти риски с помощью целенаправленных мер. Сегодня 94% наших объектов полностью реализовали нашу водную стратегию. Стратегия интегрирует оценки водных рисков и последствий на уровне объекта с использованием искусственного интеллекта в управление окружающей средой проекта и обеспечивает устойчивость операций. Мы привержены дальнейшему сокращению забора муниципальной воды и уже сократили его на 45% с 2021 года. Это гарантирует, что предлагаемые нами решения являются устойчивыми и надежными.

Мужчина смотрит на экран компьютера с визуализацией дома и счетчика воды.

Управление водными ресурсами является неотъемлемой частью нашего более широкого подхода к эффективному использованию ресурсов. В нашем Экологическая эффективность В рамках, мы стремимся сохранить водные ресурсы, реализуя природоохранную программу на 100% соответствующих объектов. Наш Мишень по воде помогает выявлять, отслеживать и управлять операционными и деловыми рисками, связанными с водными ресурсами. Это позволяет нам систематически отслеживать и повышать эффективность использования воды, например, управление потреблением энергии или выбросами. Этот подход помогает выявлять новые риски, такие как износ инфраструктуры, неэффективность технологических процессов или нехватка воды на местах, прежде чем они повлекут за собой эксплуатационные или финансовые последствия, даже в еще не затронутых водосборных бассейнах.

Несмотря на тяжесть глобальной ситуации с водными ресурсами, путь вперед заключается в структурированном восстановлении. По мере подготовки правительств к конференциям ООН по водным ресурсам 2026 и 2028 годов и крайнему сроку достижения ЦУР 2030 года инвестиционные приоритеты, как ожидается, будут смещены в сторону интеллектуального управления водными ресурсами. В мире, где дефицит воды меняет экономические и социальные реалии, способность проектировать устойчивую, эффективную и прозрачную инфраструктуру делает нас ключевым партнером в систематических преобразованиях в области устойчивого развития.

94% на сегодняшний день предприятия Siemens реализуют водную стратегию

45% Муниципальное водопользование сократилось на 45% с 2021 года

100% объектов, на которых к 2030 году будут приняты меры по сохранению водных ресурсов

Интегрированный портфель решений для более рационального управления водными ресурсами

В городской системе водоснабжения обнаружена утечка воды.

Наши коллеги-эксперты с богатым опытом управления водными ресурсами иллюстрируют, как цифровые решения способствуют более устойчивому управлению водными ресурсами. В Испании совместно с муниципальной коммунальной компанией EMAYA используется искусственный интеллект Области применения Siemens в сфере водоснабжения (SIWA) помогают EMAYA выявлять утечки, выявлять аномалии потребления и сокращать количество воды, не приносящей доход, путем анализа данных обычных и интеллектуальных счетчиков. В Пальма-де-Майорке муниципальное коммунальное предприятие использует SIWA Meter Data Analytics в рамках инициативы по интеллектуальному учету, чтобы лучше понять модели потребления и обеспечить устойчивое управление водными ресурсами.

В Салониках, Греция, мы оказали поддержку местному водоснабжению и водоотведению EYATH Мониторинг на основе искусственного интеллекта в городской канализационной системе для предотвращения переполнения канализации и загрязнения окружающей среды.

Цифровые решения по водоснабжению

Истории успеха и сопутствующий контент