Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Digital Twin делает революцию в протезировании

revolution-in-prosthetics-ut7-youngeaston-1280x720

Истон Лашапелл сфотографировался здесь в подростковом возрасте с одной из своих первых роботизированных рук. Сегодня ему 26 лет, он является генеральным директором и основателем компании Unlimited Tomorrow, производителя протеза руки TrueLimb.

Уверенно и легко держать чашку в руках: для людей с ампутированными конечностями, использующих традиционное протезирование, это сложная задача. Не так обстоит дело с людьми, у которых есть бионическая рука TrueLimb от Unlimited Tomorrow. Элементы из Ускоритель Siemens портфолио как NX и Digital Twin помогают инженерам компании создавать доступные и высококачественные протезы, позволяющие пользователям держать чашки и многое другое.

Истон Лашапелл начал свою карьеру изобретателя в подростковом возрасте, который в конце концов сделал роботизированную руку из предметов, лежащих по всему дому. Направление его работы пришло, когда на научной ярмарке он познакомился с девушкой, у которой был обычный протез руки, который может стоить около 80 000 долларов, весить около 4 фунтов и занимать до года. Сейчас ему 26 лет, и он является генеральным директором и основателем Unlimited Tomorrow. Миссия стартапа со штаб-квартирой в Райнбеке, штат Нью-Йорк, заключается в создании доступных, легких и высококачественных протезов для детей и взрослых. Unlimited Tomorrow выполняет свою работу с помощью программного обеспечения в Ускоритель Siemens портфолио, например программное решение CAD/CAM/CAE NX.

Настройка с помощью мощного программного обеспечения

Бизнес-модель Unlimited Tomorrow ориентирована на дистанционное медицинское обслуживание, что означает, что протез можно заказать, не выходя из дома. Процесс начинается с 3D-сканирования: Unlimited Tomorrow отправляет своим клиентам приложение для сканирования, которое можно установить на мобильное устройство. Затем член семьи или друг сканирует остаточную конечность пациента. В процессе заказа пациент также выбирает цвет протеза, чтобы он хорошо сочетался с ним; доступно 450 оттенков кожи.

Затем изображения со скана отправляются в компанию, а инженеры загружают их в Студия шаблонов продуктов NX. Таким образом, можно начать самую сложную часть процесса создания протеза: разработку и изготовление специальной розетки. «Розетка — это та часть, которая прилегает к конечности человека», — поясняет Лашаппель. «NX Product Template Studio идеально подходит для точной настройки всех мелких переменных, чтобы обеспечить их правильное соответствие». Здесь очень важно обеспечить общий комфорт и решить, где разместить фирменные датчики, позволяющие пользователю делать движения рук, например, необходимые для удержания чашки. Эта функция отличает протезы Unlimited Tomorrow от традиционных аппаратов, похожих на когти.

Лучшие результаты 3D-печати

revolution-in-prosthetics-layer9-1280x720

Скриншот от студии NX Product Template Studio: программное обеспечение упрощает разработку удобных в носке разъемов и обеспечивает высокий уровень управления.

Затем виртуальные протезы приводятся в физическую форму на цветном 3D-принтере HP Jet Fusion 580. Аддитивное производство NX является здесь неотъемлемой частью, поскольку он тесно связан с принтерами HP. «NX обеспечивает гораздо более плавную работу по сравнению с HP 580», — говорит Мэтт Ландольфа, ведущий инженер-механик Unlimited Tomorrow. «С помощью нашего старого программного обеспечения вы могли видеть грани 3D-печати, но не с помощью NX. Его точная геометрия обеспечивает гораздо более реалистичную отделку». Программное обеспечение вносит непосредственный вклад в естественную и эстетически привлекательную поверхность TrueLimb. Лашаппель и его команда по понятным причинам гордятся производимыми ими протезами. До сих пор основное внимание уделялось верхним конечностям, и их инновации изменили рынок протезов рук — не в последнюю очередь их цена составляет 8 000 долларов, вес чуть больше фунта и время доставки составляет всего несколько недель. Это далеко не то же самое, что и тяжелые, чрезвычайно дорогие обычные устройства с длительным сроком изготовления.

Следующий шаг: расширение производства

Сотрудники Unlimited Tomorrow не останавливаются на достигнутом. Они планируют значительно расширить свое предложение, включив в него протезы для нижних конечностей. Таким образом, они смогут охватить еще больше людей из примерно 50 миллионов людей с ампутированными конечностями во всем мире, из которых только 5 процентов имеют доступ к устройствам. Еще одна цель — предложить экзоскелетные системы. Для планируемого роста компания Unlimited Tomorrow изучает дополнительные элементы портфеля NX.

Одним из них является Командный центр для управления процессами проектирования и производства. Для масштабирования применения аддитивных технологий специалисты Siemens из Центра опыта аддитивного производства (AMEC) в Эрлангене применяют целостную комплексную технологическую цепочку Siemens для различных способов промышленного аддитивного производства (AM). Они также используют, среди прочих машин, машину Multi Jet Fusion от HP, используя Моделирование установки Tecnomatix Plant для моделирования производственных сценариев и масштабирования перспективных автоматизированных фабрик AM.

Unlimited Tomorrow также в настоящее время изучает возможности автоматического гнездования, доступного с Подготовка к сборке NX для эффективного заполнения панели сборки в HP 580. Наконец, компания ведет переговоры с Siemens об использовании моделирования установок Tecnomatix для анализа «что если» для планирования роста и расширения операций.

Благодаря этим и другим программным решениям Siemens компания Unlimited Tomorrow имеет ключевое значение для распространения в мире большего количества протезов. Самое удивительное, что все это началось с того, что подросток проявил талант к рукоделию. Это может стать уроком для родителей: если ваши дети разбираются в технологиях, позвольте им исследовать их!

Октябрь 2021 г.

revolution-in-prosthetics-ut-36-heart-hands-dark-1280x720

Безлимитное завтра

Безлимитное завтрамиссия состоит в том, чтобы предоставить людям с ампутированными конечностями интуитивно понятную масштабируемую модель для создания персонализированных устройств от начала до конца. Компания разрабатывает и производит протезы под названием TrueLimb®. Истон Лачеппель — генеральный директор и основатель стартапа со штаб-квартирой в Райнбеке, штат Нью-Йорк.