Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Открытые стандартные данные: раскройте весь потенциал ваших данных

Сейчас хорошо известно, что данные являются ключом к преобразованию производительности, эффективности, устойчивости и гибкости организаций.

Помогаем ИТ-специалистам и ИТ-специалистам говорить на одном языке

Объединение систем информационных технологий (ИТ) и операционных технологий (ОТ) для свободного потока данных позволяет предприятию анализировать и оптимизировать всю свою экосистему.

Но не все данные одинаковы.

Например, необработанные данные без контекста могут оказаться бесполезными для обучения моделей машинного обучения, пока на них не будет добавлена дополнительная идентификационная информация.

Кроме того, данные должны быть понятны: в мире, где все больше взаимосвязанных технологий, проблема заключается не всегда в том, чтобы генерировать данные, а в том, чтобы все ИТ-специалисты и операционные службы говорили на одном языке.

Это особенно сложно с данными OT в тех случаях, когда организация органически растет и со временем добавляется аппаратное и программное обеспечение, не использующее общий язык.

Это препятствует беспрепятственному обмену данными и ограничивает возможности оптимизации операций.

Сохранение непредвзятости

Это ключевая проблема, заключающаяся в том, чтобы поставщики технологий использовали открытые стандарты обработки своих данных для создания более интеллектуальных решений, а затем располагали технологическим стеком для объединения систем.

Открытые стандартные данные создаются в формате, доступном для использования и совместного использования различными системами и пользователями.

Использование открытых стандартных данных гарантирует, что устройства и системы разных производителей могут беспрепятственно обмениваться данными и обмениваться ими.

Такая прозрачность позволяет организациям полностью контролировать свою деятельность, чтобы они могли выявлять возможности для инноваций и повышения эффективности, а также выявлять потенциальные уязвимости безопасности.

Это также означает, что организации не полагаются на одного поставщика при инвестировании в новые системы или оборудование и могут искать лучшие решения, которые могут значительно сократить расходы.

Эндрю Смит, руководитель отдела устойчивого развития интеллектуальных инфраструктурных зданий Siemens в Великобритании и Ирландии, пояснил: «Если вы думаете об офисном здании, вы часто сталкиваетесь с огромными объемами разнородных технологий от разных поставщиков, и все они будут обмениваться данными, непонятными друг другу.

«Но если мы сможем подключить систему видеонаблюдения к датчикам движения, системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и освещению, то у нас появится прекрасная возможность добиться значительной экономии энергии за счет использования энергии только там, где она необходима в здании».

Если вы думаете об офисном здании, вы часто сталкиваетесь с огромными объемами разнородных технологий от разных поставщиков, и все они будут обмениваться данными, которые друг другу непонятны. Но если мы сможем подключить систему видеонаблюдения к датчикам движения, системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и освещению, то у нас появится прекрасная возможность значительно снизить энергоэффективность, используя энергию только там, где она необходима в здании.
А. Смит, руководитель отдела устойчивого развития зданий SI

Интегрированный и практичный

Microsoft и Siemens решают эту проблему, обеспечивая совместимость своих платформ для интеллектуальных зданий — Microsoft Azure IoT Operations и Siemens Building X — совместимыми.

«Это сотрудничество является значительным шагом на пути к тому, чтобы сделать данные Интернета вещей более практичными», — сказал Эрих Барнстедт, старший директор и архитектор группы корпоративных стандартов Microsoft.

Сотрудничество поможет руководителям зданий сократить усилия, необходимые для подключения и интеграции всех различных устройств в здании, до 80%.

Эндрю Смит продолжил: «Мы используем открытые стандарты, а это значит, что это не какая-то закрытая система. Он может работать со многими различными поставщиками и устройствами.

«В конечном итоге сотрудничество позволяет руководителям зданий гораздо проще контролировать и улучшать энергоэффективность, качество воздуха и использование пространства, а также получать информацию о том, как все работает в режиме реального времени.

«Это помогает им найти способы сэкономить деньги и сократить выбросы углекислого газа».

Размытое изображение лица человека на синем фоне.

Проще говоря, использование открытых стандартов позволяет данным работать так, как это невозможно, если они хранятся в разрозненных системах, что позволяет максимально эффективно использовать ваш самый ценный ресурс.

Поэтому логично, что открытые стандартные данные должны быть первым выбором для всех поставщиков операционных технологий.

Это ключевая философия Siemens Xcelerator, открытой цифровой платформы для бизнеса, объединяющей портфель аппаратных и программных решений в экосистеме, использующей открытые стандарты для упрощения, ускорения и масштабируемости цифровой трансформации.

Это означает, что компании, сотрудники и клиенты могут работать вместе без каких-либо ограничений.

Кроме того, это расширяет возможности интеллектуальных зданий по всему миру.

Например, городская больница Анкары в Турции, которая использует единую платформу управления для мониторинга и управления 22 подсистемами: от энергоснабжения до противопожарной защиты, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, освещения, контроля доступа и видеонаблюдения, обеспечивая бесперебойную работу критически важной инфраструктуры.

Это видение будущего, которое теперь доступно организациям любого размера.

Итак, настало время раскрыть весь потенциал ваших данных с помощью открытых стандартных данных.

Ankara-city-hospital-bilkent-01 original - 143238b1-a52e-4146-ada5-28c026758a4e

Как показано в Преображает, регулярный обзор новостей и аналитических материалов о том, как технологии влияют на мир, в котором мы живем, доставляется вам по электронной почте.

Трансформация позволяет понять, что движет индустриальной трансформацией, декарбонизацией и цифровизацией.

Узнайте мнение лидеров отрасли, узнайте, как первопроходцы внедряют новые технологии, и откройте для себя новые подходы к решению самых сложных задач.