Японский производитель медицинского оборудования Terumo хотел обновить свой склад в Лёвене, который проработал четверть века. Задача: построить новый, полностью автоматизированный и полностью непрерывный склад на основе наилучших технологий для высокодинамичных приложений — и все это без прерывания производственных поставок. Промышленный партнер Actemium взял на себя вызов и, используя аппаратное и программное решение Siemens на 100%, создал образцовый проект, в том числе с точки зрения устойчивого развития.
Высокие ожидания
Чтобы не отставать от растущего производства, компания Terumo Belgium решила построить новый склад в 2024 году. Вместимость 5000 поддонов стала слишком ограниченной, а сроки поставки оказались неоптимальными. Более того, склад проработал уже 35 лет, и тогда пришло время его реконструировать.
Когда Актемиум впервые встретился с Терумо в сентябре 2024 года, речь шла о следующем: из трех элементов:
- увеличение емкости хранилища (+70%) в том же пространстве;
- без прерывания работы;
- наиболее устойчивым, эффективным и надежным образом.
Чтобы проиллюстрировать последнее, Actemium необходимо было обеспечить, чтобы новые краны на непрерывно работающем складе были доступно не менее 98% того времени. Или даже, что грузовик можно разгрузить за 30 минут, а перезагрузить за 45 минут. Решение о том, какое аппаратное и программное обеспечение использовать для этого, Terumo почти полностью доверила Actemium. Таким образом, доверие существовало с самого начала., чему способствовало успешное сотрудничество в других областях.

Поэтапный подход приносит свои плоды
«Поскольку нам дали карт-бланш При выборе технологий мы быстро остановили свой выбор на Siemens», — говорит Вим Серруйс, инженер по автоматизации проектов в Actemium. «С одной стороны, поскольку предыдущий склад работал на ПЛК SIMATIC S5 производства Siemens, мы смогли для беспрепятственного соединения старых и новых систем. Это важно, например, для бесперебойной отправки поддонов со старого склада на новый склад во время перехода. Они остаются единым целым. С другой стороны, являясь партнером Siemens на протяжении десятилетий, мы знаем, что работаем по последним стандартам используя их решения. Эта гарантия качества сразу же покорила компанию Terumo».
Работы на объекте начались в мае 2025 года, а первый этап был завершен к концу года. Вим Серруйс: «Сейчас мы вступаем во второй и заключительный этап, на котором появятся еще два крана-штабелера. Ключевое отличие от первого этапа заключается в том, что мы проведем Заводские приемочные испытания с использованием цифрового двойника. Это позволяет нам быстро просматривать несколько тестовых примеров в виртуальной, но реалистичной среде. Эта визуализация также сразу же воплощает весь проект в Terumo».
О Терумо и Актемиуме
Терумо, японская медицинская технологическая компания, работающая более чем в 160 странах, разрабатывает надежные и инновационные решения, которые помогают медицинским работникам и улучшают жизнь пациентов.
Актемиум в Бельгии консультирует, проектирует, внедряет и поддерживает промышленные процессы. Они также предлагают обслуживание и обучение.