В этом году Международная конференция и выставка BOMA, Искусственный интеллект (ИИ) и инновации заняли центральное место; лидеры в сфере коммерческой недвижимости изучили, как новые технологии меняют строительные операции и позиционируют портфели для долгосрочного роста. В рамках этого более масштабного разговора выступит представитель Siemens Ронни Хатчисон вместе с другими лидерами отрасли приняли участие в панельной дискуссии на тему «Упреждающее техническое обслуживание, которое действительно работает». Они обсудили, почему упреждающее техническое обслуживание стало одним из важнейших операционных приоритетов CRE, поскольку будущее этой отрасли по-прежнему зависит от того, насколько хорошо обслуживаются здания сегодня.
Техническое обслуживание просто переросло в традиционное соглашение об обслуживании
Ни для кого не секрет, что бригады на многих объектах обычно реагируют на потребности в техническом обслуживании зданий реактивным образом. То есть арендатор сообщает, что в помещении слишком жарко или слишком холодно. Срабатывает сигнал тревоги. Для диагностики и устранения неотложной проблемы отправляется технический специалист. Хотя этот подход часто направлен на устранение симптомов, он часто упускает из виду основную причину. Более того, чем более взаимосвязанными и сложными становятся портфели CRE, тем менее устойчив этот подход.
Хорошая новость заключается в том, что здания генерируют множество эксплуатационных данных, которые можно использовать во благо — от аварийных сигналов оборудования и состояния сети до производительности активов и потребления энергии. Проблема заключается в том, чтобы определить, какие результаты заслуживают немедленного внимания, а какие можно будет рассмотреть со временем. Данные становятся ценными только тогда, когда они служат основанием для принятия мер, потому что информация ради информации никому не помогает.
Лучшее техническое обслуживание начинается с принятия лучших решений
Достижения в области цифровых услуг и аналитики теперь позволяют специалистам по обслуживанию зданий активно подходить к обслуживанию зданий, преобразуя технические результаты в приоритетные рекомендации, которые помогают планировать техническое обслуживание, планировать капитальные вложения и принимать решения по жизненному циклу. На практике это означает, что владельцы зданий могут выявлять закономерности, указывающие на возникновение проблем за несколько дней, недель или даже месяцев до того, как они станут разрушительными, вместо того, чтобы отвечать на жалобы арендаторов.
Этот сдвиг требует фундаментального изменения роли традиционного поставщика услуг. В то время как технические специалисты обычно прибывают на место, чтобы определить, на что нужно обратить внимание в тот или иной день, теперь они приезжают, вооружившись оперативными данными и анализом тенденций, позволяющими определить приоритеты дня. Результатом стал более консультативный и совместный подход, который позволяет управляющим недвижимостью направлять ограниченные ресурсы на техническое обслуживание на решение вопросов, имеющих наибольшие эксплуатационные и финансовые последствия, а также сокращать количество внеплановых ремонтов, продлевать срок службы оборудования, повышать энергоэффективность и сохранять долгосрочную стоимость портфельных активов.
Новый стандарт технического обслуживания
Один из самых четких выводов группы BOMA заключался в том, что упреждающее техническое обслуживание требует нового способа измерения успеха. Вместо того чтобы определять соглашения об обслуживании по количеству часов работы технических специалистов на месте или по объему выполненных заказов на выполнение работ, дальновидные владельцы недвижимости совместно со своими поставщиками услуг разрабатывают соглашения на основе измеримых операционных результатов.
Например, соглашения об обслуживании, основанные на ключевых показателях эффективности, могут устанавливать целевые показатели в отношении работоспособности системы, производительности сети, надежности активов или других показателей, важных для бизнеса, обеспечивая подотчетность как поставщику услуг, так и команде по управлению недвижимостью. При этом они также укрепляют отношения между владельцами зданий и техническими специалистами по обслуживанию, перейдя от транзакционной модели, ориентированной на устранение неполадок, к консультативному партнерству, ориентированному на долгосрочное планирование, составление бюджета капитальных вложений и постоянное совершенствование.
Теперь управляющие недвижимостью могут понять не только то, что происходит в их зданиях, но и то, что это означает для операционной эффективности и будущих инвестиций, поэтому они могут лучше принимать решения, снижающие риски и защищающие долгосрочную стоимость активов.
Изучите лучшие отраслевые практики
Для организаций, желающих внедрить эти принципы на практике, новое Руководство по техническому обслуживанию BOMA, разработанный при участии Siemens и других отраслевых экспертов, содержит практические рекомендации для владельцев зданий и управляющих недвижимостью. В совокупности руководство и опыт Siemens представляют собой план перехода от реактивного обслуживания к созданию более устойчивой, проактивной и основанной на данных стратегии технического обслуживания.