Siemens furnizează peste 30.000 de produse și soluții pentru cel mai mare proiect de construcții de clădiri din Elveția.
Circle at Zurich Airport nu numai că reunește companii din diverse industrii, dar este și un centru de întâlniri și congrese cu atracție internațională - datorită în parte construcției sale durabile, inclusiv expertizei Siemens.
Stând în fața fațadei de sticlă de la intrarea principală a Cercului și privind în sus, se simte ca și cum ai sta în fața unei nave gigantice. Fațada enormă nu se ridică vertical, ci la un unghi de 18 grade față de cer în fața aeroportului, potrivindu-se cu curbura terminalului. În jurul tău, există o atmosferă plină de viață: autobuze, tramvaie, mașini și pietoni se deplasează în fața complexului. În perioadele normale, 150.000 de oameni vizitează zilnic aeroportul; doar jumătate dintre ei zboară efectiv. Ceilalți își petrec timpul în altă parte - inclusiv la Cercul.
Înainte de timpul său: Sustainability ca standard
Dar districtul stabilește noi standarde nu numai din exterior. În interior, impresionează prin durabilitate. Deoarece pe lângă izolarea fonică excelentă, fațada cavității de sticlă asigură o eficiență energetică ridicată. Prin extragerea aerului care se încălzește între geamurile de sticlă, temperatura poate fi reglată și se poate genera un climat interior confortabil. Aerul cald din clădire este canalizat în pământ, încălzindu-l. Apa de ploaie este utilizată pentru toalete, iar pe acoperișuri sunt instalate sisteme fotovoltaice. Datorită construcției sale compacte, complexul necesită, de asemenea, o suprafață relativ mică de teren în raport cu spațiul său util. Parcul clădirii este Certificat Minergie și se întâlnește cu Standardul LEED® PLATINUM al Consiliului pentru Clădiri Verzi din SUA. Prin urmare, acest proiect mamut este axat în întregime pe sustenabilitate și se aliniază obiectivului Aeroportului Zurich AG de a reduce emisiile de CO2 la aproape zero până în 2050. Siemens Elveția joacă un rol important prin produsele și soluțiile sale în sectoarele construcțiilor și tehnologiei energetice, contribuind la sustenabilitatea The Circle.
Clădire complet automatizată și tehnologie energetică eficientă
Siemens Elveția a reușit să furnizeze dispozitive de teren pentru automatizarea clădirilor, produse din sectoarele electrice și energetice și sisteme de alarmă vocală pentru The Circle, contribuind astfel activ la standardul energetic certificat al complexului de clădiri cu soluțiile sale holistice. Cele peste 30.000 de produse și sisteme Siemens instalate asigură un climat sănătos în fiecare cameră; au un design modular și optimizate pentru eficiență energetică. Acest lucru oferă flexibilitate maximă și securitate pentru operatorii clădirilor, precum și pentru viitorul clădirilor.
Complexitatea proiectului a necesitat o cooperare perfectă. Coordonarea numeroaselor părți interesate și calendarul strict au reprezentat, prin urmare, cea mai mare provocare. Pentru ca proiectul să fie accesibil publicului din noiembrie 2020, toate părțile implicate au trebuit să se unească - și a funcționat.