Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Centrul de reparații durabil Siemens Stuttgart

Întreținerea și repararea sistemelor electrice industriale reprezintă competența de bază a Centrului de reparații Siemens din Stuttgart. Aproximativ 30 de angajați lucrează în sală, care este acum operată într-un mod neutru din punctul de vedere al CO₂-ului pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați.

Energie regenerabilă în loc de energie fosilă

La Centrul de reparații din Stuttgart, aproximativ 30 de angajați întrețin și repară motoarele electrice industriale într-o sală care a început să funcționeze de ani de zile. Acum a fost necesară găsirea unei soluții pentru viitor pentru sala de aproximativ 2.000 de metri pătrați, care să contribuie la strategia de decarbonizare a Siemens AG. Un sistem de încălzire cu ulei urmează să fie dezafectat, iar energia va fi generată cât mai durabil posibil în viitor. Obiectivele sunt un site neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2, cu o utilizare mai eficientă a energiei și mai mult confort pentru utilizatori. Ceea ce era necesar a fost o soluție care să fie la fel de bine gândită pe cât și holistică dintr-o singură sursă: de la Siemens. Soluția de decarbonizare urmează să fie implementată în timpul operațiunilor în curs și în același timp cu renovarea acoperișului plat.

Pachet cuprinzător de măsuri

A fost creat un concept pentru funcționarea sălii care redefinește complet generarea și utilizarea energiei. Pe acoperiș a fost instalat un sistem fotovoltaic cu o putere de 87,4 kWp - adaptat capacității și stării sale portante. 40% din suma anuală

Cererea de energie electrică este acoperită doar de sistemul fotovoltaic, 73% din energia electrică generată este utilizată pentru uz propriu. Pentru încălzirea halei, două pompe de căldură cu aer au înlocuit vechiul cazan de ulei. Cele două pompe produc împreună 100 kW. Sistemul primar are o putere de 85 kW, altul cu 25 kW absoarbe căldura sau vârfurile de încărcare de răcire.

Siemens-Repair-Center-Stuttgart-Halle-DJI-0970.

Baza oricărui management eficient al energiei este transparența datelor și controlul bazat pe nevoi al sistemelor energetice. În acest scop este utilizat sistemul de management al clădirilor Desigo CC cu modulele de automatizare Desigo PX. Pentru a optimiza climatul interior și a crește în continuare eficiența, au fost instalate panouri radiante de tavan pentru a distribui căldura în hol. Acestea oferă căldură radiantă mai bună și au un efect de răcire vara. Un nou concept de iluminat sporește și mai mult confortul utilizatorului. Cu iluminarea sofisticată cu LED-uri, lumina plăcută este generată acolo unde este nevoie și consumul de energie este redus în același timp. Datorită cooperării strânse cu Centrul de reparații, modernizarea a avut loc paralel cu renovarea acoperișului, fără a afecta inutil operațiunile.

Tranziția către o clădire neutră de CO2

Conceptul holistic dă roade pentru centrul de reparații Siemens din Stuttgart: aproximativ 76.000 de euro în costuri de energie sunt economisiți an de an. Site-ul va fi operat într-o manieră neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2. O mare parte din necesarul de energie electrică este furnizat de propriul sistem fotovoltaic al companiei, restul este achiziționat ca energie electrică verde din surse de energie durabile. Cu sistemul de management al clădirii Desigo CC, sala este controlată optim, iar datele privind consumul sunt transparente. Monitorizarea continuă a datelor permite funcționarea eficientă a sistemului și face cea mai bună utilizare posibilă a energiei electrice din sistemul fotovoltaic. În același timp, soluția holistică crește confortul angajaților: climatul interior este îmbunătățit datorită panourilor radiante de tavan, iluminatul cu LED aduce mai multă calitate a luminii și reduce costurile. Centrul de reparații este astfel poziționat pentru viitor și se încadrează perfect în strategia de decarbonizare a Siemens.

Kostensenkung-2-Availability.png

76.000 de euro

Costuri mai mici de energie pe an

Icon-Solar-pos-rgb-boldgreen.png

88.000 kWh

generat de propriul sistem fotovoltaic

Dekarbonisierung-Availability.png

NetZero

datorită unui pachet holistic de măsuri