Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Soluții de înaltă tensiune pentru reciclarea materialelor

În Elveția, există în prezent 29 de instalații de transformare a deșeurilor (WTE), care incinerează toate deșeurile nereciclabile într-un mod ecologic.

Cu toate acestea, nu totul se termină în flăcări: aproximativ 100 kg de zgură care conține componente nearse sunt generate pe persoană pe an. Zgura este de obicei depozitată, dar conține încă materiale valoroase. Specialistul „Waste to Value” Selfrag AG abordează această problemă: compania a construit o fabrică-pilot în Full-Reuenthal, Aargau, unde se utilizează un proces special pentru recuperarea resurselor precum metalele - de exemplu, fier, aluminiu sau cupru - și minerale din zgură. „Linguri, monede de doi franci, șuruburi - aproape că nu există nimic care să nu ajungă la coșul de gunoi. Ne-am făcut misiunea de a recupera cât mai multe materiale valoroase posibil din zgură”, explică Jürgen Kalke, inginer electric la Selfrag.

Un tratament special sofisticat

În Full-Reuenthal, Selfrag procesează în prezent 35.000 de tone de zgură anual de la centralele de transformare a deșeurilor din Turgi, Renergia Luzern și Buchs. Așa-numita zgură brută este aruncată în buncărul de materiale și transportată cu macaraua în „Grizzly”, o sită de screening considerabilă, unde sunt reținute cele mai mari bucăți. De acolo, se deplasează prin intermediul sistemelor transportoare în instalația modulară „Waste-to-Value”. Piesele metalice ușoare sunt îndepărtate folosind separatoare magnetice, iar zgura este cernută până când rămâne fracția țintă, cu componente nu mai mari de 40 mm. Restul este sortat manual, dezvăluind materialul nears, care este trimis înapoi la uzina de deșeuri pentru energie. „Scopul nostru este de a recupera metale și materiale ceramice în valoare de 50% din zgura brută livrată”, explică Kalke.

DSC8540
DSC8489

Datorită fragmentării sale de înaltă tensiune auto-dezvoltată, Selfrag poate recupera cu aproximativ 20% mai multe materiale valoroase din zgură decât alte plante.

Fracția țintă trece apoi prin mai multe ecrane uscate și umede și este clasificată după dimensiune și densitate. O fracțiune intră în inima instalației: două generatoare de 3,5 tone, dezvoltate și brevetate de Selfrag, separă în continuare materialul folosind impulsuri de înaltă tensiune asemănătoare fulgerului. Cu un sistem de condensatoare, acestea ating o tensiune de 200 kV și se descarcă de până la 20 de ori pe secundă. Aceste descărcări apar în apă și generează un debit de curent foarte mare. Curentul se deplasează de-a lungul limitelor granulelor materialelor, separându-le selectiv, ajutat de unda de șoc. „Fragmentarea de înaltă tensiune face ca procesarea noastră să fie unică și ne permite să recuperăm cu aproximativ 20% mai mult material decât alte plante”, subliniază Kalke.

Siemens ne sprijină de mult timp. De obicei, componentele electronice nu sunt certificate pentru utilizare în medii de înaltă tensiune, așa că supunem noi înșine piesele acestor teste riguroase - produsele Siemens funcționează foarte bine în acest context.
Josef Mullis, Inginer Electrician, SF Electroinginerie

Abordare pas cu pas într-un mediu provocator

Recuperarea materialelor valoroase este complexă și solicitantă, deci nu este surprinzător faptul că întreaga fabrică este echipată cu peste 900 de dispozitive de teren, cum ar fi motoare, supape și senzori. „Siemens ne sprijină de mult timp. De obicei, componentele electronice nu sunt certificate pentru utilizare în medii de înaltă tensiune, așa că supunem noi înșine piesele acestor teste riguroase - produsele Siemens funcționează foarte bine în acest context.”

Ingineria instalației a fost gestionată de compania de automatizare SF Elektro-engineering AG. „Ne-am ocupat de toate - de la planificarea electrică și achiziția de materiale până la programarea software-ului pentru controlere, acționări și WinCC, precum și interfețele cu sistemele externe, până la punerea în funcțiune”, rezumă Josef Mullis, inginer electric la SF Elektro-Engineering, descriind proiectul ambițios. Faptul că fabrica a fost finalizată la timp se datorează previziunii partenerului de soluții Siemens de la Flums: „În timpul și după pandemie, ne-am aprovizionat depozitul cu cele mai importante componente, ceea ce ne-a permis să furnizăm Selfrag cu promptitudine”, își amintește Mullis. Kalke confirmă că această planificare proactivă a reprezentat un avantaj major. Proiectarea modulară a instalației s-a dovedit, de asemenea, eficientă: „În timp ce electricienii încă lucrau la cablare într-o zonă, am putut deja să testăm alte module ale instalației. Această abordare pas cu pas s-a dovedit, de asemenea, a fi un mare avantaj în perioada de trei luni de punere în funcțiune. O provocare au fost condițiile dure de mediu din sala mare: praful, umezeala și fumurile acide din aer trebuiau ținute departe de aparatul de comutare folosind măsuri de protecție adecvate.”

DSC8573

Uzina de producție este controlată de un CPU de siguranță 1512F și un S7-1517. Controlere Siemens suplimentare sunt instalate în trei module și presele de filtrare în cadrul instalației.