Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Transformarea eficienței energetice într-o învățare mai bună

La Pine Grove Middle School din East Syracuse, New York, clădirile tradiționale au limitat flexibilitatea și eficiența. Tehnologia Siemens îmbunătățește performanța, economisind 500.000 USD în fiecare an pentru reinvestiții în mediile de învățare.

Vedere frontală a școlii medii Pine Grove cu intrare centrală, steag american pe stâlp și copaci care căptușesc fațada.

Creați medii care să sprijine învățarea mai bună

Educația se schimbă. Spațiile de învățare trebuie să se schimbe odată cu ea. La Pine Grove Middle School, tehnologia Siemens ajută la crearea unui mediu mai flexibil și mai eficient din punct de vedere energetic, care susține noi modalități de predare și învățare.

Școala medie Pine Grove: Această clădire schimbă viitorul

Pine Grove Middle School este una dintre cele șapte școli din East Syracuse Minoa Central School District (ESM) din New York, educând 3.750 de elevi în fiecare an. Dându-și seama că lumea a suferit schimbări dramatice - nu în ultimul rând în lumea ocupării forței de muncă și a abilităților necesare - educatorii de la Pine Grove au luat decizia că educația trebuie să se schimbe: mai puțină instruire. Mai multă imaginație. Mai puțină repetare. Mai multă colaborare. Mai puțină memorare. Mai multă creativitate. Tehnologia clădirilor Siemens susține această nouă abordare.

Select...

Pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare

La Pine Grove Middle School, educația se concentrează pe pregătirea elevilor pentru lumea în care vor intra după școală. Pe măsură ce lumea se schimbă, școala adaptează modul în care elevii învață și ce abilități își construiesc, creând o bază mai puternică pentru colaborare, creativitate și rezolvarea problemelor.

Studenți care merg pe campusul Școlii Gimnaziale Pine Grove lângă autobuze galbene și copaci verzi.
Lumea s-a schimbat, iar educația trebuia să se schimbe, de asemenea. Am schimbat modul în care elevii învață. Am schimbat ceea ce învață. Asta a însemnat schimbarea locului în care învață.
Adrienne Turbeville, profesor de alfabetizare a conținutului

Creați condițiile potrivite pentru învățare

Campus școlar cu clădiri moderne, copaci și un steag american pe un stâlp de pavilion lângă intrare.

Centrul New York-ului este cunoscut pentru temperaturile sale extreme, cu veri fierbinți arzătoare și zăpadă de nouă picioare în timpul iernii. Pentru a se asigura că elevii sunt confortabili și concentrați, controlul temperaturii este un element important. Și ca instituție de învățământ finanțată de stat, eficiența energetică este la fel de importantă pentru școală. Deoarece cei 500.000 de dolari economisiți anual pe energie pot fi investiți direct în îmbunătățirea mediului educațional.

Opt elevi cu rucsacuri merg într-o linie spre un autobuz școlar galben pe un fundal albastru.

3750 de studenți pe an

Stivă de hârtii împachetate sub un simbol fulger, cu o săgeată albastră mare în jos.

Economii de energie de 500k USD pe an

Două tablouri solare deasupra unui rând de copaci, cu o săgeată albastră mare îndreptată spre dreapta.

Echivalența energiei solare de 141,5 acri în 10 ani

Permite noi modalități de predare și învățare

Districtul școlar East Syracuse Minoa (ESM) acordă prioritate îmbunătățirii mediului educațional pentru studenți și a colaborat cu Siemens pentru a realiza îmbunătățiri eficiente din punct de vedere energetic al instalațiilor. Această colaborare nu numai că a economisit bani, dar a permis ESM să implementeze un nou model de predare și învățare.

Prin adoptarea unei abordări integrate de învățare, ESM se concentrează pe predarea subiectelor în colaborare pentru a dezvolta cunoștințele STREAM ale elevilor și abilitățile de rezolvare a problemelor. Siemens a asistat ESM în transformarea curriculumului la toate nivelurile de clasă, facilitând proiecte transdisciplinare prin sprijin consultativ și simpozioane.

Elevii care folosesc o imprimantă 3D la școala medie Pine Grove
Redare HDR a Școlii Gimnaziale Pine Grove seara

Îmbunătățiți performanța în toate clădirile campusului

În 2008, ESM a căutat un partener pentru îmbunătățirea eficienței energetice în cele opt clădiri ale sale. Ei doreau o soluție care să beneficieze studenții și personalul ESM, crescând în același timp conștientizarea comunității cu privire la programele lor responsabile din punct de vedere ecologic.

Siemens a modernizat iluminatul, a instalat motoare eficiente, pompe și ventilatoare și a implementat un sistem de management al energiei. De asemenea, au fost instalate ferestre, uși și centrale de cazane noi, rezultând economii lunare de energie electrică echivalente cu consumul anual de 6,2 case americane. În plus, a fost instalat un sistem de energie solară de 25 kW pentru a demonstra eforturile ESM de sustenabilitate.

Îmbunătățirea fondurilor prin economii de energie

MES a urmărit atingerea mai multor obiective, alături de reducerea costurilor cu energia. Ei au căutat să finanțeze îmbunătățirea clădirilor și a eficienței energetice, să promoveze conservarea energiei și să ofere conștientizare și educație energetică. Prin soluțiile Siemens de economisire a energiei, ESM se așteaptă la economii anuale de 500.000 USD pe perioada de 18 ani de Energy Performance Contracting.

Aceste economii au finanțat îmbunătățiri semnificative ale clădirilor eficiente din punct de vedere energetic, fără a împovăra contribuabilii locali. Districtul a observat deja economii de costuri ale utilităților și a implementat un program de măsurare și verificare pentru a asigura economii continue de energie.

Sistem de Energy management/panou electric cu componente etichetate la Pine Grove Middle School

Haideți să vă co-creăm campusul inteligent și durabil

Elevii trec prin Pine Grove Middle School, unde clădirile eficiente din punct de vedere energetic susțin o experiență de învățare mai bună.

Doriți să vă modernizați mediul campusului? Să vorbim despre modul în care puteți îmbunătăți performanța clădirii, eficiența energetică și infrastructura inteligentă pentru a crea experiențe de învățare mai bune.