Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Prima dată corect: standardele sporesc eficiența și calitatea

La Masco Group Automation, calitatea este esențială, dar costisitoare. Standardizarea este soluția, spune directorul general Saverio Mottana. Cu MTP pentru integrarea liniei și un portofoliu standard pentru digitalizare, proiectele se execută acum cu 20% mai rapid, fără a compromite calitatea.

Alunecări la linii: modul în care Masco reușește prima dată

Reference Masco - Pharmaceutical-equipment

Grupul Masco oferă procese și echipamente de producție, precum și servicii pentru sectoarele farmaceutice, biotehnologice, cosmetice și alimentare și băuturi.

Vremurile sunt aglomerate în unitățile de producție ale Grupului Masco din Settala, aproape de orașul italian Milano. O gamă strălucitoare de patine și linii populează ansamblul mare, unele fiind aproape de finalizare și așteaptă expedierea, altele chiar în mijlocul testului de acceptare a șantierului, iar altele încă în construcție. Un lucru pe care îl au în comun este că toți trebuie să se ridice la cele mai înalte așteptări în ceea ce privește calitatea și costul, spune Saverio Mottana, Managing Director al Masco Group Automation (MGA): „Calitatea este esențială pentru clienții noștri, în special în industria farmaceutică. Acesta este motivul pentru care „prima dată corect” este motto-ul nostru — iar standardele sunt o modalitate de a realiza acest lucru.”

Cum beneficiază Masco Group Automation de la standardizarea unităților de echipamente? Urmăriți videoclipul pentru a afla mai multe despre eficiența optimă pentru prima dată și sporită cu MTP și automatizare.

Provocarea automatizării: echilibrează inovația, calitatea, costul

În calitate de director general MGA, Mottana este responsabilă pentru afacerile de automatizare și digitalizare: „Oferim serviciile noastre companiilor din grup, dar și direct clienților. În calitate de trendsetteri, promovăm inovația și tehnologiile de ultimă generație pentru a crea valoare maximă în proiectele noastre - dar trebuie, de asemenea, să îndeplinim programe și cerințe provocatoare. Calitatea nu este doar esențială, ci este și un cost. Este treaba noastră să evităm orice costuri inutile pentru clienții noștri, dar și pentru noi.”

montarea cu nume de companii pe un semn din fața clădirilor

Prin companiile STILMAS, OLSA și DOC, Masco Group dezvoltă soluții inovatoare pentru apă ultra-pură, procesare, precum și documentare, organizare și consultanță.

Calitatea este un cost și trebuie să evităm orice costuri inutile în proiectele noastre. Acesta este motivul pentru care prima dată corectă este atât de importantă - iar standardele sunt o modalitate de a realiza acest lucru.
Saverio Mottana, Director general, Masco Group Automation

MGA combină flexibilitatea, calitatea și eficiența

Reference Masco - control cabinet

Masco Group Automation oferă servicii de automatizare companiilor Masco Group și clienților.

Piesele și liniile Masco Group sunt de obicei dezvoltate ca unități care fac parte dintr-un cadru de producție mai mare, explică Mottana: „Și de aceea integrarea liniei este un aspect atât de crucial pentru noi. Pentru a satisface cerințele de timp, costuri și calitate, unitățile noastre de pachete trebuie să lucreze împreună și să vorbească o limbă comună - și obținem acest lucru prin standardizare.” În calitate de partener de soluții Siemens, Masco se bazează de mult timp pe produsele și serviciile Siemens, inclusiv standardizarea sistemelor de automatizare cu produsele Siemens ori de câte ori este posibil. O parte a acestei strategii de standardizare include comunicarea pe linie, spune Mottana: „Cu pachetul de tip modul ca standard, putem gestiona și integra echipamentele atât într-un mod flexibil, cât și eficient.”

Optimizarea integrării pentru „plug and produce”

Pachetul de tip modul (MTP) este un standard care permite conectarea și producerea. Cu MTP, MGA poate configura și asambla cu ușurință liniile de producție folosind fișiere MTP, minimizând efortul necesar pentru integrarea liniei: „Folosim MTP Creator pentru a exporta cu ușurință proiectul nostru și a-l importa în cadrul de producție al liniei sau skid”, explică Igor Venanzoni, Key Account & Sales Manager la MGA. Acest plugin pentru TIA Portal permite generarea nativă a fișierelor MTP direct în cadrul de inginerie, fără a fi nevoie de instrumente suplimentare, spune Venanzoni: „Putem pur și simplu să folosim datele din proiectul nostru și să le reutilizăm în stratul de integrare, cu compatibilitate 100% și fără reprelucrare.”

Reference Masco - SIMIT Project

Linia de comunicare prin MTP este configurată în TIA Portal.

Cu MTP Creator, putem folosi pur și simplu datele din proiectul nostru de inginerie în TIA Portal și le putem reutiliza în stratul de integrare, cu compatibilitate 100% și fără reprelucrare.
Igor Venanzoni, Manager de cont cheie și vânzări, Masco Group Automation

Standardizare: automatizare, vizualizare, integrare

Reference Masco - SIMATIC HMI

Cu aspectul său elegant, modern și funcționarea intuitivă, SIMATIC WinCC Unified oferă o bază excelentă pentru standardizarea interfețelor operatorilor la MGA.

Pentru MGA, standardizarea nu se limitează doar la integrarea liniei. Arhitectura de automatizare se bazează pe controlere și componente SIMATIC ca implicită, iar toate caracteristicile și funcțiile soluțiilor sunt proiectate în TIA Portal folosind Biblioteca de funcții Process. „Conceptul de bibliotecă ne permite să reutilizăm blocurile funcționale și să standardizăm ingineria noastră. Pornim de la o bază solidă, pre-testată, care ne ajută să ne livrăm proiectele mai repede”, continuă Venanzoni, „și folosim, de asemenea, SIMATIC WinCC Unified ca standard atât pentru nivelul SCADA, cât și pentru funcționarea locală a derapelor individuale.” Interfața uniformă cu funcționarea sa intuitivă sprijină operatorii în sarcinile lor zilnice și reduce timpii de training, aspect important atât din punct de vedere al costurilor de producție, cât și al calității.

Digital Twin reduce timpii proiectelor cu luni

Standardizarea este, de asemenea, fundamentul pentru o execuție mai eficientă și mai eficientă a proiectului, continuă Venanzoni: „Pe baza arhitecturii noastre standard Siemens, putem crea cu ușurință un Digital Twin al automatizării cu platforma de simulare SIMIT. Acest lucru ne ajută să eficientizăm testarea proiectelor noastre, ne sprijină în punerea în funcțiune și este, de asemenea, esențial pentru proiecte complexe, de exemplu, atunci când trebuie să modernizăm o mașină care este în producție.” Economiile de timp de execuție a proiectului sunt un argument convingător pentru afacerea grupului, adaugă Saverio Mottana: „Într-un caz specific, îmi amintesc că am câștigat proiectul pentru că am reușit să economisim două luni pe un timp de proiect de doi ani”.

Reference Masco - SIMIT Project

Masco Group Automation poate eficientiza ingineria și testarea soluțiilor lor cu un Digital Twin de automatizare în platforma de simulare SIMIT.

Platforma de simulare SIMIT și Digital Twin ne ajută să eficientizăm testarea și punerea în funcțiune, în special pentru proiecte complexe, de exemplu, atunci când trebuie să modernizăm o mașină care este în producție.
Igor Venanzoni, Gestionarea conturilor cheie și a vânzărilor, Masco Group Automation

Următorii pași ai MGA: extindeți standardul și funcționalitatea

Reference Masco - Igor Venanzoni

Igor Venanzoni și întreaga echipă de la MGA își extind și îmbunătățesc continuu standardele de inginerie pentru a aduce valoare soluțiilor lor.

Integrare, vizualizare și automatizare: MGA a parcurs un drum lung în standardizarea soluțiilor lor - dar, după cum explică Saverio Mottana, standardizarea este un proces continuu: „Standardizarea înseamnă, de asemenea, îmbunătățirea continuă și aducerea de valoare clientului. Acesta este motivul pentru care intenționăm deja să extindem setul de instrumente pentru MTP: În plus față de MTP Creator, vom implementa în continuare SIMATIC MTP Studio, care ne va permite să verificăm fișierele MTP înainte de a le livra site-ului sau clientului. Acesta va fi un alt instrument pentru îmbunătățirea calității proiectului și reducerea costurilor proiectului.”

Standardizarea poate ajuta la reducerea orelor de inginerie pe proiect cu până la 20%. Numai Digital Twin poate scurta timpul de proiect cu 10 până la 15%. Și acest lucru ne ajută, de asemenea, să reducem costurile totale ale proiectului cu 20 până la 30%.
Saverio Mottana, Director general, Masco Group Automation

Concluzie: execuție cu 15% mai rapidă, economii de costuri cu 30%

Dar standardizarea deja dă roade, spune Mottana: „Ceea ce facem la Masco în ceea ce privește standardizarea și modularizarea va ajuta clientul să-și reducă timpul de introducere pe piață, să ofere mai multă flexibilitate în utilizarea liniilor, îi va ajuta să își optimizeze instalațiile și să scurteze timpul de proiect.” Dar și MGA în sine beneficiază de standardizare, continuă Mottana: „Ceea ce putem vedea în proiectele noastre este că standardizarea poate contribui la reducerea semnificativă a orelor de inginerie pe proiect, cu până la 20%, în funcție de proiect. Numai Digital Twin poate scurta timpul de proiect cu 10 până la 15%. Și acest lucru ne ajută, de asemenea, să reducem costurile totale ale proiectului cu 20 până la 30%.” Toate acestea, oferind în același timp o calitate impecabilă - „întotdeauna corect prima dată”, spune Mottana.