Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Un parteneriat pentru protejarea artei și culturii

Lucrările de artă de la Kunsthaus Zürich sunt unice și trebuie protejate împotriva deteriorării, furtului și deteriorării. Pentru a realiza acest lucru, Kunsthaus se bazează pe sisteme complete de securitate Siemens - inclusiv o inovație pentru protejarea exponatelor.

Un parteneriat valoros

Aproximativ 4000 de picturi, sculpturi și alte opere de artă din Evul Mediu până în prezent, împreună cu peste 100.000 de desene de mână, printuri și fotografii care acoperă cinci secole: Kunsthaus Zürich găzduiește una dintre cele mai mari colecții de artă din țară. Peste jumătate de milion de vizitatori pe an se bucură de aceste și alte expoziții temporare atractive într-un format internațional. Majoritatea acestei colecții unice este deținută de Zürcher Kunstgesellschaft (Zurich Art Society), una dintre cele mai mari organizații de sponsorizare a artei din Europa.

Unde trecutul se intalneste cu viitorul

Lucrările de artă, care pot fi admirate pe cei 11.500 m3 de spațiu expozițional, sunt martori remarcabili ai culturii europene. Kunsthaus Zürich face aceste bunuri culturale accesibile și le păstrează pentru generațiile viitoare.

Este dedicat tuturor genurilor de artă și prezintă tendințele schimbătoare în arta modernă. Această sarcină vitală implică, de asemenea, reducerea la minimum a riscurilor potențiale: foc, Furtul sau vandalismul, Kunsthaus este dornic să-și protejeze operele de artă și, bineînțeles, vizitatorii săi. Această importantă instituție de artă europeană a încredințat această sarcină tehnologiei de ultimă generație de la Siemens, care reprezintă o parte crucială a conceptului cuprinzător de securitate.

kunsthaus-zuerich original - 45148260-7e9b-4863-9b8f-28b6be293e61
Colaborarea noastră cu Siemens garantează că exponatele noastre sunt protejate și ne putem concentra atenția asupra puterii noastre principale - și anume comunicarea artei și inspirarea vizitatorilor - fără a fi nevoie să ne facem griji.
Christiane Klotz, Istoric de artă Kunsthaus Zürich

Securitate cu mai multe fațete

Deschiderea extinderii Kunsthaus Zürich în 2021 îl face cel mai mare muzeu de artă din Elveția. La fel ca în cazul clădirilor existente, Infrastructura inteligentă Siemens a furnizat, de asemenea, diverse produse de control al accesului, protecție împotriva incendiilor, detectarea intrușilor și alarmă de imagine pentru noua construcție. Scopul acestui proiect de trei ani și jumătate a fost de a reconcilia numeroase cerințe diferite: lucrările de artă valoroase sunt protejate cu scrupulozitate împotriva deteriorării sau furtului și păstrate perfect, în timp ce sunt încă aduse la viață pentru pasionații de artă. Siguranța personalului și a vizitatorilor este, de asemenea, importantă, în special atunci când vine vorba de protecția împotriva incendiilor.

240403-Kunsthaus-Bilder-Melvin9 - 31f736c1-8942-4e7d-9e67-9bcbc195ccaf

Concept de securitate adaptat

Tehnologia Siemens a permis implementarea unui concept de securitate personalizat la Kunsthaus Zürich. Un sistem cuprinzător de protecție (inclusiv supraveghere video) ar identifica imediat accesul neautorizat și ar declanșa acțiuni adecvate sub formă de funcții de alarmă și control.

În cazul unui incendiu interior, fumul ar putea fi subțiat de aerul înconjurător în sălile de expoziție cu tavan înalt, provocând o întârziere în sunetul alarmei - cu consecințe fatale. Prin urmare, sunt utilizate detectoare speciale de fum aspiratoare. Ei prelevează continuu probe de aer care sunt alimentate la un detector extrem de sensibil printr-o rețea de țevi. Dacă aceasta detectează particule de fum, alarma este ridicată și procesul de stingere este declanșat.

Sistemele noastre ajută Kunsthaus să minimizeze riscurile precum furtul și incendiul. Acest lucru asigură că imaginile și sculpturile au o protecție durabilă pentru generațiile viitoare.
Matthias Rebellius, Membru al consiliului, Siemens AG și CEO Siemens Smart Infrastructure

O nouă dezvoltare sofisticată

Modernul, intuitiv tehnologie de securitate permite Kunsthaus să încorporeze toate sistemele și senzorii în sistemele existente de management al securității. Pentru a proteja lucrările de artă de a fi atinse, Kunsthaus și Siemens au lucrat împreună pentru a dezvolta o nouă tehnologie: un senzor capacitiv produce un sunet de avertizare dacă cineva se apropie de opera de artă, iar personalul este informat.

BildervomKunsthausElkeWielbak3 - 97f2e6fe-99ad-45e6-b777-2c660ea265bc

Prezentare generală a tehnologiei

Detectoarele wireless optice și capacitive „Siveillance” pot fi încorporate în sistemele generale de securitate și oferă astfel o protecție fiabilă operelor de artă. Detectoarele optice fără fir utilizează măsurarea distanței în infraroșu și detectoare de vibrații pentru detectarea furtului, în timp ce detectoarele wireless capacitive oferă protecție împotriva proximității și furtului. Ambele detectoare sunt ușor de instalat și consumă puțină energie.

Programul Siemens Arts: laborator de idei pentru creativitate și schimbare

Arta și cultura sunt o bază vitală pentru orice societate. Ele sunt factori esențiali ai identității, creativității și auto-reflecției.

Datorită programului său de cultură înființat în 1987, Siemens dezvoltă acum formate specifice de muzică și artă de aproape patruzeci de ani. Pentru început, accentul a fost pus pe interesele altruiste ale familiei fondatoare; acum, grupul este implicat în nenumărate proiecte culturale ca susținător, creator și catalizator. Programul Siemens Arts oferă companiei o față alături de afacerea cu soluții și își demonstrează responsabilitatea corporativă.
Campania Siemens „Houses of SMART” sprijină centre culturale, cum ar fi muzee, opere și teatre, oferind tehnologii pentru îmbunătățirea securității și durabilității.

Noi, cei de la Siemens, simțim o mare responsabilitate pentru păstrarea patrimoniului nostru istoric. Folosind fiecare truc din carte și multe altele!
Prof. Dr. Stephan Frucht, Director artistic al programului Siemens Arts