Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Producție eficientă și securizată prin standardizare

FrieslandCampina standardizează automatizarea în instalațiile sale de producție din întreaga lume pentru a consolida securitatea cibernetică. Pentru a construi rezistența împotriva atacurilor cibernetice, grupul trece de la întreținerea reactivă la gestionarea proactivă a rețelelor sale OT.

Un gigant ascuns al produselor lactate cu o viziune globală OT

„Pentru a face următorul pas către maturitatea industrială și a deveni o companie de producție bazată pe date, trebuie să integrăm peisajul nostru OT și IT.

„În calitate de partener hardware, topologie de rețea și consultanță, Siemens joacă un rol esențial. Avem deja o relație îndelungată între noi și multe dintre unitățile noastre de producție funcționează pe echipamentele lor.”

— Mark Schut, managerul OT al grupului de afaceri FrieslandCampina

FrieslandProduse Campina într-o linie de producție din fabrică

Proiect de standardizare

O pictogramă reprezentând un dispozitiv inteligent cu o interfață digitală.

Obțineți controlul cu tehnologia inteligentă

Tehnologia inteligentă ajută fabricile să facă față provocării exigente de a gestiona mii de componente OT, reducând complexitatea, consolidând în același timp supravegherea și controlul activelor.

Un tunel de securitate cibernetică cu o încuietoare digitală și o gaură de cheie, simbolizând transmiterea securizată a datelor.

Creșterea rezistenței prin standardizare

Un aspect important al procesului de standardizare este creșterea rezistenței la amenințările cibernetice. Această problemă la nivel de industrie vine cu provocări inevitabile.

Pictograma unei încuietori

Accesați în siguranță sistemele OT

Arhitectura dezvoltată de Siemens oferă angajaților de producție și partenerilor tehnici acces sigur și ușor la sistemele OT.

OT și IT integrate

FrieslandCampina prezentare generală

În 2023, FrieslandCampina a înființat un departament global OT care are acum aproximativ 25 de angajați. Cu sediul în Olanda, departamentul coordonează standardizarea automatizării și securității în toate unitățile de producție din întreaga lume. Toamna trecută, a organizat un eveniment mondial OT atât în Europa, cât și în Asia. Toate „conștiințele tehnice” ale unităților de producție, cu simțul responsabilității pentru o producție eficientă și sigură, s-au reunit pentru a împărtăși cunoștințele, experiența și viziunea lor.

FrieslandUnitatea de producție Campina
O reprezentare grafică a clădirilor cu accent pe atenuarea riscurilor și minimizarea riscurilor de siguranță și securitate.

Reziliența securității cibernetice

În Olanda, legislația nu este încă conformă cu rezistența, iar actualizarea și patch-urile sunt mai puțin frecvente decât în mediile IT.

„Pentru a face următorul pas către maturitatea industrială și a deveni o companie de producție bazată pe date, trebuie să integrăm peisajul nostru OT și IT. În acest sens, totuși, sunt deschise uși care pot duce la riscuri de securitate. Cum să unim aceste două entități separate într-o lume care este, de asemenea, extrem de competitivă? Securitatea cibernetică costă bani și nu oferă rentabilități imediate, dar eșecul de a investi în ea s-ar putea dovedi a fi o economie falsă. Prioritatea noastră principală este ca unitățile noastre de producție să nu devină victimele intenționate sau neintenționate ale unui atac cibernetic”, spune Schut.

Lucrăm împreună pentru o producție sigură și eficientă

FrieslandCampina are relații strânse de lucru interne și externe.

„Avem aproximativ 50 de unități de producție unde laptele este procesat și nu vrem să reinventăm roata pentru fiecare dintre ele. Acesta este motivul pentru care implementăm un standard pentru securitatea cibernetică”, spune managerul de inovare din cadrul Global OT și părții interesate Maurice Bongers. „Implicăm toți colegii tehnici în acest sens pentru a menține conștientizarea și pentru a ne asigura că nu se întâmplă nimic care ar putea duce la întreruperi neplanificate. Împreună cu furnizorii noștri și departamentul local OT facem pași importanți înainte.”

O fabrică de prelucrare a produselor lactate cu rezervoare mari și o instalație modernă.
O persoană stă în fața unui ecran mare care afișează un grafic cu o linie albastră și o linie roșie.

Încredere zero

Potrivit managerului de inovare și profesionistului în afaceri digitale Ruud Welschen, arhitectura dezvoltată de Siemens a permis configurarea rețelelor OT securizate fără a face prea multe concesii asupra productivității. FrieslandCampina implementează logica din spatele acestei arhitecturi în toate unitățile sale de producție. „Managerii au o perspectivă asupra a ceea ce se întâmplă în ateliere și, pe baza performanței, a consumului de energie și a altor date, sunt capabili să optimizeze operațiunile”, spune Welschen.

De la întreținere la management

Cu ajutorul arhitecturii Siemens și a unei soluții de monitorizare continuă a OT pentru abateri, FrieslandCampina face tranziția de la întreținerea reactivă la gestionarea proactivă a mediilor sale de producție. „Gestionarea miilor de componente OT găsite într-o unitate medie de producție este complexă și consumatoare de energie”, spune Schut. „Tehnologia inteligentă ne ajută să facem acest lucru și ne oferă mai mult control asupra activelor noastre. Securitatea cibernetică este un proces continuu care necesită atenția noastră constantă. Poți avea un sistem excelent de monitorizare a camerei, dar la ce foloseste dacă nu repari găurile din gard?”

Persoană care stă la masă cu castron de fructe, farfurie sandwich și sticlă de vin în apropiere.
O persoană stă în fața unei mașini Siemens, posibil într-un cadru din fabrică.

Responsabilitate de-a lungul lanțului de aprovizionare

Furnizorii FrieslandCampina sunt, de asemenea, vitali în asigurarea securității cibernetice. „Securitatea cibernetică nu poate fi un efort individual. Este responsabilitatea întregului lanț, care este la fel de puternic ca veriga sa cea mai slabă”, spune Schut. „Acesta este motivul pentru care îl facem parte și din contractele noastre cu partenerii din lanț. Acest lucru ne permite să ne îmbunătățim continuu și să avansăm constant.”

„Arhitectura dezvoltată de Siemens oferă angajaților din producție și partenerilor tehnici acces sigur la sistemele OT - oricând și oriunde.”
Ruud Welschen, manager de inovare, profesionist în afaceri digitale la Siemens

Începeți-vă călătoria!