Skip to main content

Angiografia creierului cu AI

Annette Birkhold | Inventatorii anului Siemens | Debutant

O malformație arteriovenoasă (AVM) este o boală vasculară caracterizată prin conexiuni neregulate între artere și vene, care perturbă fluxul sanguin și circulația oxigenului. În zona afectată a corpului, arterele și venele nu se ramifică în capilare fine, așa cum se întâmplă la persoanele sănătoase; în schimb, ele se dezvoltă împreună într-o rețea vasculară complexă. AVM-urile pot apărea în întregul corp, dar sunt deosebit de dificile din punct de vedere medical atunci când se află în creier. „O astfel de malformație la nivelul creierului poate fi cauza unor diverse deficite neurologice sau chiar a unei hemoragii cerebrale. Cât de periculoasă este în fiecare caz și care este cea mai bună metodă de tratament depinde însă de anatomia exactă a rețelei vasculare. Uneori este posibil tratamentul medicamentos, dar alteori este necesară intervenția chirurgicală: de exemplu, atunci când rețeaua determină creșterea locală a tensiunii arteriale până la un nivel atât de ridicat încât vasele se pot rupe”, explică Annette Birkhold, Inventatoarea Anului 2024 la categoria Debutant. „Invenția mea îi sprijină pe medici în tratarea pacienților prin imagini detaliate 3D și 4D ale arterelor și venelor. De asemenea, poate fi utilizată în diagnostic și în planificarea tratamentului pentru pacienții cu AVM, precum și pentru alte boli vasculare.”

O privire în interiorul creierului

Femeie cu părul scurt în cămașă albă și jachetă neagră zâmbind încet pe peretele alb, privind la stânga.

Vasele de sânge pot fi examinate prin angiografie. Într-o angiografie a creierului, un cateter este introdus mai întâi în artera inghinală și apoi sub imagistica cu raze X este împins până la vasele din gât. Un agent de contrast (sau colorant) este apoi injectat în fluxul sanguin, umplând vasele și făcând vasele vizibile sub raze X. Folosind o procedură imagistică similară cu CT, dar folosind un sistem de angiografie, se creează o imagine tridimensională detaliată a vaselor de sânge umplute cu contrast.

„Anatomia unui AVM poate fi foarte complexă. Adesea poate fi vizualizat în întregime numai dacă agentul de contrast este injectat în diferite puncte unul după altul. Și acest lucru este posibil doar cu mai multe angiografii”, explică Annette. „Metoda mea este folosită pentru a sincroniza datele de imagine din mai multe angiografii și a le îmbina într-un singur model.” Aceasta creează o reprezentare 3D detaliată și cuprinzătoare a tuturor vaselor de sânge implicate în AVM și un videoclip 4D care arată modul în care agentul de contrast se mișcă prin vase în timp.

Suport terapeutic

Aceste imagini 4D pot sprijini medicii tratanți pe parcursul întregului proces de planificare și implementare a tratamentului. În timpul planificării, este deosebit de important pentru ei să înțeleagă ce se întâmplă în centrul AVM, nidus. „Imaginea 4D face posibilă concentrarea asupra intervalului de timp în care mediul de contrast trece prin nidus și blocarea a tot ceea ce se întâmplă înainte sau după”, spune Annette. „Acest lucru clarifică care artere se află în fața nidusului și care vene sunt în spatele acestuia”.

Dacă este necesară terapia endovasculară - o procedură minim invazivă care implică închiderea vaselor nidusului - imaginea 4D ajută la determinarea rutei prin vase către ndus în avans. În timpul procedurii, când cateterul este împins din nou în regiunea țintă și monitorizat folosind imagistica continuă cu raze X 2D, imaginea 4D poate fi, de asemenea, afișată și oferă chirurgului îndrumări suplimentare.

Captură de ecran a unei vizualizări de date, cu grafice cu bare colorate și diagrame circulare pe un fundal închis.

Estimarea tensiunii arteriale locale cu simulare

O femeie cu părul scurt stă în fața unui perete alb, purtând o rochie neagră și privește spre stânga.

„Acest model detaliat al AVM, un geamăn digital, oferă, de asemenea, posibilitatea de a oferi mai mult sprijin folosind metode matematice. „Lucrăm la modele care utilizează inteligența artificială și simularea fluxului pentru a estima tensiunea arterială în vase”, spune Annette. „Vom putea oferi și mai multe informații în viitor despre unde pot apărea rupturi vasculare periculoase într-un AVM.”