Skip to main content

Paderborn, in Westphalia, has a long tradition as an IT hub. Many well-known companies are shaping the digital transformation from here. Siemens has been part of this innovative environment for decades. Today, employees from various Siemens IT units, as well as Siemens Finance & Leasing GmbH, work together at a single location at Lise-Meitner-Straße 6. The Siemens Accessibility Competence Center (ACC) holds a special position; it is one of the leading institutions for research, development, and standardization in the field of accessible design—for example, for workplaces, vehicles, websites, and software. Inclusion is practiced firsthand at the ACC: About half of the employees are people with disabilities. In addition, Siemens has been actively involved in the City of Paderborn’s inclusion initiative for many years.

Address

Siemens AG

Lise-Meitner-Str. 6
33104 Paderborn

The Siemens Customer Service Center gladly provides additional contacts at:

0800 50 90 100

Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. This number is free from German landlines, but charges may apply via mobile networks.

Contact persons

Location representative
Dirk Oberhaus

Press contact
Lars Kläschen

Training and dual study programs (SPE)
online.ausbildung.spe@siemens.com

Locuri de muncă și cariere la Siemens

În fiecare zi ne întrebăm cum putem îmbunătăți viața oamenilor. Ne veți ajuta să dezvoltăm soluții importante pentru viitor?

Femeie zâmbitoare cu părul creț purtând o cămașă albastră într-un cadru de birou

Informații suplimentare

Trei oameni zâmbitori stau împreună pe un fundal de teal, fiecare formând o formă de inimă cu mâinile.

Formare și programe de studii duale

Descoperiți-vă oportunitățile la Siemens.

Fabrica Siemens Erlangen pe 10 decembrie 2021 în Erlangen, Germania. Bărbat cu laptop care se uită la robot.

Inovație - pentru un viitor mai bun

La Siemens, ideile devin inovații. Acest lucru ne ajută să ne ajutăm clienții în transformarea industriilor care formează coloana vertebrală a economiei noastre.

Fotografie din Berlin noaptea

Despre Siemens în Germania

Siemens — din Germania, pentru Germania și întreaga lume: Cu aproximativ 85.000 de angajați și câteva mii de stagiari, Siemens este unul dintre cei mai mari angajatori privați și companii de formare din Germania.