Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Istoria Siemens în Finlanda

Invenții inovatoare în trei secole - aflați despre istoria Siemens în Finlanda.

Invenții inovatoare din 1855

Siemens electrizează societatea finlandeză din 1855, când a fost finalizată o linie telegrafică de la Sankt Petersburg la Helsinki. Telegraful pointer, generatorul electric, locomotiva electrică și alte invenții avansate ale lui Werner von Siemens au creat o bază solidă pentru afacerea unei companii tehnologice multidisciplinare și care se internaționalizează rapid.

15 invenții care au schimbat Finlanda

Când derulați înapoi prin istoria tehnologiei, este ușor să fiți de acord cu propoziția: acolo unde există electricitate, există Siemens. Știați că Siemens a fost implicată și în următoarele salturi tehnice în Finlanda?

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 1855

Conexiune telegrafică de la Sankt Petersburg la Helsinki

În 1853, guvernul rus a cerut Siemens & Halske să construiască o linie telegrafică de la Sankt Petersburg la Helsinki. A fost finalizată în 1855. Acesta este modul în care Finlanda a fost conectată la rețeaua internațională de telecomunicații.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 1901

Electrificarea lucrărilor de inginerie Pasila

La sfârșitul secolului al XIX-lea, trenurile erau alimentate cu abur. Primele generatoare conectate la motoarele cu abur cu piston au fost instalate la lucrările de inginerie din Pășila în 1901. Generatoarele au fost furnizate și instalate de Siemens.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 1906

Prima fabrică de turbine cu abur din Finlanda, la Tampere

Țesăturile finlandeze și în special pânza lui Klingendahl erau cunoscute pentru înaltă calitate. Fabrica de pânză a fost, de asemenea, un pionier în tehnologie. A pus în funcțiune prima fabrică de turbine cu abur din Finlanda la Tampere în 1906, furnizată de Siemens.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 1935

Prima bucătărie electrificată din Finlanda

Prima bucătărie de restaurant electrificată din Finlanda a fost la Lasipalatsi din Helsinki în 1935. Totul a mers bine, iar restaurantul a primit note complete de la experți. Bucătăria de la Lasipalatsi a fost electrificată cu echipamente Siemens.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 1938

Călătorie sigură de la Aeroportul Malmi

La 15 mai 1938, Aeroportul Malmi a avut ceremonia de deschidere. Conexiunile de transport pentru finlandezi s-au îmbunătățit. Un nou accent a fost pus pe siguranță, astfel încât echipamentele de iluminat și semnalizare luminoasă ale aeroportului au fost comandate de la Siemens.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 1952

Știri olimpice de la Helsinki în lume

19 iulie 1952 a fost o zi minunată pentru Stadionul Olimpic din Helsinki: legenda alergării Paavo Nurmi a purtat torța acolo. Lumea era înfometată de știri. Poșta se ocupa de comunicații și a achiziționat multe mașini noi de telex de la Siemens.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 1958

Piesele de teatru de la Teatrul Național au devenit mai ușoare

Luminile joacă un rol major în teatre. Astfel, iluminatul de scenă de la Teatrul Național a fost reînnoit în 1958. Același lucru a fost făcut mai devreme la Opera Națională. În ambele cazuri, cea mai recentă tehnologie de iluminat a venit de la Siemens.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 1977

Energia nucleară a început să genereze energie electrică

Prima centrală nucleară din Finlanda, Loviisa I, a fost pusă în funcțiune în mai 1977. Siemens a furnizat tehnologia de măsurare, reglare și control și controlul proceselor pentru ambele centrale electrice din Loviisa.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 1978

Alko și-a automatizat depozitul înalt

Alko și-a automatizat depozitul gigant din Helsinki în iunie 1978. Cu noua tehnologie, inventarul a fost cunoscut până la sticlă. Calculatoarele și software-ul pentru depozitul Alko și automatizarea transportorului au provenit de la Siemens.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 1980

Apeluri telefonice fără intermediari

Traficul telefonic finlandez a devenit complet automatizat la 1 aprilie 1980, când a intrat în funcțiune noua centrală telefonică automată din Pello. Acesta a fost furnizat de Siemens. Acest lucru a marcat sfârșitul erei pentru schimburile centrale manuale.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 1991

Primul apel GSM din lume

Apelul de deschidere al centrului GSM al Radiolinja, furnizat de Siemens, a fost făcut la 1 iulie 1991. Directorul Băncii Finlandei, Harri Holkeri, a făcut primul apel oficial GSM din lume către viceprimarul din Tampere, Kaarina Suonio.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 2001

Cooperarea cu Forțele de Apărare Finlandeze

Siemens a implementat un sistem de planificare a resurselor întreprinderii pe scară largă bazat pe My.SAP.com pentru Forțele de Apărare Finlandeze. Câțiva ani mai târziu, Siemens a livrat, de asemenea, un centru de service SAP la nivel național Forțelor de Apărare Finlandeze.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 2014

Comanda istorică a locomotivei electrice

VR Group a comandat 80 de locomotive electrice Vectron de la Siemens - încă cea mai mare comandă din istoria VR. Locomotivele sunt adaptate condițiilor dificile din Finlanda și potrivite pentru traficul de pasageri și de marfă.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 2015

Cel mai inteligent centru comercial din Europa Sello

Cooperarea pe termen lung cu Siemens din 2003 a făcut din Sello primul centru comercial din Europa care a primit un rating de mediu LEED la nivel de platină în timpul funcționării în 2015. Sello este conectat la centrala electrică virtuală Siemens.

Imagine - Istorie în Finlanda - 15 invenții - 2024

Revoluția industriei textile

Spinnova a dezvoltat o tehnologie pentru a rezolva problemele de sustenabilitate ale industriei de îmbrăcăminte. Prima fabrică la scară industrială a Spinnova din Jyväskylä utilizează pe scară largă tehnologia Siemens.

De peste 170 de ani, Siemens modelează țara Finlandei în care trăim astăzi. Am transformat marile invenții în tehnologii inovatoare și am răspuns provocărilor timpului nostru - revoluționând viața de zi cu zi a finlandezilor și contribuind la creșterea competitivității. Tehnologia vizionară va rămâne în centrul operațiunilor noastre în viitor. Ne străduim să ne asigurăm că generațiile viitoare au un viitor durabil.
Janne Ohman, CEO, Siemens Acumulator